Avec les luminaires LED LivingColors Bloom et les LED-LightStrips „friends of hue“ Philips offre pour la première fois au grand public un système qui ouvre plus large que jamais la voie vers l’éclairage digital de leur intérieur. Dès décembre, ce système novateur sera disponible dans les magasins Media Markt en Suisse. Chaque Starter-Set contient en plus de deux luminaires LED un Bridge WLAN pour connecter les luminaires au router. La recommandation de ‘mettre plus de couleurs dans la vie’ prend tout son sens grâce aux ‘friends of hue’. Vous créez des possibilités pratiquement illimitées de mise en scène de votre intérieur par la lumière dynamique.
Votre Smartphone ou tablette vous permettent de profiter des luminaires LED ‘friends of hue’. La mise en réseau avec votre router WLAN se déroule en quelques étapes aisées et les commandes se transmettent sans fil via une App compatible avec les systèmes Android ou iOS.
La mise en réseau digital avec ‘friends of hue’ offre de nouvelles possibilités de créer des ambiances de lumière de couleur au diapason de chaque activité ou chaque humeur. En plus des produits Philips il y a des Apps de développeurs indépendants qui offrent beaucoup d’autres fonctionnalités aux utilisateurs – qui signalent l’arrivée de courriels ou de messages Facebook, qui allument ou éteignent l’éclairage interconnecté lors de votre passage, ou qui génèrent des effets de lumière en fonction de la musique d’ambiance ou de l’image TV par exemple. La conception des appareils LivingColors Bloom ou les LightStrips LED „friends of hue“ garantit une fonctionnalité sans restrictions avec des développements passés et futurs.
Friends of hue
Design inspiré par une fleur, LivingColors Bloom „friends of hue“ s’accorde avec pratiquement chaque décor et offre la possibilité d’éclairer chaque pièce de l’habitation avec une gamme de couleurs quasiment illimitée. Sept LED intégrées génèrent une lumière puissante dont la gamme des couleurs comprend jusqu’à 16 millions de nuances. L’intensité de la lumière et la saturation des couleurs sont réglables en continu. Compacte et de forme discrète ce luminaire LED trouve place partout. LivingColors Bloom „friends of hue“ est proposé comme Starter-Set avec deux luminaires LED et un Bridge pour un prix indicatif recommandé de CHF 209.95 (Bridge compris) dans les magasins Media Markt.
Des accents lumineux, compléments personnalisés de l’éclairage général, se réalisent en un tournemain avec Philips LED-LightStrips „friends of hue“. D’une longueur de deux mètres, flexibles et avec un revêtement autocollant au dos, les LED LightStrips sont simples à installer et se prêtent particulièrement bien aux installations d’éclairage indirect. Et se fixent en un clin d’œil aux meubles, aux cadres de fenêtres et portes ou sur les rayonnages. Presque invisibles, les LED-LightStrips créent des accents lumineux et décoratifs ou apportent un éclairage pratique. Philips LED-LightStrips permettent d’éclairer chaque pièce avec un choix de jusqu’à 16 millions de couleurs de lumière - sélectionnées, programmées et synchronisées à partir de l’App hue, selon l’ambiance recherchée. Le lancement du LED-LightStrip est prévu à un prix indicatif recommandé de CHF 229.95 (Bridge compris).