Eindhoven aux Pays-Bas – Philips Lighting (téléscripteur d'Euronext Amsterdam : LIGHT), leader mondial de l'éclairage, a annoncé à l'IFA 2017 qu'il comptait lancer une nouvelle fonctionnalité de divertissement immersif qui permettra à Philips Hue de se synchroniser parfaitement à tous les moyens de diffusion en temps réel de contenu de divertissement. Philips Hue a également annoncé l'amélioration d'une fonctionnalité de maison intelligente pour Apple HomeKit, ainsi que de nouvelles lampes, des blocs multiples et un kit de démarrage.
Philips Hue Entertainment
Philips Hue Entertainment est une mise à jour logicielle qui permettra au divertissement à domicile d'atteindre un niveau supérieur en synchronisant l'éclairage Philips Hue aux films, jeux et morceaux de musique. Cette nouvelle fonctionnalité fait suite aux pilotes de divertissement réussis réalisés avec The Voice, Syfy et Live Nation. Les clients de Philips Hue y auront accès dès le mois de décembre 2017 grâce à une mise à jour gratuite par liaison radio pour tous les ponts V2 de Philips Hue existants et pour tout l'éclairage de couleur Philips Hue.
Dès le mois d'octobre, Philips Lighting lancera un programme d'accès en avant-première qui permettra à ses partenaires d'utiliser les fonctions de sa plateforme et un kit. Pour en savoir plus ou pour participer à l'élaboration de Philips Hue Entertainment, consultez les pages dédiées aux développeurs sur Meethue.com : https://developers.meethue.com/entertainment
Extension du contrôle de la maison intelligente
Dès le mois d'octobre, la compatibilité Apple HomeKit de Philips Hue sera étendue à sa gamme d'accessoires via le pont Philips Hue, et notamment à l'interrupteur Philips Hue Tap, au détecteur de mouvement Philips Hue et à l'interrupteur avec variateur sans fil Philips Hue. Cela signifie qu'il suffira d'appuyer sur un bouton ou de faire un mouvement pour activer vos scénarios préférés de l'application Home d'Apple. Par exemple, lorsque votre film s'achève et qu'il faut aller se coucher, votre scénario Bonne nuit dans l'application Home d'Apple est activé d'une seule pression sur l'interrupteur Philips Hue et les lumières s'éteignent. En intégrant d'autres appareils domestiques intelligents, vous pouvez même fermer vos volets, passer votre thermostat sur la température de nuit et verrouiller les portes.
De nouvelles lampes pour optimaliser vos espaces
Philips Lighting a ajouté de nouvelles lampes à sa gamme Philips Hue White Ambiance, et notamment des extensions à ses spots White Ambiance, comme les nouveaux Philips Hue White Ambiance Buckram et Philips Hue White Ambiance Buratto. Cet éclairage attire le regard dans le salon ou la chambre et adopte l'ambiance appropriée à chaque moment de la journée. Autre nouveauté : la lampe à poser Philips Hue White Ambiance Felicity pour votre table de chevet, apportant l'éclairage idéal pour s'endormir ou se réveiller. La dernière nouveauté dans la gamme est le Philips Hue White Ambiance Struana, la lampe de salle de bain connectée qui vous permet de modifier les réglages de l'éclairage pour s'adapter à votre routine quotidienne. Cela peut être un éclairage vif pour vous maquiller ou vous raser ou la lumière d'ambiance idéale pour vous détendre dans votre propre spa. Toutes les lampes Philips Hue sont équipées d'un interrupteur avec variateur sans fil. Les nouvelles lampes Philips Hue White Ambiance seront disponibles dès cet automne.
Une recette lumineuse pour chaque occasion
Arrivant dès cet automne, le kit des recettes lumineuses Philips Hue White Ambiance se compose d'une ampoule E 27 Philips Hue White Ambiance et d'un interrupteur avec variateur sans fil. Fonctionnant en mode prêt à l'emploi, sans nécessiter de connexion avec un pont ou par Internet, votre vie familiale n'en sera que plus simple. Le kit de recettes lumineuses est un excellent moyen d'adopter Philips Hue ou d'étendre votre système existant. Il suffit d'ajouter un pont pour bénéficier de l'expérience Philips Hue complète, quand vous le désirez.
Nouveaux kits de démarrage et nouvelles solutions
Pour faciliter votre démarrage avec Philips Hue, toute une série de nouveaux kits de démarrage et de blocs multiples seront mis à votre disposition cet automne. Suite à son lancement au mois d'avril, l'ampoule flamme E14 Philips Hue White Ambiance et Philips Hue White and Color Ambiance sera également disponible dans un bloc multiple de 2 ampoules dès le mois de septembre. Les blocs multiples E27 Philips Hue White et Philips Hue White Ambiance, ainsi que Philips Hue White and Color Ambiance, seront également disponibles au mois de septembre. Les nouveaux kits de démarrage comprendront un interrupteur supplémentaire.
Compatibilité entre Philips Hue et Zigbee 3.0
Depuis son lancement, Philips Hue a choisi d'adopter une interopérabilité ouverte en utilisant la norme Zigbee Light Link. Cela permet aux appareils créés par des tiers de pouvoir être utilisés avec les lampes Philips Hue officielles au sein de l'écosystème Hue. Philips Lighting s'est engagé à adopter une nouvelle norme, Zigbee 3.0, pour le portefeuille de produits Philips Hue dès le premier trimestre 2018.