El programa PIREP, dotado de 1080 millones de euros, 480 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas, es la oportunidad que desde las autoridades españolas ofrecen a comunidades autónomas municipios, diputaciones, cabildos y consells insulars, sin importar su población, para rehabilitar sus edificios públicos y hacerlos más sostenibles, modernos y accesibles.
Para poder acceder a estas ayudas con una financiación de hasta el 100% de los costes elegibles, las entidades locales podrán presentar hasta tres solicitudes en las que se garantice un ahorro mínimo del 30% del consumo de energía primaria no renovable (actuaciones tipo A) y una potenciación de la habitabilidad de todo tipo de edificios públicos (administrativo, educativo, asistencial, deportivo, sanitario, cultural, etc.) mejorando, por ejemplo, la accesibilidad física, cognitiva y sensorial de los inmuebles, el mantenimiento o la sostenibilidad ambiental (actuaciones tipo B,C,D y E).
Las entidades tienen hasta el 9 de junio (para edificios con proyectos de renovación que finalicen antes del 31 de marzo de 2026). Las solicitudes serán evaluadas siguiendo criterios de innovación, oportunidad, calidad, solidez y gobernanza, primando la racionalidad, la calidad arquitectónica y la oportunidad del proyecto. Por su parte, las Comunidades Autónomas van publicando las licitaciones correspondientes.
La iluminación se ha demostrado como uno de los principales elementos para conseguir cumplir con las demandas exigidas para acceder a las ayudas de programas para el impulso de la eficiencia energética en edificios, como el PIREP. La tecnología de Signify, líder mundial en iluminación, por ejemplo, permite reducir hasta en un 50% el consumo energético simplemente con el cambio a la iluminación LED y hasta en un 80% conectando la iluminación LED mediante el sistema Interact, con el consecuente ahorro económico que conlleva. Esta tecnología ofrece, además, un control y gestión sencillo y remoto y la posibilidad de adaptar la iluminación a cada momento y necesidad, impulsando la modernización y accesibilidad de los edificios locales.
La iluminación inteligente representa una solución rápida y escalable para lograr los objetivos de ahorro energético y avanzar en la transformación digital de los edificios públicos de grandes y pequeños municipios.
Para saber más sobre cómo avanzar hacia la eficiencia energética aprovechando la oportunidad que brindan los fondos europeos, visita nuestra web: Dar el salto del Green Switch al Green Deal europeo | Sitio web de Signify
Jordi Manrique
Director de comunicación
E-mail: jordi.manrique@signify.com
Ana Reija
Departamento de comunicación y RSC
E-mail: ana.reija@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.
Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.