España - Español

Sostenibilidad en el lugar de trabajo gracias a la iluminación inteligente

 

22 de septiembre de 2021

 

El ahorro de energía en la oficina vuelve a estar en el orden del día conforme la amenaza de la COVID-19 empieza a remitir

 

Los propietarios de locales comerciales se enfrentan a una etapa complicada, ya que los países entran y salen del confinamiento y sigue habiendo mucha incertidumbre. Durante esta época, es muy necesario poder supervisar si un edificio se utiliza y cómo se utiliza, así como de comprobar los sistemas del edificio para ver si hay averías en los equipos. Esto conlleva asegurarse de que las máquinas o las luces no se queden encendidas de forma innecesaria, comprobar que no haya tuberías rotas o inundaciones, además de supervisar los posibles problemas de seguridad, por ejemplo si se dejan abiertas puertas o ventanas exteriores.

 

Lo ideal es que esta supervisión se lleve a cabo de forma remota, ya que podría no ser fácil o incluso posible enviar a una persona a comprobarlo. A medida que la amenaza de la COVID-19 empieza a remitir, tiene sentido mantener la supervisión, ya que podría haber más periodos de confinamiento en los próximos meses y años.

Los propietarios de oficinas también se enfrentan al doble reto de hacer que sus edificios sean seguros para los inquilinos y, al mismo tiempo, minimizar los costes.

Conforme se desarrollen estas decisiones empresariales en los próximos meses, esperamos asimismo que la sostenibilidad sea otro aspecto importante a tener en cuenta. Buena parte de ello obedecerá a un fomento del ahorro de energía para reducir los costes, pero el personal y los inversores animarán cada vez más a las empresas a convertir la sostenibilidad en una prioridad.

No es de extrañar que el uso de la energía en los edificios sea uno de los objetivos claros a la hora de reducir las emisiones”

El consumo energético de los edificios de oficinas se ha convertido en un problema importante. Según el informe Energy Outlook 2020 de BP, los edificios representan el 29 % del consumo total de energía y el 28 % de las emisiones totales de carbono. Los edificios comerciales y residenciales generan el 72 % de las emisiones, estimadas en un 21 % del total mundial. No es de extrañar que el uso de la energía en los edificios sea uno de los objetivos claros a la hora de reducir las emisiones.

El Internet de las cosas

 

Estas presiones y tendencias abren el camino a un mayor uso de los sistemas del Internet de las cosas (IoT) en los edificios comerciales. Esto tiene como objetivo permitir la supervisión remota y la recopilación de datos para la detección de anomalías y averías, así como para optimizar el uso de los sistemas del edificio a fin de reducir el consumo energético y fomentar la sostenibilidad.

 

Dentro de ese panorama general del IoT, los sistemas de iluminación conectada destacan como una opción interesante para los inmuebles comerciales, ya que permiten a los propietarios o inquilinos de los edificios conseguir cinco cosas con un solo sistema, a saber:

 

  • Establecer una infraestructura de red mediante el sistema de iluminación para conectar las máquinas de un edificio para la supervisión remota, la recopilación de datos y la optimización
  • Minimizar el coste de la iluminación, que supone el 13 % del consumo eléctrico a nivel mundial, mediante el cambio a luminarias LED de bajo consumo y conectadas
  • Ofrecer aplicaciones que contribuyan a que los inquilinos estén y se sientan seguros al volver al trabajo después de la pandemia de COVID-19
  • Proporcionar iluminación UV-C para ayudar a desinfectar las superficies en la oficina con el objetivo de mantenerlas libres de virus
  • Proporcionar una iluminación moderna centrada en las personas para los inquilinos del edificio.

 

En conjunto, estas medidas también supondrán importantes beneficios en materia de sostenibilidad.

 

Interact Office de Signify es un buen ejemplo de un enfoque de iluminación moderno. Funciona con LED para conseguir un menor coste de funcionamiento y mejoras en la sostenibilidad. Las luminarias pueden equiparse con otros sensores para detectar la temperatura, la humedad, los niveles de luz y de sonido, así como con sensores de ocupación, detección del número total de personas y balizas Bluetooth de baja energía. Los sensores se conectan mediante alimentación a través de Ethernet o sin cables a la plataforma Interact Office, que controla la iluminación, recopila datos de los distintos sensores en uso, proporciona diversos análisis y se integra con otros sistemas y aplicaciones para los propietarios del edificio y los usuarios de las oficinas.

Oficinas ecológicas gracias a la iluminación conectada

 

En diciembre de 2020, Signify se asoció con Honeywell para integrar su sistema de iluminación Interact Office con el sistema de administración de rendimiento empresarial Building Management System y Forge de Honeywell. La iniciativa brindará una solución más completa para que los propietarios de edificios puedan supervisar y optimizar los sistemas de sus edificios.

 

Otros enfoques del IoT requerirían múltiples sistemas diferentes para lograr los mismos efectos, cada uno con su propio cableado, su propia plataforma en la nube y sistema de gestión, así como sus propias API para extraer datos o integrarse con otros sistemas.

 

Aunque los argumentos para invertir en sistemas de iluminación inteligentes son convincentes, es probable que la adopción a gran escala tarde algún tiempo por diversas razones. En primer lugar, muchos espacios de oficinas se alquilan con contratos de larga duración y hay poco incentivo para que los propietarios de edificios inviertan más de lo estrictamente necesario, durante la vida del contrato. En segundo lugar, es posible que haya otros aspectos más prioritarios para la inversión, como hacer que los ascensores de los grandes edificios de oficinas sean seguros contra la COVID-19, lo que afectará a los fondos de inversión disponibles. En tercer lugar, se espera que haya cambios en el lugar de trabajo tras la pandemia, con menos oficinas grandes en los distritos comerciales céntricos y más oficinas pequeñas en los suburbios. Finalmente, y relacionado con lo anterior, es posible que asistamos a un replanteamiento de los edificios.

 

En conjunto, estos factores muestran un alto nivel de incertidumbre en el mercado de las oficinas comerciales. Es probable que muchos propietarios de edificios solo inviertan en aspectos que sean absolutamente esenciales, hasta que los resultados de los cambios sean más claros.

Se espera que una gran cantidad de espacio de oficinas vuelva al mercado en 2021
 

A medida que la amenaza del coronavirus desaparezca, seguirá siendo importante contar con medidas de resistencia, en caso de futuros brotes de virus. Esperamos que los propietarios de locales comerciales empiecen a centrarse en la diferenciación del espacio de oficinas en el mercado inmobiliario comercial.

 

Este cambio tendrá lugar porque la mayoría de los empresarios que utilizan espacios de oficinas comerciales entrarán en un período de reevaluación durante la segunda mitad de 2021, cuando calculen el espacio de oficinas que necesitan ahora y cómo quieren utilizarlo.

 

Se prevé que una gran cantidad de espacio de oficinas vuelva al mercado durante 2021. Así que, a pesar de las incertidumbres, los propietarios de edificios y los gestores de oficinas tendrán que posicionar su espacio de oficinas como un entorno de trabajo moderno, resiliente y seguro, que además minimice los costes de funcionamiento y contribuya a un mundo más sostenible. Sin esto, se enfrentan a la amenaza de la caída de los ingresos por alquiler en un mercado de compradores.

Sobre el autor:

Martin Garner

Martin Garner

 

COO and Head of IoT Research, CCS Insight

Para más información

Signify Communications Spain & Portugal

Jordi Manrique

Email: : jordi.manrique@signify.com

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más blogs

  • Rediseñar la producción para una iluminación más sostenible

    marzo 31, 2026

    Rediseñar la producción para una iluminación más sostenible

  • Iluminación urbana para unas ciudades sostenibles e inclusivas

    febrero 10, 2026

    Iluminación urbana para unas ciudades sostenibles e inclusivas

  • Informe de Evaluación sobre la Iluminación Urbana

    febrero 05, 2026

    Informe de Evaluación sobre la Iluminación Urbana