„Mehr LED bedeutet mehr Einsparungen“

Jeroen Thijs, Kundensegmentmanager

 

Hallo Jeroen, kannst Du uns ein wenig über Deine Arbeit erzählen?

 

Na klar! Ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist der Kontakt mit Großhändlern und Installateuren auf deren Bedürfnisse einzugehen. Die enge Zusammenarbeit gibt mir die Möglichkeit, den Markt und seine Entwicklungen aus ihrer Sicht zu sehen. Außerdem kann ich so neue Chancen für die künftige Markt- und Produktentwicklung erkennen.

 

Zurzeit befinden sich meine Kunden alle in einer großen Übergangsphase. Zunächst sind wir von konventionell auf LED umgestiegen. Mit intelligenter Beleuchtung steht uns allen jetzt die nächste große Veränderung bevor. Veränderungen sind immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, und viele Kunden sind ob der Geschehnisse auf dem Markt auf der Suche nach Orientierung und Unterstützung.

 

Ich möchte insbesondere auf die folgenden Trends eingehen: Neue EU-Verordnungen schreiben vor, dass ältere Produkte und Lösungen zugunsten effizienter LED-Beleuchtung ausgemustert werden. Es ist ein Prozess, den wir gemeinsam mit unseren Kunden gestalten müssen, der aber auch eine große Chance ist.

 

LED-Beleuchtung bringt viele Vorteile und neue Geschäftsmöglichkeiten mit sich. Der LED-Markt wächst und wächst. Immer mehr Menschen sind sich bewusst, dass die richtige Beleuchtung entscheidend dazu beitragen kann, ihre Betriebskosten deutlich zu senken. Außerdem gibt es zahlreiche Daten, die belegen, dass die Beleuchtung die Arbeitsmoral, das allgemeine Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter verbessert. Es erhöht auch die Sicherheit, sodass es keinen Grund gibt, nicht umzusteigen. Das wird das Wachstum weiter vorantreiben.

LED one

 

Es gibt einige neue EU-Verordnungen, die Du bereits erwähnt hast und die jetzt ein sehr aktuelles Thema sind. Betrachtest Du diese als eine Gelegenheit?

 

Jeder ist bestrebt, nachhaltigere Lösungen für die Zukunft zu finden. Die Europäische Kommission trägt mit neuen Regeln und Vorschriften dazu bei, die Richtung vorzugeben. Durch die RoHS-Richtlinie wird die Verwendung von Quecksilber in Lampen im Jahr 2023 verboten werden. Die Ökodesign-Verordnung, die vor einigen Jahren auf den Weg gebracht wurde, ermöglichte weitere Verbesserungen der Beleuchtungseffizienz. Die meisten Menschen werden es an den Energie-Labels erkennen, die im letzten Jahr geändert wurden. Dies war notwendig, weil die meisten Produkte bereits so energieeffizient waren, dass ein neuer Maßstab angelegt werden musste.

 

Ich denke, die große Gelegenheit wird sich bieten, wenn wir über die Reparierbarkeit, den Service und die Leistung der Leuchten sprechen. In diesem Zusammenhang hat der SLR Ecodesign weitere Hinweise dazu gegeben, wie Altprodukte demontiert werden müssen und wie sie zu trennen sind, damit sie korrekt wiederverwendet und recycelt werden können.

 

Die neuen EU-Vorschriften haben für einige Turbulenzen gesorgt. Der Ersatz konventioneller Beleuchtung durch hocheffiziente und nachhaltige Lösungen ist jedoch langfristig für alle von Vorteil. Dies können die Menschen sehen. Mehr LED bedeutet auch mehr Einsparungen, daher halte ich es für eine große Chance und eine gute Sache, dass wir uns in diese Richtung bewegen.

LED steht noch immer an der Spitze des Wandels. Das ist etwas, bei dem jeder auf dem Laufenden sein muss.”

 

Wie können Installateure davon profitieren?

 

Die Kunden wollen auf energieeffizientere Beleuchtungsprodukte umsteigen – und das sollte jeder Installateur im Hinterkopf haben und in sein Angebot aufnehmen. Mit energieeffizienten Beleuchtungsprodukten können Sie bis zu 30 € pro Jahr und Leuchte sparen. Und wenn man diese Leuchten zusammenzählt, kommt man auf erhebliche Einsparungen. Und Sie tun gleichzeitig etwas Gutes für unseren Planeten. Durch die Umstellung auf effizientere Beleuchtungsprodukte könnten wir bis zum Jahr 2030 bis zu 34 Terawattstunden Strom einsparen. Das entspricht 7.000.000 Tonnen CO2, die wir vermeiden könnten. Allein durch die Installation effizienterer Beleuchtungsprodukte.

 

Du hast die intelligente Beleuchtung erwähnt. Kannst du uns ein wenig mehr darüber erzählen?

 

Die Welt wird immer vernetzter, und der Trend wird immer stärker. Die intelligente Beleuchtung ist also nur ein weiterer Schritt auf dem Weg dorthin. Beleuchtung ist allgegenwärtig und damit der perfekte Träger für das Internet der Dinge. Wenn Sie Daten über Ihr Gebäude erfassen wollen, geht das am einfachsten mit der vorhandenen Beleuchtung. Mit unseren intelligenten Beleuchtungslösungen können wir jede einzelne Leuchte in einem Raum zu einem Netzwerk verbinden und die erfassten Daten gemeinsam nutzen.

 

Neben dem Zugang zu den Daten hat die intelligente Beleuchtung noch weitere große Vorteile für kleine und mittlere Unternehmen. Zunächst die enormen Einsparungen, insbesondere bei der Sanierung eines Gebäudes mit konventioneller Beleuchtung. Außerdem können Sie eine bessere Umgebung für Ihre Mitarbeiter schaffen, da die Beleuchtung individuell anpassbar und einstellbar ist. Und mit den auf den Menschen abgestimmten Beleuchtungsoptionen unseres Interact Pro-Angebots schaffen wir vollständig anpassbare, personalisierte Beleuchtungsniveaus für produktivere, sichere und gesündere Arbeitsumgebungen.

Denken Sie daran, wie viel Energie eingespart werden kann, wenn wir alle auf LED umsteigen würden.”

 

Wie einfach ist die Installation eines intelligenten Beleuchtungssystems?

 

Sie ist einfach und sehr intuitiv. Wir haben mehrere Lösungen, aber die meisten, die wir heute anbieten, sind kabellos. Das macht jeden Schritt einfacher – zum Beispiel muss man bei der Sanierung eines alten Gebäudes, in dem keine Leitungen vorhanden sind, nicht das ganze Gebäude aufreißen. Wir haben Leuchten mit integrierten drahtlosen Sensoren, die einfach wie eine normale Leuchte installiert werden können. Unser Interact-System wurde im Hinblick auf eine einfache Inbetriebnahme vollständig rationalisiert. Unsere Inbetriebnahme-App navigiert Sie Schritt für Schritt durch das System. Als Installateur bauen Sie einfach Leuchten in die Decke ein, rufen die App auf und gehen die Schritte durch. Es ist schnell und bequem, und wir haben sehr positive Rückmeldungen von den Installateuren erhalten.

Interact JT

Du erwähnst die „menschenzentrierte“ Beleuchtung, kannst Du uns mehr darüber erzählen?

 

Die Beleuchtung spielt auch für das Wohlbefinden der Menschen eine große Rolle und hat viele Aspekte. Es geht nicht nur um die Lichtstärke, sondern auch um die Art des von ihnen geschaffenen Lichts, wie Farben und Temperaturen. Es hat sich gezeigt, dass es ein anregendes Umfeld schafft, was wir und die Branche erkannt haben. Wir haben mehrere Wohlfühlelemente integriert, indem wir die Lichtpegel und Farbtemperaturen vollständig abstimmbar gemacht haben. Darüber hinaus haben wir spezielle Leuchten mit einem cyanfarbenen Spektrum, das tatsächlich anregend sein kann, weil wir einen Teil des Spektrums verstärken, der den Körper stimuliert. Es gibt Forschungsdaten, die einen messbaren Effekt auf die Produktivität belegen.

 

Was denkst Du abschließend über das Versprechen und das Potential von LED?

 

Es finden viele Veränderungen statt und wir erleben große Umwälzungen, die in der gesamten Branche zu spüren sind. Herkömmliche Lampen sind auf dem Rückzug, und es werden ständig neue Vorschriften erlassen. Bei der Beleuchtung geht es nicht mehr nur um Licht, sondern um die persönliche Gesundheit, um Kosteneinsparungen und darum, etwas für die Umwelt zu tun. LED steht an der Spitze dieses Wandels. Das ist etwas, bei dem jeder auf dem Laufenden sein muss.

 

Wir bieten ein sehr umfangreiches Angebot an "Lighting Academy"-Optionen, um alle über die neuesten Trends und Entwicklungen zu informieren. Das ist etwas, was ich wirklich allen Installateuren empfehle, weil die Entwicklungen in der Branche so schnell voranschreiten. Ich empfehle außerdem, sich durch eine Zertifizierung an der Lighting Academy auf dem Laufenden zu halten.

 

Und schließlich bieten wir Installateuren oder Großhändlern, die ein Projekt planen oder suchen, mehrere Online-Tools an, z. B. unseren Product Finder. Es ist ein sehr intuitives Tool, mit dem man planen und herausfinden kann, was man braucht und wo man es kaufen kann – eine große Hilfe bei der Prüfung von Optionen und der Auswahl der richtigen Beleuchtung.

JT lighting academy

 

Vielen Dank für alle Deine Einblicke und Tipps.

 

Mit Vergnügen.