Österreich - Deutsch

Wiener Naherholungsgebiet neu & energiesparend beleuchtet


Professional Lighting Solutions

Juli 31, 2012

Philips LED-Licht für die Donauinsel

Derzeit rüstet die ´MA 33 – Wien Leuchtet´ die 1.200 Kugelleuchten  auf der Donauinsel und den beiden Donauufern auf moderne, energiesparende LED Leuchten um. Dabei wird auch großer Wert auf die Einhaltung der ökologischen Aspekte gelegt. Im Vorfeld des Projektes wurde ein mehrstufiges, EU-weites Vergabeverfahren durchgeführt, aus dem die Firma Philips als Bestbieter hervor ging. Das primäre Ziel im Vergabeverfahren war es eine Leuchte zu finden die, die größtmögliche Effizienz aufweist, modular aufgebaut ist sowie das beste Preis / Leistungsverhältnis mit sich bringt.

 

"Die Umrüstung der alten Kugelleuchten auf der Donauinsel auf LED-Technik ist ein Beitrag zur Senkung des städtischen Energieverbrauchs und zum Klimaschutz. In den kommenden Wochen werden alle 1.200 Kugelleuchten auf der Donauinsel und den beiden Donauufern auf die neue Technik umgerüstet. Dieser Schritt ist die erste großflächige Anwendung von LED-Leuchten in Wien", so die Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Klimaschutz und Energieplanung.

 

Die Vorteile der neuen Leuchten

Das beeindruckende Ergebnis der  Modernisierung  der Beleuchtungsanlage: 

80% Energieersparnis im Vergleich zur  Altanlage. Das bedeutet auch 80% weniger Energieverbrauch, 80% weniger Stromkosten, 80% weniger CO2 Ausstoß. 

 

"Die Donauinsel ist das Top-Freizeitareal und bietet Natur pur und eine große Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren. Die Stadt Wien ist stets im Einsatz dafür, diese Vielfalt zu schützen, zu erhalten und auszubauen. Auch bei der Errichtung der neuen Leuchten wurde auf die Umwelt geachtet - die Lampen sparen viel CO2 ein und leisten damit einen Beitrag zum Umweltschutz.", so die Wiener Umweltstadträtin Mag.a Ulli Sima.

 

Studien haben gezeigt, dass LED Leuchten ökologisch wesentlich verträglicher sind als herkömmliche Leuchtmittel. Besonders Quecksilberdampf-Hochdrucklampen, wie bisher in den Kugelleuchten eingesetzt, strahlen einen großen Teil ihres Lichts im UV-Bereich aus. Dieses Licht blendet die Insekten und leitet sie in ihrer Orientierung fehl. Durch den Einsatz der neuen LED-Leuchten leistet die Stadt Wien einen wertvollen Beitrag zum Schutz von nachtaktiven Insekten und zur Verminderung der Lichtverschmutzung.

 

Einsparpotenzial im Detail

Pro Leuchte ergibt die Umrüstung eine  Reduktion der Anschlussleistung  von 89W auf unter 18W.

 

Investitionen ohne Belastung des Budgets:

Das gesamte Projekt bzw. die Energieeinsparmaßnahmen werden mittels Amortisationscontracting (AC) finanziert. Dabei werden die getätigten Investitionen vom Contractor vorfinanziert bzw. durch die erreichten Energieeinsparungen beim Betrieb der Beleuchtung refinanziert. Der Stadt Wien entstehen durch dieses innovative Finanzierungsmodell keine zusätzlichen Kosten.

 

Zukunftssichere Lösung

Da die Leuchten modular aufgebaut sind, können sowohl das LED Modul als auch das elektronische Vorschaltgerät leicht und unkompliziert ausgewechselt werden. Die verwendeten Module können auch in andere Leuchten eingesetzt werden. Ein Upgrade auf verbesserte Technologien ist somit auch in den folgenden Jahren garantiert.

 

Die Technologie

Im Bereich der Donauinsel sowie der beiden Donauufer werden insgesamt 1.200 Stück der Philips Mini MileWide LED Ansatzleuchte eingesetzt. Das eingesetzte Modul bestehet aus 16  Hochleistungs LEDs mit warmweißer Lichtfarbe (3000 Kelvin) sowie einem Kühlkörper . Ein elektronischer LED Treiber sorgt dabei für die automatische Temperaturüberwachung und die Spannungsversorgung. Die Systemleistung der Leuchte beträgt maximal 17,6 Watt am Nutzlebensdauerende. Der Lichtaustritt passiert über 16 patentierte Nano-Optiken mit breitstrahlender Charakteristik, der Rahmen und das Gehäuse bestehen aus bestens recyclingfähigem Aluminium.

 

„Die Donauinsel, das Naherholungsgebiet der Wiener, ist  in Sachen Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit ein Vorzeigeprojekt“, so Robert Pfarrwaller, Generaldirektor Philips Austria. „Die Modernisierung der gesamten Beleuchtungsanlage  bringt eine jährliche Energieeinsparung von rund 370.000 kWh. Der CO2 Ausstoß wurde um rund 136 Tonnen pro Jahr verringert.“

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips Electronics, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 122.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2011 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at