Suggesties

    GLOW zet
    een stap in de groene richting

    8 november 2019
     

    Lichtfestival vraagt aandacht voor duurzaamheid

     

    Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT) maakt bekend dat tijdens het internationale lichtkunstfestival GLOW (9-16 november) in Eindhoven het lichtkunstwerk Colour Symphony op de Witte Dame om de 6 minuten zal uitgaan. Op dat moment vraagt niet langer beeld, maar geluid om aandacht. Bezoekers horen vervolgens een lichtverhaal met duurzaamheid als onderliggend thema.

     

    Licht is leven

    Deze audiomonoloog ‘Licht is leven’ is een opmaat naar het ‘Colour Symphony’ van kunstenaars Jan Fabel, Dirk van Poppel en Erwin Steijlen. ‘Licht is Leven” is een inspirerend lichtverhaal waarin een opa zijn kleinzoon vertelt over licht, duisternis en duurzaamheid. Het verhaal roept bezoekers op na te denken over spaarzamer omgaan met verlichting. Want als we anders en slimmer omgaan met licht is een duurzamere toekomst mogelijk, zo is de boodschap.

     

    Energiezuinige lichtkunstwerken

    Lichtkunstfestival GLOW zette al een stap in de groene richting. Zo gebruiken ze energiezuinige laserprojectie en bestaan 85% van de lichtkunstwerken uit LED-verlichting. Bovendien dooft dankzij het festival de buitenverlichting in delen van het centrum van Eindhoven waar GLOW plaatsvindt. GLOW zet samen met zijn oprichters Signify (voorheen Philips Lighting) en gemeente Eindhoven in op verduurzaming. Het streven van het lichtkunstfestival is om in 2020 100% LED en energieneutraal te zijn.

     

    Eindhoven is licht

    GLOW is Eindhoven en Eindhoven is licht. Ooit verwoordde Gerard Philips het zo mooi: ‘Licht is leven, licht is blijheid, licht is feestelijkheid’. We moeten dus het licht niet uitlaten, want licht zorgt ervoor dat we kunnen leven zoals we willen; sporten, lezen, werken en feesten, op elk gewenst tijdstip.

    #stapindegroenerichting

    Met verlichting kunnen we wel spaarzamer en slimmer omgaan. Dát is onze boodschap, om samen een stap in de groene richting te zetten. Daarom brengen wij het lichtverhaal ‘Licht is leven’. We doen dat niet voor niets bij de Witte Dame. Een passende plek voor ons verhaal, want dit Eindhovens icoon werd 90 jaar geleden gebouwd voor de uitbreiding van de gloeilampenproductie van Philips."

     

    Hellen van der Plas

    Market Leader Signify Benelux

    Over GLOW

    Eindhoven dompelt zich van 9 tot 16 november onder in licht. Tijdens GLOW schittert de stad door lichtkunstwerken van meer dan 35 nationale en internationale lichtkunstenaars. Kom je ook naar GLOW kijken en luisteren? Kom dan even langs bij de Witte Dame op het Clausplein in Eindhoven en beluister de audiomonoloog ‘Licht is Leven’.

     

    GLOW19

    Za 9 november                       18:30 - 24:00u

    Zo 10 t/m Do 14 november   18:30 - 23:00u

    Vrij 15 en Za 16 november    18:30 - 24:00u

     

    Programmalink_ter inspiratie

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips-producten, Interact connected verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren commerciele waarde en verbeteren het leven in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van 6,4 miljard € in 2018 hebben we ongeveer 27.000 werknemers en zijn we aanwezig in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone potentieel van licht voor een prettiger leven en een betere wereld. We zijn drie jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify bevindt zich in het nieuwscentrum, Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Eerstekwartaalresultaten 2024 van Signify

      april 26, 2024

      Eerstekwartaalresultaten 2024 van Signify

    • Signify geeft 2.000 milieuproductverklaringen vrij

      april 19, 2024

      Signify geeft 2.000 milieuproductverklaringen vrij

    • Philips Hue breidt samenwerking met Samsung SmartThings uit

      maart 26, 2024

      Philips Hue breidt samenwerking met Samsung SmartThings uit