Stai visitando il sito Web di Philips illuminazione. È anche disponibile una versione localizzata.
Suggerimenti

    Illuminazione per il seminterrato Philips

    Lavanderia, ripostiglio, spazio per hobby e tempo libero o tavernetta? Indipendentemente da come lo utilizzi, il tuo seminterrato ha bisogno di luce.

    Benvenuto a casa

     

    Il seminterrato ha bisogno di un'illuminazione speciale, perché ha poche finestre, il soffitto è basso e spesso è privo di luce naturale. Trasformalo in uno spazio luminoso con plafoniere, LED ad alta efficienza e illuminazione d'accento per rendere questo ambiente sicuro e confortevole per tutti.

    Suggerimenti sull'illuminazione delle aree di lavoro 

    Plafoniera in un seminterrato
    Luminosità complessiva

    Lampade da soffitto per seminterrato

     

    Le classiche plafoniere sono utili per illuminare a sufficienza uno spazio generalmente buio. Le luci a LED per i seminterrati sono una scelta interessante in quanto sono ad alta efficienza energetica e assicurano una luce brillante 

    Plafoniera in una lavanderia
    Umidità

    Luci a prova d'umidità

     

    Nelle lavanderie è importante installare apparecchi per illuminazione a prova d'umidità.

    Plafoniera in un ripostiglio
    Luminosità per trovare quello che serve

    Luci per ripostigli

     

    È importante che dispense e ripostigli siano illuminati con lampade da soffitto che garantiscano una luce brillante.

    Lampada a pinza in una dispensa
    A pinza

    Luci per dispense

     

    Potrebbe essere utile illuminare le scaffalature con apparecchi per illuminazione a parete e lampade a pinza, così potrai trovare sempre quello che cerchi.

    Un uomo e una donna in una tavernetta luminosa
    Luci per tavernetta

    Tavernetta

     

    Se manca la luce naturale, questo ambiente deve essere più illuminato rispetto al resto della casa. Se hai bisogno di qualche idea per l'illuminazione della tavernetta, fai clic qui.

    3 ragazzi giocano a videogame con un'illuminazione d'atmosfera
    Illuminazione per il tuo rifugio

    Luci connesse Philips Hue

     

    Rendi il tuo seminterrato perfetto per le tue esigenze con l'illuminazione colorata Philips Hue.

    Caratteristiche dell'illuminazione per il seminterrato

    Illuminazione brillante per lavorare con la massima sicurezza

     

    Affidabilità e resistenza

     

    Elevata efficienza energetica

     

    Apparecchi a prova di umidità negli ambienti più umidi come le lavanderie

     

    Un seminterrato con una lampada da soffitto

    Video sull'illuminazione del seminterrato

     

    Guarda questi video per saperne di più sulla soluzione di illuminazione più adatta al tuo seminterrato.

    Lampade LED dimmerabili

    Creare l'atmosfera con la luce

    Temperatura del colore della luce LED

    Temperatura del colore della luce