中国,上海——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)于2018年5月16日宣布更名为昕诺飞(Signify)。同日,其位于上海的大中华区总部新办公大楼正式投入使用。该大楼整合了公司创新的LED产品与智能互联照明系统,全方位展现了物联网照明为各应用场景带来的巨大提升:不仅使员工享受以人为本的舒适照明体验,提高工作效率;更为大楼管理者提供了绿色智能的照明解决方案,优化空间使用,降低运营成本。
中国,上海——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)于2018年5月16日宣布更名为昕诺飞(Signify)。同日,其位于上海的大中华区总部新办公大楼正式投入使用。该大楼整合了公司创新的LED产品与智能互联照明系统,全方位展现了物联网照明为各应用场景带来的巨大提升:不仅使员工享受以人为本的舒适照明体验,提高工作效率;更为大楼管理者提供了绿色智能的照明解决方案,优化空间使用,降低运营成本。
从清晨到日落,自然光的亮度水平和色温水平持续动态变化,自然光影响着人体的激素水平,帮助形成人体生物节律。如今,室内活动时间占比逐渐增高,人造灯光成为影响人体生物节律的重要因素之一。美国的健康建筑标准体系(WELLTM)也因此将光列为影响人们健康的重要一环。优质的照明对于员工身心健康造成积极影响是显而易见的。
昕诺飞重视员工在办公时的照明体验,针对不同工作场景和时间设置了不同的“光配方”。为了帮助员工调节工作情绪和状态,大楼照明系统应用了动态照明曲线,在不同时间段采用不同的色温和亮度组合,更好地模拟自然光的变化,提高工作效率。办公楼内的各个空间则设置了不同的照明模式,在休闲区域温馨的暖光模式下,员工可以在轻松愉悦的氛围里边喝咖啡边进行头脑风暴;为了解决上班族们运动量不够的问题,楼内还设置了运动区域,员工可以在舒适的照明模式下一边骑单车一边工作,放松心情、释放工作压力。
便捷性是智能互联照明的另一大优势,大楼内标准工位照明不仅可由智能互联照明系统自动化调节,员工还可以通过多种控制方式轻松设置个性化的照明效果。通过扫描办公桌上的二维码,员工可登录工位,通过手机应用程序(App)对桌面上方的灯具色温及亮度进行调节,甚至可以控制空调温度,打造个性化工作空间。开放工位区域则通过传感器监测自然光变化和人员空间占有率,自动调节照明效果。除了先进的智能化、个性化控制外,大楼还采用了智能化墙面控制面板,从多维度实现了以人为本的设计理念。
大楼遵循精益工作原则,采用了移动工位工作制。为解决该工作制的“找人难”困扰,大楼创新地利用以太网供电(PoE)智能互联照明系统的可见光编码技术进行位置定位和路线规划,轻松快捷的实现快速找人功能,让员工在移动办公环境中体验更优。
为员工提供优质的照明体验的同时,昕诺飞大中华区总部新楼也优化了大楼管理功能。管理者可以通过管理软件轻松查看及管理照明、能耗、室内环境、工位管理、室内定位、室外照明等方面的情况。不仅可以直观地了解工位的占用比例,更可以查询室内集成的温度、湿度、空气污染物等监测探头的实时及历史数据,由此掌握室内环境质量、各区域能耗及照度等各种参数。
这些参数能帮助大楼管理者方便洞察各个区域的用电和照明情况,更好地调配资源。比如员工比较密集的区域可以设置灯光常开,而使用较少的区域则可以适当调低亮度。物业管理同样也能从中得到优化,如果传感器检测到某个会议室当天未使用,保洁清扫就可以直接跳过该会议室,从而节省了人力成本。
照明拥有覆盖广泛、渗透深入的特点,将照明点转换为物联网的接入点,能够大大加速物联网推进,实现智能化和信息化。该楼是公司创新LED产品和智能互联照明系统的集大成者,从大楼周边的路灯到大楼的建筑外立面照明、楼内的办公照明,全方位展示了智能互联照明所带来的巨大飞跃,光已成为一种智能语言,连接和传递信息。
遵循以人为本的照明理念,昕诺飞为楼内办公的员工提供了优质的照明体验;受益于智能互联照明系统对于照明的控制,办公楼的管理者能对楼内各区域能耗、照明等情况一目了然,就像有了一位绿色节能、灵活高效的智能照明管家。在设计方面,楼内应用了创新型色温可调白光照明(Tunable White)飞利浦LED照明产品、飞利浦Dynalite及飞利浦PoE照明控制系统可呈现各类动态照明效果,为环境增添科技感。在室内多个区域更大胆地选用了飞利浦 秀 个性化智能照明产品、发光地毯、LTP霓裳屏等,为办公室增添了几分活力,营造更好的氛围。在室外则采用了飞利浦ActiveSite建筑照明系统和飞利浦CityTouch flex道路照明系统,呈现照明为智慧城市各空间提供的“超乎所见”的照明体验。
物联网将万物互联,昕诺飞大中华区总部这座楼以人因照明(Human Centric Lighting)为起点,将路灯、建筑、室内、能耗等等管理整合为一体,为人们全方位地展示了智能互联照明如何创新地帮助各类空间实现绿色、健康、精益的目标。
昕诺飞(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)是全球照明领导企业,业务涵盖专业照明,消费照明,以及物联网照明。我们借助飞利浦品牌的照明产品,Interact智能互联照明系统和数据服务,来传递商业价值,改善家居生活、美化建筑和公共景观。在2017年,昕诺飞年销售额达70亿欧元,在全球70多个国家和地区拥有大约30,000名员工。我们致力于开启照明的非凡潜力,创造“闪亮生活,美好世界”。更多信息,可登录:http://www.signify.com/news