灯光,点亮真正的智能化生活

    2018年4月12日

        智能家居作为生活的直接相关者,发展速度远超人们想象。而相较其他智能家居产品,家庭照明产品作为普通家庭应用最广泛的基础设备,在需求性、空间覆盖性及升级换代性价比上具有更快落地家庭的天然优势。

     

        中国的智能照明市场虽然尚处在初期发展阶段,但市场发展潜力巨大。2017年住宅智能照明市场达到15亿美元,与智能家居产品同步增长。从2017年到2021年期间,智能照明市场年复合增长率将大30.5%,到2021年市场规模将超过45亿美元。

     

        如今的智能照明,意义已经远超简单的遥控控制开关,而是将照明应用于人们的生活场景之中,游戏娱乐、亲子互动、甚至是跟其他智能家居联动,创造更为舒适、温馨、便捷的生活空间。

     

    飞利浦牵手雷蛇,两大“灯厂”打造炫彩“游戏迪厅”

    灯光,点亮真正的智能化生活

        想象一下,当你在玩“吃鸡”(绝地求生)时,电脑键盘和全屋灯光突然跳闪红光,提醒你已在毒圈之外,跑圈的紧迫感向你袭来。而当决战之时,双方向对方互射最后一枪,黑屏等待最终结果的瞬间,1600万种炫彩涟漪映射全屋,已经在向你预示“大吉大利,今晚吃鸡。”

     

        你关上游戏,打开动感音乐,整个房间又瞬即变身酷炫迪厅,键盘、鼠标、主机、和全屋灯光随着节奏的鼓点闪烁翻腾,和队友一起庆祝胜利。

     

    其实你无须靠想象,因为这,已经成为了现实。

    灯光,点亮真正的智能化生活

        作为第一个在鼠标上设置灯光的游戏电竞外设品牌,并且将这项特色延展至键盘、主机、耳麦、鼠标垫、游戏手柄等各种外设终端最终成为了自己的标签,雷蛇 (Razer) 在坊间被戏称为“灯厂”。就在2018年初的CES大会上,这家“灯厂”宣布了与另一家真正的灯厂巨头,飞利浦照明的合作,成为“秀之友”(Friends of Hue) 的一员。

     

        通过Razer Chroma幻彩灯光系统和飞利浦 秀 个性化智能照明系统的互联,灯光不再那么单调乏味,1600万种光谱循环、闪烁星辰、节奏呼吸、烈焰战场、彩虹涟漪等多种光效随着键盘激发和原生特效与游戏中的技能和场景匹配,并且将音效可视化,实现人机交互。游戏观感从屏幕延伸至Razer Chroma 幻彩产品,进而再扩散至全屋灯光氛围,将游戏体验与家庭照明氛围同步,极致升级游戏玩家的沉浸式视听感受。

    灯光,点亮真正的智能化生活

        除了全真彩RGB炫彩光效之外,Razer Chroma和飞利浦 秀 更突出的一个特色体现在个性化上。触发按键、光效颜色、氛围光感都可以在玩家的设置下呈现独一无二的个性化风格。无论什么类型的游戏,玩家都可以任由自己的喜好来展现自己的游戏风格,并把这种风格拓展到更大的居家空间区域。

     

        目前,Razer Chroma及飞利浦 秀 游戏光效已经可以在《守望先锋》(Overwatch)、《雷神之锤:冠军》(Quake Champions) 等游戏中兼容实现。

     

    如何实现:

    灯光,点亮真正的智能化生活
    灯光,点亮真正的智能化生活

    -       硬件:

    • 飞利浦 秀 桥连接器
    • 飞利浦 秀 彩光氛围照明灯具(灯带、灯泡、便携魔灯)
    • Razer Chroma幻彩产品(主机、键盘、鼠标、鼠标垫、耳麦、游戏手柄)

    -       软件:

    • Philips Hue App
    • Razer Synapse 3 PC端程序

    -       连接:

    • 确保Philips Hue APP中已创建Entertainment Area
    • 在 Razer Synapse 3登录雷蛇账户
    • 选取飞利浦 秀 模块
    • 配对飞利浦 秀 桥连接器

    -       应用:为灯光调节亮度、颜色、光效,然后,就可以开始游戏啦!

    查询完整兼容游戏列表,请登录meethue.com.

     

     

    “叮咚叮咚”,“ Hi Siri”, 妈妈在跟谁说话?

    灯光,点亮真正的智能化生活

        最近《妈妈是超人》第三季暖心回归,嗯哼成了唯一一个横跨参演《爸爸去哪儿》、《爸爸回来了》、《妈妈是超人》国内三档明星亲子类真人秀的明星宝宝。纵观这三档节目,其实都在讨论或者尽可能缓解同一个轴心问题——如何缩小父母与孩子间的疏离感。

     

        休工在家全天陪伴在孩子身旁的明星父母们当然不会有这样的问题,孩子对妈妈的夸奖和依赖宛如大型撩妹现场,而从那些因为工作原因,不得已将孩子寄养在祖辈家中,亦或是没有足够时间来陪伴、教导孩子的父母中,则表现得尤为明显。也难怪他们在得知自己在孩子心目中的地位连外婆都赶不上,又或者,通过测试才发现自己对孩子的想法一无所知的时候,送上了尴尬而不失礼貌的微笑。

    灯光,点亮真正的智能化生活

        疏离感,不仅仅是明星父母,也是当今繁忙工作节奏压力下的父母们在面对孩子时最担心的仅次于安全的问题。在缓解亲子疏离感方面,亲子出游当然是一个增进交流和感情的良方之一。除此之外,在婴幼儿起步阶段,为他们营造舒适温馨的家的氛围,在幼儿成长阶段,每天尽量抽出固定时间进行亲子互动,比如讲故事、一起进行体育运动等也都是不错的方法。

     

        飞利浦 秀 个性化智能照明系统可以通过用户自己的喜好和情境在同一空间中变换适宜的家居照明氛围。妈妈晚上起夜喂奶时,昏暗柔和的夜灯模式既不会刺伤宝宝的眼睛也能让妈妈看清环境;每天清晨,小朋友则可以在妈妈煮早餐的香味中,和模拟日出的自然光中被轻柔唤醒,营造出舒适的亲子氛围。

     

        飞利浦 秀 彩光系列灯具则可以画龙点睛地加深亲子互动时的趣味性和沉浸感。和宝宝讲述美人鱼的童话的时候全屋变成了海洋的颜色,告诉孩子圣诞老人的传说的时候,又可以在家里就看到极光的颜色。

    灯光,点亮真正的智能化生活

        更妙的是,前面说的所有操作,除了常规的智能遥控之外,也都可以通过语音控制来实现,解放了父母们的双手。这都得益于飞利浦 秀的“秀之友”合作计划。继Amazon Alexa, Google Home之后,飞利浦 秀 于2017年与京东旗下语音智能硬件产品叮咚音箱达成合作,实现中国首个智能音箱对家居照明的中文语音控制。

     

        只需一句“明早7点叫我起床”、“把卧室灯调成蓝色”、“进入夜晚模式”……就能轻松掌控家中的光明和黑暗,调节光的色温、时长、颜色等,和光对话。

     

    如何实现:

    灯光,点亮真正的智能化生活

    -       硬件:

    • 飞利浦 秀 桥连接器
    • 飞利浦 秀 全系列灯具(白光、彩光)
    • 京东叮咚音箱 (A1、Q3、Top)

    -       软件

    • Philips Hue App
    • 叮咚音箱APP

    -       连接

    • 登录叮咚音箱APP
    • 选择对应叮咚音箱型号
    • 配对网络

    -       应用:说出唤醒词“叮咚叮咚”之后说出控制灯光的指令,如“关灯”、“把灯亮度调节成10%”等,就可以随心所欲简简单单地靠说话来控制家居照明啦!

     

    中央集权下的智能家居

    灯光,点亮真正的智能化生活

        作为中国历史上第一个统一的王朝,秦朝统一了文字,使其成为一个民族文化交流的基石,统一了货币和度量衡,在商业上大大便利了国内交流,这样的规范化统一极大地促进了沟通和管理的便利。

     

        放在当今的智能家居市场,面对日益增多纷繁庞杂的智能家居产品和智能家居系统,靠着市场自由竞争最终脱颖而出的也是那些以Hub居间控制所有设备的规范化集中管理架构。

     

        这样的便利在于,打通了不同品牌智能家居产品间的壁垒,实现了不同智能家居产品在同一场景化应用下的联动。打个比方,通过预先设置,当你选取“早安”模式时,房间的灯光会随着自动窗帘的抬升慢慢亮起轻柔地将你唤醒,咖啡机自动为你冲泡一杯咖啡;当你选择“出门”模式,房间内的灯光、空调、电视将会自动关闭,大门自动上锁;而当你选择“观影”模式时,自动窗帘会关合上,投影仪亮起,房间的灯光也会自动调节至影院的昏暗效果……

    灯光,点亮真正的智能化生活

        灯光是在家居场景中最为广泛的应用,飞利浦 秀 智能照明系统与众多中枢控制的智能家居平台如苹果Homekit, 三星SmartThings 等达成合作协议,实现智能照明与平台上的智能家电互动。

     

        其中,苹果Homekit作为在中国市场应用较为广泛的智能家居的Hub平台之一,于2017年联手富力地产合作搭建了一套展示HomeKit应用案例的样板间。包含客厅、主卧、次卧、书房和卫生间的60平米左右的小户型,预置了苹果的Homekit智能家居生态系统,内部智能家居设备包含门锁、开关、灯光、净化器、空调、窗帘、空气质量检测仪等,2017年已经有超过100款产品支持苹果Homekit。同时除了在苹果IOS设备上(Iphone, ipad, iwatch)对其进行操控之外,更可以通过Siri系统语音控制智能家电。

     

     

    如何实现:

    -       硬件:

    • 飞利浦 秀 桥连接器
    • 飞利浦 秀 全系列灯具

    -       软件:

    • Philips Hue App
    • 苹果Homekit APP

    -       连接:

    • 打开Philips Hue App选择“设置”- “Homekit & Siri”
    • 配对飞利浦 秀 桥连接器
    • 开启摄像头扫描飞利浦 秀 桥连接器底端的苹果Homekit ID

    -       应用:预先设置场景模式,说出“Hi Siri”唤醒词后再说出设置场景,比如“早安”、“晚安”、“我要出门了”,家中灯光及其他智能家居则可相对应变换。

     

     

        飞利浦 秀 不仅仅是作为单个产品,而是一整套生态系统,就如同相同的手机上可以下载不同的APP来满足个性化需求的这种模块化构成,飞利浦 秀 的桥连接器可以连接周围附近的50个光源,相当于中央控制处理器的角色。同时,飞利浦 秀 的“秀之友”合作伙伴项目,延展了其智能照明和智能家居的无限可能性。跨领域的强强联手,精诚合作让双方在各自领域又上升到了一个新台阶。

     

        通过“秀之友”项目,飞利浦 秀 智能照明系统将照明与生活相连,只要你有想象力,你就将有用一个更开放、更智慧、更多功能、更懂你的家。

    灯光,点亮真正的智能化生活
    灯光,点亮真正的智能化生活

    媒体垂询:

    飞利浦照明

    寿一鸣
    电话:021-5389 8486

    邮箱:yiming.shou@signify.com

    关于飞利浦照明 

    飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)是全球照明领导企业,业务涵盖整个照明产业链:从光源到灯具,从照明控制到整合的照明解决方案。飞利浦照明总部位于荷兰,2017年销售额达70亿欧元,在全球70多个国家和地区拥有大约32,000名员工,销售和服务遍布全球。凭借在照明领域全球领先的技术和强大的创新实力,飞利浦照明引领节能LED产品,智能互联照明系统和服务的发展,将物联网技术应用于家居、建筑和城市景观照明,通过有意义的创新改善人们的生活品质,提供“光,超乎所见”的全新照明体验。更多信息,可登录:http://www.newsroom.lighting.philips.com