飞利浦照明为今夏里约热内卢的运动狂欢增光添彩


    迎接今年夏天里约热内卢的重大体育赛事,飞利浦照明点亮当地市区主干道和著名景区

    2016年6月29日

    巴西,圣保罗——飞利浦照明今日宣布,其为今夏里约热内卢重大体育赛事期间的城市基础设施改善计划所提供的四大公共照明改造工程已如期完工。据赛事主办方预测,在赛事举办期间将有50万外国游客到访里约热内卢。此次大规模的照明改造工程主要涉及里约热内卢市内的主干道和著名景点,包括Porto Maravilha新港区、Arco Metropolitano干道、Elevado do Joá干道等。配备节能高效的LED照明系统之后,这些地区的公共照明将变得更为安全、节能。尤为值得一提的是,明日博物馆(Museu do Amanhã)的动态LED照明可以与室内氛围及音乐即时互动,届时将为广大游客带来别具一格的视觉与听觉体验。

     

    飞利浦照明巴西分公司总经理Yoon Young Kim先生表示:“作为全球照明佼佼者,我们非常高兴能与里约热内卢政府合作,协助它更好地迎接国际游客,同时也为当地居民留下一笔宝贵的财富。飞利浦提供的LED照明解决方案不仅将提高照明系统的安全性,同时还能大幅降低能耗,这将帮助里约热内卢更好地应对其面临的经济、环境以及社会民生方面的挑战。”

     

    LED照明设备让新港区和两大主干道旧貌换新颜

    Porto Maravilha新港区总体改造项目由Concessionária Porto Novo公司负责。作为项目的一部分,新港区共安装了750套飞利浦GreenVision Xceed LED路灯。与传统照明设备相比,这款LED路灯可降低50%能耗。此外,该地区内的两条隧道也都安装了飞利浦BWP350 LED的隧道灯,用以提供更安全的驾驶环境。

     

    在新港区安装的所有LED照明产品均由飞利浦CityTouch智能照明系统管理。这套互联街道照明管理系统与Concessionária Porto Novo公司的“运行管理中心”系统(CCO) 理想兼容,不仅能对所有照明点进行远程监控和管理,还能制定相应的维护计划。此外,该系统还可根据具体照明需求对灯光亮度进行远程调控,大幅降低耗电量。

     

    Arco Metropolitano干道位于里约热内卢市区,是连接Itaboraí区和Itaguaí港的交通要道。经改造,这条干道共安装了4360套飞利浦GreenVision Xceed太阳能路灯。每套都配备一个可将太阳能转化为电能的集成型太阳能电池板,从而提供可持续的照明解决方案。该改造项目由飞利浦照明和致力于太阳能发电设备生产和销售的京瓷太阳能公司(Kyocera Solar)合作实施。

     

    此外,Elevado do Joá主干道也是此次照明系统改造的主要对象之一,它位于里约热内卢西部,是连接拉戈德巴拉(Largo da Barra)和圣康拉多(São Conrado)两地之间的交通要道。经改造,这条干道共安装了986套飞利浦FlowBase LED隧道灯以及369套飞利浦GreenVision Xceed路灯,不仅大幅降低了能耗,同时也为主干道上的四条隧道提供统一的高效照明。

     

    明日博物馆(Museu do Amanhã)交互动态LED灯效带来非凡吸引力

    飞利浦照明还与明日博物馆开展合作,共同打造照明系统。该博物馆由来自LD Studio的建筑师Mônica Lobo担纲照明设计,以其旖旎的灯光效果而著称。博物馆的最后一个展区名为“幻象小屋”,采用飞利浦独有的动态LED照明设备(包括飞利浦第三代Color Kinetics iColor MR及iW Burst Powercore等 ),通过配合音乐律动的彩色灯光效果将广大游客带到神奇的未来世界。游客可以在令人眼花缭乱的灯光效果中获得独特的互动体验。

     

    据明日博物馆建筑与照明设计师Mônica Lobo介绍,博物馆总体设计工作非常注重利用灯光效果凸显精美优雅的建筑造型,同时也力求使建筑的总体照明系统达到LEED绿色建筑认证要求。

    媒体垂询:

    飞利浦照明

    寿一鸣
    邮箱:yiming.shou@signify.com