建议

    昕诺飞推出GreenPower LED顶光模组Compact,轻松替换现有设施内高压钠灯顶部照明

    2019年1月24日

     
    • 飞利浦GreenPower LED顶光模组Compact,可一对一替换高压钠灯,并无缝接入现有设施内高压钠灯电气及结构
    • 可替换1000瓦高压钠灯,获得同等光照,耗电可降低40%
    • 可替换600瓦高压钠灯,耗电同等情况下,可增加80%光照

     

    荷兰,埃因霍温——全球照明领导者昕诺飞(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)近日正式发布了全新概念的飞利浦GreenPower LED顶光模组Compact。该产品被动散热,可一对一替换高压钠灯,并无缝接入设施内高压钠灯电气及结构。该产品旨在帮助温室种植者更方便由传统光源向LED转型,以此提高作物的产量和品质,降低能耗。

    与1000瓦高压钠灯相比,飞利浦GreenPower LED顶光模组Compact在输出同等光照时,耗电可降低40%,且辐射热更少,使种植者能够更独立地控制温室内光和热。与600瓦高压钠灯相比,该产品高效节能,耗电同等情况下,可增加80%光照。

     

    高效的补光方案

    许多温室种植者希望寻求从现有传统照明轻松过渡到LED补光的方式,并适用于现有的温室设施结构,以此得到高产、优质的作物,并且做到生产的可预测性。“我很高兴研发出了一种真正高效的补光方案,可有效减少光线遮挡,且无需主动冷却,温室种植者可以轻松享有LED补光为喜光作物提供的所有优势。昕诺飞植物专家、客户经理和应用工程师携手,共同为温室种植者制定了适合其温室环境的最佳补光方案。"

     

    Udo van Slooten ,
    昕诺飞植物照明负责人

    安装便捷且成本经济

    全新的飞利浦GreenPower LED顶光模组Compact适用于现有高压钠灯电气与结构,温室种植者可以轻松实现从高压钠灯顶部照明到LED顶部照明的整体替换,也可创建高压钠灯和LED顶部照明混合使用的照明系统。该产品给予温室种植者极大的灵活性,能够针对特定作物提高光照强度,还可以在不增加电力消耗的情况下,扩大补光面积。

     

    飞利浦GreenPower  LED顶光模组Compact将作为飞利浦GreenPower LED顶光模组产品线的延伸,于2019年秋天正式上市。

    媒体垂询:

     

    昕诺飞(Signify)

    整合传播部

    寿一鸣

    邮箱:yiming.shou@signify.com

    关于昕诺飞 (Signify)

     

    昕诺飞(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)是全球照明领导企业,业务涵盖专业照明,消费照明,以及物联网照明。我们借助飞利浦品牌的照明产品,Interact智能互联照明系统和数据服务,来传递商业价值,改善家居生活、美化建筑和公共景观。在2017年,昕诺飞年销售额达70亿欧元,在全球70多个国家和地区拥有大约30,000名员工。我们致力于开启照明的非凡潜力,创造“闪亮生活,美好世界”。连续2年被道琼斯可持续发展指数(Dow Jones Sustainability Index)评为行业领导者。更多信息,可登录:http://www.signify.com/news

    street lighting smart iot

    更多新闻公告

    • 昕诺飞2024年第一季度业绩(英文)

      四月 26, 2024

      昕诺飞2024年第一季度业绩(英文)

    • 昕诺飞提出全新净零排放目标,已通过科学碳目标倡议审核

      四月 25, 2024

      昕诺飞提出全新净零排放目标,已通过科学碳目标倡议审核

    • 飞利浦全局护眼吸顶灯V9上市

      四月 18, 2024

      飞利浦全局护眼吸顶灯V9上市