轻触手机APP,实现照明智能化升级,营造舒适工作氛围

    2018年11月7日


    荷兰,埃因霍温——全球照明领导者昕诺飞(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)今日宣布,旗下物联网平台Interact推出全新的智能互联照明系统Interact Pro作为业内首款专为中小型企业设计,可进行多任务处理的智能照明系统和软件,Interact Pro可推动昕诺飞在智能互联照明系统、软件和服务领域的发展,增强自身的行业领先地位。

     

    去年,昕诺飞智能照明系统和服务的销售额超过9亿欧元,同比增长51%。随着Interact Pro的推出,昕诺飞在智能照明领域的业务将继续保持强势增长,而智能互联照明解决方案也将覆盖更广的客户群体。

     

    Interact Pro作为一款应用程序,可以帮助中小型企业自主控制和管理室内照明。该系统能够帮助中小型企业更高效地运营,在提升生产力、保证工作环境舒适度的同时,有效降低能源成本。Interact Pro 可完美契合飞利浦Interact Ready系列灯具和传感器,使员工能够根据自己的个性偏好、工作任务以及时间自主调节照明情况,创造更舒适的室内工作环境。

      

    研究表明,人的一生有90%的时间在建筑物中度过 。因此,室内照明,尤其是工作场所的照明成为衡量环境舒适度的重要因素。Interact Pro可为员工创造更好的工作环境,调动员工的工作积极性,吸引并留住优秀的人才。

     

    良好的照明环境有助于改善人们的情绪和舒适度,可自主调节的工作环境又能有效提升员工的满意度和生产力。在智能手机上使用Interact Pro应用程序调节照明环境后,员工的工作效率确实得到了提升,我们在实际使用过程中感受到了这种变化。例如,员工可以在自己的工作空间定制个性化照明,员工厨房中的传感器会在没有人的情况下自动关闭灯光。总的来说,Interact Pro帮助我们降低了近80%的能源成本。”


    王昀 ,
    昕诺飞全球高级副总裁、大中华区总裁

    为智能化商业模式打造的照明系统

    Interact Pro专为中小型办公空间设计,可同时连接和管理多达200个照明点,覆盖面积从1,000至10,000平方米。使用基于云连接技术的Interact Pro智能照明系统,企业可以通过网页(Web)端管理软件、网关、手机应用程序(APP)等多种途径控制室内照明。

     

    Interact Pro可适用于办公室、仓库和停车场。当周围有人时,它的移动传感器能收到信号并触发开关,没有人时则会自动关闭,大大减少了能源消耗和成本。此外,传感器还可以感知自然光,自动调整光线,帮助企业提高能源效率。Interact Pro的管理软件和手机应用程序能够显示当前接入系统的照明灯具的运行数据,这使企业主能够就如何管理能源消耗做出适当的调整,有效履行企业社会责任,实现可持续发展的长期目标。此外,Interact物联网平台的推送通知和安全更新,可以保证系统更新的及时性和有效性。

     

     “物联网为照明行业提供了空前的发展机会。我们很高兴能够通过Interact Pro帮助中小型企业开启物联网时代智能互联照明的巨大潜力。”昕诺飞专业照明业务全球总经理Harsh Chitale说,“Interact Pro出色的数据采集和智能化控制能力可以帮助中小型企业做出更利于企业发展的决策,在提升生产力的同时,为员工提供更舒适的工作环境。”

     

    突破性的安装和调试速度

    Interact Pro网页端管理软件和飞利浦Interact Ready系列灯具均采用Zigbee 3.0开放式全球无线标准。相较于传统的照明系统,无线连接的照明系统可通过手机应用程序(APP)进行照明配置调试,整个安装过程更方便快捷。安装人员可以在最短的时间内完成工作,最大限度地减少对客户业务的干扰。Interact Pro是业内唯一一款将灯具和互联系统完美融合在一起的软件,不会牺牲调光控制、分组场景控制和时间控制等功能。

     

    Interact Pro能够帮助专业照明人员为客户提供一系列增值服务,为客户提出具有洞察力的建议,从而与之建立长期稳定的合作关系并促进业务发展。在征得中小企业决策者的允许后,安装人员无需亲自到场,只需通过Interact Pro的网页端管理软件界面,便能远程监测企业灯具的使用情况,节省了双方人力成本。

     

    Interact Pro已在全球范围内发售,消费者可以通过昕诺飞官方经销商渠道进行采购。官方也将为消费者提供长期的技术支持,针对Interact Pro的操作演示和相关培训会在世界各地举行。

     

    飞利浦Interact Ready系列灯具与传感器

    全新的飞利浦Interact Ready系列灯具、传感器和面板开关已在全球范围内销售,新系列产品皆与Interact pro兼容。Interact Ready系列灯具产品包括面板灯、筒灯、防水灯具和LED灯管。

     

    背景信息:

    2018年5月16日,飞利浦照明控股(Philips Lighting NV)正式更名为昕诺飞控股(Signify NV),继续使用飞利浦作为产品品牌。旗下飞利浦照明(中国)投资有限公司的注册信息变更预计将于2019年初完成。

    媒体垂询:

     

    昕诺飞(Signify)

    整合传播部

    寿一鸣

    邮箱:yiming.shou@signify.com

    关于昕诺飞 (Signify)

     

    昕诺飞(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)是全球照明领导企业,业务涵盖专业照明,消费照明,以及物联网照明。我们借助飞利浦品牌的照明产品,Interact智能互联照明系统和数据服务,来传递商业价值,改善家居生活、美化建筑和公共景观。在2017年,昕诺飞年销售额达70亿欧元,在全球70多个国家和地区拥有大约30,000名员工。我们致力于开启照明的非凡潜力,创造“闪亮生活,美好世界”。连续2年被道琼斯可持续发展指数(Dow Jones Sustainability Index)评为行业领导者。更多信息,可登录:http://www.signify.com/news

    street lighting smart iot

    更多新闻公告

    • 飞利浦 秀 个性化智能照明系统新品首发落地京东 双方携手亮相2019梦想生活方式展

      三月 14, 2019

      飞利浦 秀 个性化智能照明系统新品首发落地京东 双方携手亮相2019梦想生活方式展

    • 昕诺飞减少49%的碳足迹并在九大市场实现碳中和

      三月 07, 2019

      昕诺飞减少49%的碳足迹并在九大市场实现碳中和

    • 昕诺飞在全球铺开LiFi项目试点

      二月 28, 2019

      昕诺飞在全球铺开LiFi项目试点