昕诺飞点亮中国国际贸易中心,打造全球领先中央商务区

    2018年10月23日

     

    中国,北京——全球照明领导者昕诺飞(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)近日宣布,旗下飞利浦CK照明灯具与系统(Philips Color Kinetics,简称PCK)成功点亮位于北京的中国国际贸易中心大厦B座,整个国贸大厦B座及商业裙楼的亮化效果精致而内敛,自然地融入到北京的夜景之中。该照明工程因绝佳的照明效果,荣获2018年中照照明奖工程设计奖(室外/单体)一等奖。

     

    “隐形”灯具设计,凸显国贸独特造型

    中国国际贸易中心是北京中央商务区(CBD)的核心区域,也是全国5A级办公楼的标杆。因此,北京国贸大厦B座照明项目由拥有700余件全球照明作品的LPA知名设计大师面出熏先生亲自操刀。大楼在设计上采用直接照明的方式,以此来展现国贸中心竹节状外立面的独特肌理和层次感,配合不同的动态画面组合,这座毗邻东三环的300米高楼将变得更为灵动。

     

    同时,为了最大程度降低灯具对建筑外观的影响,昕诺飞照明服务团队在大楼建造初期就已介入,经过与建筑设计师的多轮讨论与研究,最终决定在建筑外立面结构上预留腔体结构,将灯具安装在腔体内来实现“见光不见灯”的照明效果。为最大化实现设计理念,项目由专业的照明施工企业北京富润成照明系统工程有限公司进行施工安装。

     

    小巧的飞利浦CK Flex点光源柔性灯串,能够完全隐藏在幕墙翼板的水滴结构内,对建筑外观的影响几乎为零。而经过精心设计的安装节点,无论是照射角度还是安装位置,可完美契合大楼幕墙的构造,即便在夜间也不会对内部办公区域产生眩光干扰。

     

    首度引入内容供应商,定制专属照明效果

    在整体部署过程中,大楼的塔身部分总共使用了近40万颗白色LED 点光源,通过后台算法统一控制,创造了一幅四面连续的巨幅画布,而塔冠则采用飞利浦CK ColorReach LED投光灯点亮。商业裙楼和其他重要区域也都使用了昕诺飞旗下的照明产品,为国贸中心建筑群提供联动式LED照明解决方案。

     

    国贸大厦B座照明项目还创新地引入了照明内容供应商,来自日本的内容供应商会与设计方沟通设计理念,并综合业主想法和国贸大厦B座的建筑特点为大楼打造专属亮化效果和联动变化,助力大楼呈现更多样化、定制化的照明内容。借助飞利浦CK VSM视频控制系统强大的地图编排功能和灵活的调试软件,大楼的灯光呈现效果可与内容商提供视频素材保持一致。

     

    背景信息:

    2018年5月16日,飞利浦照明控股(Philips Lighting NV)正式更名为昕诺飞控股(Signify NV),继续使用飞利浦作为产品品牌。旗下飞利浦照明(中国)投资有限公司的注册信息变更预计将于2019年初完成。

    媒体垂询:

     

    昕诺飞(Signify)

    整合传播部

    寿一鸣

    邮箱:yiming.shou@signify.com

     

    中国国际贸易中心(CWTC)

    综合管理部

    刘娴 

    电话:(010)65358709

    邮箱:liuxian@cwtc.com 

    关于昕诺飞 (Signify)

     

    昕诺飞(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)是全球照明领导企业,业务涵盖专业照明,消费照明,以及物联网照明。我们借助飞利浦品牌的照明产品,Interact智能互联照明系统和数据服务,来传递商业价值,改善家居生活、美化建筑和公共景观。在2017年,昕诺飞年销售额达70亿欧元,在全球70多个国家和地区拥有大约30,000名员工。我们致力于开启照明的非凡潜力,创造“闪亮生活,美好世界”。更多信息,可登录:http://www.signify.com/news

    street lighting smart iot

    更多新闻公告

    • 飞利浦 秀 个性化智能照明系统新品首发落地京东 双方携手亮相2019梦想生活方式展

      三月 14, 2019

      飞利浦 秀 个性化智能照明系统新品首发落地京东 双方携手亮相2019梦想生活方式展

    • 昕诺飞减少49%的碳足迹并在九大市场实现碳中和

      三月 07, 2019

      昕诺飞减少49%的碳足迹并在九大市场实现碳中和

    • 昕诺飞在全球铺开LiFi项目试点

      二月 28, 2019

      昕诺飞在全球铺开LiFi项目试点