昕诺飞为荷兰小镇安装全球首套

蝙蝠友好型路灯

2018年7月5日

 

荷兰小镇Zuidhoek-Nieuwkoop在落实可持续人居项目时,选择昕诺飞特别研发的蝙蝠友好型道路照明系统,减少人造灯光对蝙蝠的影响。

荷兰,埃因霍温——全球照明领导者昕诺飞(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)近日宣布,   已完成全球首个蝙蝠友好型道路照明系统的安装。得益于全新的LED路灯产品,荷兰小镇Zuidhoek-Nieuwkoop稀有蝙蝠的夜间活动将不受人为活动的干扰。该系统的路灯灯光经过特别设计,用特殊的光配方避免对蝙蝠自然知觉与节律的影响。这套特殊光配方高效节能,为居民夜间出行提供安全照明的同时,对蝙蝠的知觉则与黑暗无异。该照明系统是昕诺飞在智能互联和环保可持续领域引领LED照明科技发展的又一创新。    

保护动植物群


Zuidhoek-Nieuwkoop是许多珍稀动植物的家园,该镇及其周边地区均隶属于Natura 2000自然保护区项目,该项目作为欧洲范围内的珍稀动物保护网络,旨在帮助培育适合珍稀及濒临灭绝动植物生长的环境。2011年,Nieuwkoop开始自发建设89个符合最高可持续标准的住宅。将创新路灯安装于这一环保人居社区,有助于Zuidhoek-Nieuwkoop稀有蝙蝠的生存环境维护,响应保护珍稀动植物的号召。

 

“Nieuwkoop是全球首个安装蝙蝠友好型智能LED道路照明系统的城镇。在开发我们独特的人居社区时,我们的目标是在环保方面尽己所能,尤其是将对当地稀有蝙蝠生存的影响减少到最低。现在我们成功了,这套照明系统可以将我们的碳排放及能源消耗降到最低。”Nieuwkoop市议会成员Guus Elkhuizen在采访中说道。

 

为了不影响蝙蝠的夜间觅食活动,一种由昕诺飞、瓦格宁根大学和非政府组织联合研发的光配方在此保护领域应运而生。这种光配方发出的红光波长不会影响蝙蝠的“生物罗盘”。在此之前,普通路灯的光线不仅对蝙蝠的飞行和夜间活动都有着极大的影响,也会吸引它们的主要猎物——昆虫进行集聚。

按需使用,节能环保

 

为了更好地优化照明管理,当地政府部署了昕诺飞的 Interact – 城市 智能互联照明与管理运维系统。该照明管理系统可以实现实时、远程控制LED照明点,与传统的高压钠灯相比,该系统搭配LED照明产品可节约高达70%的能源。该系统可通过智能互联网络远程控制任意一个照明点,帮助相关部门快速响应居民对于住宅外灯光亮度变化的需求,甚至可以快速提亮区域照明以便展开急救服务。在夜深人静的时候,灯光还可以调至更暗,减少不必要的能耗。

 

2017年3月,昕诺飞为荷兰阿默兰岛(Ameland)安装创新的智能互联LED道路照明系统。该系统采用飞利浦ClearSky技术,发出浅浅的蓝绿色光线。该光线在提供人类夜间活动所需照明的同时,不会影响鸟类和夜行动物的生活。同时实现节约能源、提高公共安全,并保护候鸟生活环境的可持续发展要求。

背景信息:

 

2018年5月16日,飞利浦照明控股(Philips Lighting NV)正式更名为昕诺飞控股(Signify NV),继续使用飞利浦作为产品品牌。旗下飞利浦照明(中国)投资有限公司的注册信息变更预计将于2019年初完成。

媒体垂询:

 

昕诺飞(Signify)

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com

关于昕诺飞 (Signify)

 

昕诺飞(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)是全球照明领导企业,业务涵盖专业照明,消费照明,以及物联网照明。我们借助飞利浦品牌的照明产品,Interact智能互联照明系统和数据服务,来传递商业价值,改善家居生活、美化建筑和公共景观。在2017年,昕诺飞年销售额达70亿欧元,在全球70多个国家和地区拥有大约30,000名员工。我们致力于开启照明的非凡潜力,创造“闪亮生活,美好世界”。更多信息,可登录:http://www.signify.com/news

street lighting smart iot

更多新闻公告

  • 飞利浦 秀 个性化智能照明系统新品首发落地京东 双方携手亮相2019梦想生活方式展

    三月 14, 2019

    飞利浦 秀 个性化智能照明系统新品首发落地京东 双方携手亮相2019梦想生活方式展

  • 昕诺飞减少49%的碳足迹并在九大市场实现碳中和

    三月 07, 2019

    昕诺飞减少49%的碳足迹并在九大市场实现碳中和

  • 昕诺飞在全球铺开LiFi项目试点

    二月 28, 2019

    昕诺飞在全球铺开LiFi项目试点