飞利浦LED照明系统点亮宁波地标中山路绚丽夜景

 

  • 飞利浦Color Kinetics LED照明系统以前沿性照明技术点亮宁波市历史地标,并减少三分之二的照明能耗
  • 运用飞利浦ActiveSite系统对LED灯具提供的实时反馈提供远程监控管理支持,实现宁波市核心区的高品质照明
  • 飞利浦Color Kinetics目前全球最大的LED投光灯工程项目和国内规模最大的飞利浦ActiveSite照明系统项目

2018年4月17日

中国,上海——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)宣布,已成功将其高品质LED照明系统应用于宁波市核心区的9.2公里中山路建筑景观灯光提升工程。项目采用了近2000套飞利浦Color Kinetics(PCK)Color Reach LED泛光灯具,成为该业务目前全球最大的LED投光灯工程项目及国内规模最大的飞利浦ActiveSite照明系统项目,诠释了“物联网时代的照明公司”的发展方向。

 

点亮9.2公里长的历史地标

中山路共9.2公里长,沿线景观分“塘河人家”、“府城古韵”、“繁华商埠”、“未来城市”、“宜居绿城”五大主题,设“西塘河”“环城西路”“望京门”“樱花公园”四大景观公园。为全方位展现这“一轴五段四景”的绚丽夜色,由栋梁设计师事务所的许东亮负责概念设计,华展设计师事务所金佩佩负责深化设计的建筑景观灯光运用了由飞利浦ActiveSite系统控制的近2000套飞利浦Color Kinetics灯具。整个亮化提升工程结合了沿线的人文、地域、形貌,以层次清晰、重点突出、明暗相宜、动静融合的亮化格局,凝聚沿线最具代表性的历史文化、商业文化、市井文化和建筑文化,凸现“夜宁波”历史与现实交融的独特韵味。

 

整个提升工程以中山路与三江六岸的交汇处为中心,向东西两边辐射延伸,并以机场路、望京路、解放路、江东北路、中兴路和世纪大道六大路口为界,分五段主题区域呈现不同亮化,重点突出天一广场、东门口等核心商业街区夜景灯光效果。为最大限度优化工程质量,提升后的灯光系统控制采用了DMX512-A国际标准,沿线所有亮化点的照明设施均拥有可灵活调节的运行功率,实时运行功率仅为额定功率的60%-70%。

 

“中山路项目50多栋主体建筑的外立面照明设计要求很高,需要世界一流的窄光束投光和RGBW四通道混光色彩实现,”概念设计师,来自栋梁国际照明设计(北京)中心有限公司的许东亮表示,“飞利浦LED泛光灯和控制系统的光效表现和控制能力不仅体现了飞利浦Color Kinetics的世界级水平,也为国内城市亮化项目树立了新的标准。”

飞利浦LED照明系统点亮宁波地标中山路绚丽夜景

先进照明技术

新照明系统的能耗仅为原来升级前传统照明设施的约三分之一,更可以实现信号的实时监控与反馈,确保全线灯具精确控制到点。项目中使用的飞利浦灯具,均采用飞利浦ActiveSite智能互联照明系统进行远程监控,确保每盏灯具的运行状况一目了然,其灯具信号监控及反馈状况,可确保照明效果无虞。

 

“飞利浦照明的室外LED照明产品和系统广泛应用于全球各地的地标和古迹亮化工程,”飞利浦照明中国区专业渠道总经理项迪铭表示,“我们也将运用前沿照明科技为中国的灿烂文明添彩,助力各地文化旅游行业蓬勃发展。”

 

定义城市亮化新标准

飞利浦照明致力于为全球各地的地标定制LED照明解决方案,根据地标的不同特质营造独有的照明效果。宁波中山路照明升级工程是至今为止飞利浦Color Kinetics在全球最大的LED投光灯工程项目,也是目前国内规模最大的飞利浦ActiveSite照明系统项目。来自飞利浦照明的LED产品及飞利浦ActiveSite系统满足了对于优异照明品质的追求,并为中国的城市照明树立了新的里程碑。在中国,飞利浦照明正在将LED智能互联照明解决方案推广和应用于更大的范围和领域,帮助更多客户节省能耗、降低运维成本,并助力各个城市建设环境友好的商业模式。

 

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣
电话:021-5389 8486

邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见