飞利浦PerfectPlay球场照明系统部署于欧洲两座球场

    2018年1月19日


    中国,上海——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)近日宣布,已为挪威华德米雷(Vadmyra)球场和荷兰斯巴达(Sparta’25)球场提供飞利浦PerfectPlay球场照明系统。该系统灵活便捷的操作特性可帮助球场管理人员通过现场和远程控制调控照明效果,实现能耗和运营费用的降低,并达到可持续发展目标。
    【新闻图片】飞利浦PerfectPlay球场照明系统部署于欧洲两座球场-荷兰斯巴达(Sparta’25)球场
    【新闻图片】飞利浦PerfectPlay球场照明系统部署于欧洲两座球场-荷兰斯巴达(Sparta’25)球场

    优质照明光效
     

    位于挪威卑尔根的华德米雷球场是当地知名的运动俱乐部,为超过450位会员提供各类体育运动和休闲活动场地。华德米雷球场关注环境可持续并积极采用最先进的可持续解决方案。“我们接手华德米雷球场项目时发现,优秀的球场控制系统是该项目的关键之处。而飞利浦PerfectPlay系统满足了我们所有的项目要求。”BKK Enotek照明公司球场行业经理Geir Noss表示。

    华德米雷球场以往采用的高压钠灯迎来替换周期。高压钠灯的特性导致了整个球场难以进行区域调光,球场照明仅能全功率输出造成了浪费大量能耗。为此,球场探寻一种更灵活更可持续的球场照明解决方案。华德米雷球场目前使用了创新的飞利浦PerfectPlay球场照明系统。这套LED照明系统替代了传统照明光源,为训练和比赛提供了更优质的照明效果和更高亮度。不仅如此,该系统提供了人性化的灵活控制系统,帮助灯光管理人员通过控制器或移动终端进行现场及远程控制。

    该解决方案的一大益处在于可大量节省能耗及维护成本。高品质的球场照明可以根据场地内的活动规划弹性进行调节。飞利浦PerfectPlay在提供了高效照明的同时亦降低了维护成本。除了球场外,它的周边社区也因此次灯光升级而获益。该照明系统全面控制了光线散射,减少了光流溢所产生的光污染
    【新闻图片】飞利浦PerfectPlay球场照明系统部署于欧洲两座球场-挪威华德米雷(Vadmyra)球场
    【新闻图片】飞利浦PerfectPlay球场照明系统部署于欧洲两座球场-挪威华德米雷(Vadmyra)球场

    高灵活性

    位于荷兰鹿特丹的斯巴达球队拥有超过1千名会员和悠久的历史。位于赛会中游的这支球队需要优化所有的运营开支来实现最大效益。当地政府在接手这座休闲运动场所伊始便面临了严酷的预算压力。“飞利浦PerfectPlay系统使我们能在预算和条件允许下支持足球的发展,不仅为我们现在的球队,也为子孙后代。”

    除了在球队成绩上寻求突破,斯巴达俱乐部也在可持续发展领域探索如何节能增效,积极寻找帮助他们能够提升球场表现的创新技术。在了解到照明对于球场表现的重要性后,俱乐部决定采用最新的照明解决方案,运用飞利浦PerfectPlay系统搭配飞利浦OptiVision LED泛光照明灯具。这一先进的组合完全满足了可持续发展目标的实现要求也给予球场便捷的亮度选择方式,可为俱乐部球队训练及不同赛事活动立即提供所需照明模式,无需为安全、照明品质和舒适性担忧。飞利浦照明所提供的超高照明灵活性可为斯巴达俱乐部每个训练场的每一盏泛光照明灯具提供即时远程场景控制。

    飞利浦照明服务重大体育赛事超过60年,拥有丰富的经验和技术积累。智能互联LED技术不仅在能耗、寿命上拥有传统光源无可比拟的优势,更可通过先进的控制技术进一步优化运营,实现运营成本和可持续发展同步提升。

    媒体垂询:

    飞利浦照明

    寿一鸣

    邮箱:yiming.shou@signify.com