响应“全球照明挑战计划”,飞利浦照明售出10亿LED产品

2017年11月24日

  • LED产品销量达到10亿里程碑,飞利浦照明正向到2020年销售超过20亿LED产品的目标迈进
  • 减少的能源和污染相当于30座中型火电站的总发电量和1,200万辆汽车产生的总排放量
  • 飞利浦照明呼吁各国落实公共照明的全面节能改造
 

荷兰,埃因霍温——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)近日宣布,已售出10亿LED光源和灯具产品,正逐步实现其对“全球照明挑战计划”的承诺。至此,飞利浦照明到2020年销售超过20亿LED产品的计划已完成过半。

飞利浦照明是首家实现LED产品销量达到10亿的企业,这一里程碑是对全球照明节能和减缓温室效应的积极表率。在2006年12月,飞利浦照明发起全球倡议,呼吁淘汰白炽灯。在这一倡议下,到巴黎气候协议签署的2015年,全球照明能耗已从19%逐步降至15%,预计到2030年将降低至8%。

“这一里程碑显示了我们成功地引领了传统照明向LED转型。这将为实现全球气候挑战计划做出重要贡献。提升能源使用效率是可实现的目标。今天,照明节能是实现能源使用效率倍增,达到每年节能3%的关键。”飞利浦照明全球政府和公共事务负责人Harry Verhaar表示,“经改造的高品质LED光源能节约相当于30座中型火电站的总发电量,并减少相当于1,200万辆汽车产生的总排放污染量。这些显著的成就实实在在地影响了我们的生活。”

简单的LED光源替换就能实现显著节能,加载智能互联照明系统后,节能效果进一步提升,最高可达80%。

飞利浦照明的第10亿只LED产品被赠与参加波恩全球气候会议的国际政府及非政府组织代表们。他们包括了来自联合国,国际能源署和全球性环境机构的代表。

联合国秘书长特别代表,人人享有可持续能源倡议首席执行官Rachel Kyte表示,“巴黎气候峰会期间各大企业做出了建设低碳世界的承诺。飞利浦照明将此承诺化为实际行动。仅仅2年内,他们已将‘到2020年销售超过20亿LED产品’的承诺实现过半。10亿LED产品的售出相当于节约了30万户家庭的能耗。飞利浦照明的行动使我们对未来充满信心。”

飞利浦照明号召各国政府通过以下方式参与建设更节能的地球:

  • 到2020年,所有新建建筑应采用LED或更低能耗的照明方式
  • 到2025年,所有道路照明应采用LED或更低能耗的照明方式
  • 到2030年,所有既存建筑应改造为LED或更低能耗的照明方式

 

全球照明挑战计划”是清洁能源部长级会议的一项倡议,旨在全球推动LED等高能效、高品质、平价的先进照明产品销量达到100亿规模。向节能照明产品的转型不仅显著改善短期效益,更对减缓全球温室气体排放起着长期作用。

国际能源署最新报告1提到,通过近16年进行的节能改造,仅在2016年当年,全球能耗就减少了12%,相当于整个欧盟的能耗量。

1https://www.iea.org/efficiency/

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见