飞利浦PCK照明点亮全球地标,LED建筑照明硕果累累

2017年11月22日

  • 越南、土耳其、加拿大、巴基斯坦等地借助飞利浦LED建筑照明为地标焕发光彩
  • 与传统照明相比,飞利浦LED建筑照明高效节能,降低运维成本

 

中国,上海——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)宣布,旗下飞利浦PCK照明系统(Philips Color Kinetics)已于越南、土耳其、加拿大、巴基斯坦等多地落地,兼顾照明效果与建筑特点,为多个地标定制LED照明解决方案。

 

飞利浦Color Kinetics技术可以输出超过1,600万种颜色,丰富的色彩可以根据建筑的不同特质定制独有的照明效果,无论是庄严肃穆的古建筑还是充满活力的现代购物商场,都能以各自的气质风貌吸引大众的目光。此外,飞利浦Color Kinetics技术还能根据各类盛典及节庆组合变化出不同的照明方案,更能通过动态灯光营造更好的照明效果。与使用传统照明方案相比,飞利浦LED建筑照明充分体现可持续发展理念,高效节能,降低运维成本。

 

2017年度,飞利浦LED建筑照明硕果累累:


越南·河内:越南最长的斜拉桥Nhật Tân大桥

 

飞利浦照明携手越南领先建筑集团——太阳集团,采用创新的LED建筑照明系统,为越南最长斜拉桥Nhật Tân大桥打造五彩斑斓的灯光效果。其五座桥塔分别披上了代表河内古城五座城门的色彩,不断变化的动态光影效果使大桥成为河内的新兴文化地标。通过装配全新的飞利浦耐用型LED照明系统,Nhật Tân大桥可以在节省75%的电能同时节省大量运维成本,极大地助力河内可持续发展计划。

 

土耳其·伊斯坦布尔:俯瞰伊斯坦布尔的加拉太塔


加拉太塔(Galata Tower)是伊斯坦布尔最知名的旅游景点之一,因其悠久的历史和塔顶壮美的俯瞰风光吸引了无数游客和市民参观游览。2017年,加拉太塔采用创新的飞利浦Color Kinetics照明方案,对其塔顶灯光设备进行全面升级,营造出超过百万种色彩的照明效果。为了更好保护这座古迹,飞利浦照明在不改变和影响加拉太塔主体的基础上为其定制照明解决方案,将其完美融入伊斯坦布尔的城市天际线中。

 

土耳其·伊斯坦布尔:土耳其第四大的清真寺苏丹艾哈迈德清真寺


飞利浦照明为土耳其最负盛名的地标建筑苏丹艾哈迈德清真寺(Abdülhamid Han Mosque)定制照明升级改造,为苏丹艾哈迈德清真寺营造宏伟壮丽的夜景效果,成为城市天际线中不可忽视的亮点。通过设定不同的灯光场景效果,苏丹艾哈迈德清真寺可在晚间呈现不同的光影色彩,为伊斯坦布尔的夜晚营造氛围。

 

加拿大·安大略省:加拿大首条火车隧道布鲁克维尔火车隧道


布鲁克维尔火车隧道(Brockville Railway Tunnel)拥有近160年历史,此次通过飞利浦Color Kinetics LED动态照明改造,将已停用的隧道被打造成具有绚丽灯光效果的地下通道。极富动态的LED灯光效果突出了隧道中的建造特色和地质风貌,使其再展活力。目前,布鲁克维尔火车隧道已成为城中热门的旅游景点,吸引了大量市民和游客的到访。

 

巴基斯坦·卡拉奇:卡拉奇最大的综合商场LuckyOne


通过装配飞利浦Color Kinetics照明系统,巴基斯坦卡拉奇地标商场LuckyOne成为了游客的必经之地,LuckyOne为到访商场的消费者呈现了绚丽夺目的动态灯光效果,兼顾了从远眺直至步入时的全方位照明体验,为商场创造了更多吸引力。此外,商场内部通道及中庭也在此次照明方案改造中升级为飞利浦耐用型节能LED照明系统,每年可节省超60%的电能消耗并极大地降低运维成本。

 

中国·银川:世界上最大跨度的多塔连跨钢混叠合梁自锚式悬索桥滨河黄河大桥


飞利浦LED建筑照明今年在华亦有引人注目的案例,2017年4月滨河黄河大桥照明装置竣工。作为宁夏回族自治区的新地标,滨河黄河大桥横跨黄河,打通了银川主城区与滨河新区的交通大动脉。飞利浦照明动态LED建筑照明为大桥装点了五彩斑斓的照明效果。入夜时分,从桥面倾泻而下的水幕在灯光点缀下显现出霓虹的色彩,场面美轮美奂,蔚为壮观。

媒体垂询:


飞利浦照明

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见