建议

    飞利浦照明为朗亿成现代温室提供大规模植物LED补光方案

    2017年11月07日

    • 三河朗亿成两公顷现代温室全部配备飞利浦植物LED补光系统,优化中国现代温室果菜的种植,并将建立植物LED补光示范研究培训中心
    • 与朗亿成、答而丰三方合作,确保设施内种植策略良好实施,并取得总体生产目标


    中国,上海
    ——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)今日宣布为三河朗亿成现代温室提供大规模植物LED补光方案,并已与朗亿成国际投资有限公司(简称朗亿成)、荷兰答而丰(简称答而丰)共同签署在中国河北省朗亿成现代温室项目建立示范研究培训中心、共同发展植物LED补光在温室中运用的谅解备忘录。

     

    引入先进的植物LED补光技术,优化中国现代温室果菜的种植

    朗亿成现代温室位于中国河北省三河市,由朗亿成国际投资有限公司投资建设,占地30亩(2公顷),并计划未来几年不断扩大规模。该现代温室的建设契合了中国政府要求大力发展温室设施园艺的需求。通过引入国际先进的植物LED补光系统,解决温室冬季生产中寡照和雾霾的问题。通过改善温室内光照条件,提高果菜的产量和品质。

     

    三河朗亿成现代温室由四个种植区组成,飞利浦照明为其配备了先进的植物LED补光系统。总计超过三千支飞利浦GreenPower LED 顶光模组、GreenPower LED 植株间模组被分别安装于各个种植区,并在2017年三月安装完毕。

     

    第一个种植季在2017年7月底正式结束,启用了两个种植区,分别采用LED植株间模组种植樱桃番茄以及全LED系统(飞利浦LED顶光模组和LED植株间模组)种植大果型番茄。

     

    “这是全新的尝试,”温室作物经理杨坤说道。“通过观察第一季的种植结果,我们发现当北方冬季寡照和雾霾比较严重的时候,温室内在应用补光灯的情况下,还是可以保持较为适宜的光照水平,植物LED光照在番茄糖分积累方面能起到积极的作用。”

     

    接下来的种植季从2017年10月开始,持续到来年的7月底。在这一季,启动全部四个种植区。其中一区启用LED顶光模组种植彩椒;二区在顶部采用钠灯和LED植株间模组相结合的光照系统种植樱桃番茄;三区采用植株间模组种植樱桃番茄;四区则采用100% LED顶光模组和植株间模组种植樱桃番茄,此模式与二区相比,预计能耗将大为降低。

     

    “作为临近北京市场的商业种植基地,我们希望引入最先进的种植设施,提高温室总体产量,”杨坤说道,“由于冬季寡照和雾霾天气导致的弱光是影响冬季生产很大的障碍,充足的光照可以保证冬季果菜生产的顺利进行。在下一个种植季,我们预期有更好的结果。”

     

    植物LED补光示范研究培训中心

    由飞利浦照明、朗亿成、答而丰共同推动,三河朗亿成现代温室将建立示范研究培训中心,推动植物LED补光在温室中运用,面向中国种植者推广相关新的植物补光方案和新的种植方法。以生产高品质的蔬菜,并实现可预测的高产。

     

    关于朗亿成

     

    朗亿成是一家涵盖金融、都市农业、酒店开发运营、生态旅游开发、水泥建材、物流等领域多元化发展的集团型综合投资公司。公司以“三生农业”为理念,以发展生态都市农业、发扬民族育种事业为己任,通过不断引进国际现代农业的领先科技,致力于农业科技的转化应用及农业产业的培育,深化农业产业链,将传统的农业生产模式转化为符合中国特色的新型都市农业模式。由朗亿成投资的三河现代温室以工厂化温室蔬菜生产模式,致力于提供高品质的农产品,满足北京及周边地区人们的需求。温室及周边已形成颇具规模的现代农场,于2016年9月正式揭牌成立“翻翻高技派乐活农场”。

     

    关于答而丰

     

    答而丰(Delphy)是全球食品和花卉种植专家,拥有种植领域专业知识和经验,为全球合作伙伴提供咨询和服务。Delphy致力于通过专业知识为人们种植健康、安全的食品,提高花卉生产质量,为合作伙伴的成功做出贡献。

    媒体垂询:

    飞利浦照明

    寿一鸣

    邮箱:yiming.shou@signify.com

     

    飞利浦照明 设施农业LED植物照明中国

    蔡菁炜

    电话:021-24223762

    邮箱:lily.cai@signify.com