秀外慧中的家居照明,中式诗意照进现实

2017年10月16日

每一个人的记忆宫殿里,总会有一些妙不可言的场景,某一年跨年的烟火,TA第一次说爱你的瞬间,凌晨生日满脸蛋糕的惊喜……这些瞬间成为我们记忆长河中最闪耀的明星,幻化成的光影让我们不断回味,梦想有机会可以重现当日情景。复刻这些场景,最重要就是其中的光影与氛围,因此,照明扮演着非常重要的角色。

 

而不同文化之间,场景所触发的联想各有不同。说起沙漠,中国人会想起大漠孤烟直,想起沙场秋点兵;而西方人脑中则会想起撒哈拉沙漠的漫天黄沙,会想到从亚历山大到开罗、从金字塔到狮身人面像、从底比斯古城到鲸鱼峡谷。这是因为中国人非常崇尚含蓄之美,更倾向于诗意、委婉的表达。外国人对于的光的理解则与含蓄无关,更加直接以及视觉化。

 

回到人们常常居住的环境,中国人和西方人对于光的需求就有了不同的期待和运用。西方人善于各种氛围调节,中国人则把生活过成诗歌。而飞利浦 秀 个性化智能照明系统的出现,让中国人和西方人,在光的运用上,越来越有发挥的空间。我们或许还在期待照明烘托生活氛围,其实照明已经做到了造就生活。

 

家居氛围照明,西方节日必需品

 

西方人本身就对情境有很强的感知,因而在家居环境里要求光的功用不止是照明,还有氛围的营造。他们喜欢平铺直叙,所以在氛围创造上,西方人表达出更符合机器交流的方式,就如同字面意义更加容易被理解。飞利浦 秀 中预设场景中的光配方,可以提供西方人爱的自然风光。如果你渴望感受极光,只要你有飞利浦 秀,就可以用灯光瞬间营造一个奇幻世界,甚至可以语音随时切换场景,挑选钟爱的场景。

 

除了预设场景带给人丰富体验外,飞利浦 秀 还可以把旅途中美好景色再现,就算在家,也能体会到旅途中的放松或惊艳。旅途中令人难忘的美丽景色可以成为素材,对照片中场景的光进行识别,还原照片场景,复刻一段美妙的回忆。另外,飞利浦 秀 包括“Hue Party”在内的多款第三方应用程序(App),照明的情景设置覆盖万圣节、圣诞节等节日,烛光、烟火和情景音乐一起为你点燃最热闹的节日氛围。这种照明方式不仅仅是简单生活氛围的创造者,它已经成为了节日甚至是日常生活的一部分。

 

再现床前明月光,化中式诗意为现实

 

中国人遵循自然简单,“诗意象征”的光本没有在家居环境需求里;近年来,随着消费升级和中国日益的国际化,东方人对光的需求从照亮发展到了人文,中式韵味光并为成为日常所需,而是大家逐渐意识到原来诗意的光可以被实现。

 

在中国,10岁的小孩会都背“床前明月光”,但这是什么光,没有哪个学者能够精确地描述出来颜色或亮度,中国人却知道,这种光带着一丝朦胧又寒冷的色调,映射着思乡的离苦愁绪。飞利浦 秀 就将这种中式韵味的表达和情绪带入到家居照明之中。

 

飞利浦 秀 的1600万种颜色和智能控制,为复刻只可意会的中国风场景打下了坚实基础。中国画只采用一种墨色,但是通过着墨的深浅轻重、区域的留白各种技法,使人浮想联翩。而飞利浦 秀 可以仅用白光做出场景,采用不同的灯光亮度搭配,营造房间内极富有文人雅士的气息;更可以通过1600万种色彩,让中国人的家居照明生活也独具格调,营造类似四季变化的不同主题和情景。

 

再比如中国人熟悉的“洞房花烛夜”,这是恋人们从相识相知到相爱相守的幸福刻。飞利浦 秀 采用“恋慕”这一种主题表达中国人对于爱情的各种情愫,相思、相爱、相依,分别用蓝-红-粉色调的光来诠释。相恋之初不能时刻陪伴彼此的恋人,每分每秒都充满思念之情;蓝色色调有些惆怅有些挂念,是为相思;洞房花烛夜,揭开红盖头的那一刻,开启一段爱的姻缘,而红色自古以来便在重要的节日典礼中蕴含欢愉庆祝之意。红色色调是为相爱。婚后生活,浪漫温馨,相濡以沫。粉色色调是为相依。

 

光虽无形,却充盈着我们的空间。从一天的生活,到四季的生活,到文化的生活,再到内心情感的生活,它不动声色地影响着我们所看到的世界。飞利浦 秀 能满足你的各种场景复刻和各种表达,不管是中国人的朦胧诗意还是西方人的直观氛围,千变万化的光照、光线、光色变幻出迥异的环境氛围。

 

对于中国人来说,飞利浦 秀 个性化照明系统的出现代表着我们对家居照明理解的一次革命,含蓄、诗一般的情感可以通过光进行表达。在冬天,想到“桃红柳绿”,家中的光可以带给你春天的气息;在家里思念远方某个人,有特定的蓝色光陪你一起承受相思之苦。飞利浦 秀,让你根据心中的情愫,把诗意的氛围带到家中。

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见