飞利浦照明助力台北101打造台湾绿色地标


引入全球最先进智能互联照明技术 与全球地标同步

2017年9月14日

中国,上海——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)近日宣布,将为位于台湾省台北市的台北101大厦全面更新其照明设备及系统。借助LED照明的节能优势,搭配飞利浦ActiveSite智能互联照明系统,优化照明系统的监控与管理能力,助力台北101大厦成为绿色城市地标。

 

飞利浦照明长期关注社会环境及能源话题,致力于以创新科技大幅减少能源消耗,倡导可持续发展。这一理念与台北101大厦的绿色建筑愿景不谋而合。飞利浦照明大中华区总裁王昀表示:“作为台北101大厦的长期合作伙伴,飞利浦照明期望将国际化经验带到包括台湾在内的大中华各区域,运用最新的智能互联照明技术,帮助合作企业达到节能减排、降低营运成本的效果,为城市创造绿色商业地标。”

 

智慧照明成就绿能建筑新概念

 

此次更新的台北101大厦塔身照明系统将全面装备飞利浦照明LED泛光灯具:飞利浦Color Kinetics iColor Reach、ew Reach与UNIflood泛光灯具;同时上线飞利浦ActiveSite智能互联照明系统,通过云平台远程操控照明系统,节省人力成本,实现更高效的管理与监控能力,达到更人性化的灯光表现,创造超乎所见的智能照明体验。

 

飞利浦ActiveSite智能互联照明系统拥有全面监控、灵活管理两大特色。通过全天候智能监控照明应用和设备,物业管理人员可轻松掌握整个台北101大厦的照明运行信息、提前发现照明系统异常,及时进行修缮。此外,飞利浦ActiveSite极易操作,物业管理人员可通过云平台进行远程操控,让台北101大厦根据实际需求随时调整照明状态,提高照明的自由度与灵活性。

 

在全球范围内,已有包括美国纽约帝国大厦、美国旧金山海湾大桥、德国慕尼黑安联球场在内的多个地标性建筑使用了飞利浦ActiveSite智能互联照明系统。

 

智能互联照明技术下的智慧城市前景

 

作为物联网时代下的照明领导企业,飞利浦照明专注于发展智能互联LED照明产品、系统和服务,根据消费者在不同场所的照明需求,提供完整的解决方案。

 

2017年8月,飞利浦照明参与了在台北101大厦举办的首届“台北101智能趋势展”,现场展示了智能互联照明技术在居家、办公、商业等领域的应用。展会主论坛上,飞利浦照明台湾地区总经理余泳涛做了题为“光之境界.凌驾所见”的演讲,与到场来宾分享了产业尖端科技趋势及观察。

 

  • 飞利浦Hue智能家居照明系统:无缝接入各大主流智能家居平台的照明系统,已实现与亚马逊、谷歌、苹果智能家居平台的连接。透过苹果Siri语音控制,联动家中所有智能家居设备,完美实现智慧家庭生活。

    飞利浦Hue系列的“定时开/关”功能可通过应用程序(APP)设定时间表,帮助你安然入睡,轻柔唤醒,迎接全新的每一天。“生活提醒”功能通过IFTTT设定,让变换的灯光成为你日常生活的小助手,提醒你不错过每一个重要事项。“远程控制”让你不用再担心忘了关上房间的灯,即使出门在外也可使用智能手机轻松操控关/开灯。

    飞利浦Hue所营造的智能生活让你随时与灯光同乐,让生活更有温度。灯光不但可以与喜爱的歌曲互动,还可与电视及游戏同步营造身临其境的奇幻体验。灯光还可以配合温馨的亲子故事分享时光,激发孩子的想象。

  • 飞利浦以太网供电技术(PoE)智能互联办公照明系统:飞利浦照明针对办公领域提供先进的以太网供电解决方案。通过一条网线就可同时实现对照明系统的供电和控制,开启办公照明装置的互联时代。配合高效LED照明以及多种照明应用场景控制,以太网供电智能互联照明系统可提高办公领域的绿色节能效果。目前该技术已运用于荷兰阿姆斯特丹德勤总部办公大楼(The Edge)与加拿大多伦多思科(Cisco)大楼。
  • 飞利浦室内定位照明系统:在部署了飞利浦室内定位照明系统的空间内,照明系统可通过可见光通信方式,为用户引导方向与位置。该技术已被法国家乐福、迪拜aswaaq卖场,以及荷兰万得城等商场采用。

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见