飞利浦照明发布新一代高亮度商用LED PAR30射灯


 

  • 高亮度高光效的40W LED PAR灯满足70W陶瓷金卤灯替换需求
  • 新材质与新设计,突破商用PAR灯散热难点
  • 高品质元器件及配光,引领商用PAR射灯进入LED时代

2017年8月8日

中国,上海——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)发布新一代商用LED PAR30射灯,在流明、色温方面满足70W陶瓷金卤灯的替换需求。这款高亮度、高光效、高品质的产品将以其卓越的散热性、安全性、精准性,引领商用PAR射灯进入LED时代。

 

高亮度高光效LED,引领PAR射灯从陶瓷金卤灯转向LED时代

 

随着电子商务发展放缓,电商巨头纷纷转向通过大数据和人工智能等技术深度融合线上与线下的“新零售”。相较于线上购物,线下购物所能提供的实体购物体验仍有其独到优势,而照明正是其中重要的一环。对店铺照明投入更多关注的商户希望通过更加出彩的照明效果吸引消费者的目光。以往技术在光效、散热等方面限制了LED对传统陶瓷金卤灯的替换,延缓了商用照明领域的LED应用推广。飞利浦照明此次推出的新一代商用LED PAR30射灯,功率仅为40W,总流明高达4500流明,色温3000K,可以替换70W陶瓷金卤灯。为了更好的聚光性能,需要采用更小尺寸、亮度更高的点光源,目前世面上的COB芯片都无法满足设计要求,此次飞利浦照明特意定制了陶瓷基板COB芯片,这款开拓行业先河的高密度、COB芯片光效高达150流明/瓦。兼具了高亮度高光效的飞利浦新一代商用LED PAR30射灯的面世,将引领商用PAR射灯进入更为节能高效的LED时代。

 

 

压铸铝内嵌纯铝板取代PC风扇设计,被动式散热更安全更美观

 

在商用照明领域,散热一直是一个技术难点,产品的散热性能决定了产品寿命、可靠性、光衰等重要参数。不同于PC风扇设计的市售PAR灯,飞利浦照明采用更为可靠的被动式散热,创新地在压铸铝内嵌纯铝板,其导热系数高达226,为压铸铝的2.35倍,有效提高了产品散热性。此外,该产品光源侧边比灯具略高5mm,露出侧边散热孔,有利于芯片及驱动的长效稳定。考虑到安全因素,该系列PAR灯具备智能反馈电路,当灯壳温度超过90℃时,将自动启动过温保护,光输出平缓下降,可以在不影响用户体验的前提下保证产品不死灯。充分考虑到不同地区不同季节的实际照明环境,过温保护在35度环境温度下则不会启动。

 

得益于优秀的散热性能,飞利浦新一代商用LED PAR30射灯在外观设计上也有着独到的考虑,该产品大胆地取消了正面散热孔,采用无边框设计,不仅让发光面积最大化,更与灯具浑然一体,体现了飞利浦照明的设计美学。

 

精益求精,高功率因数的驱动器与新透镜设计提供更好使用体验

 

除了傲人的散热表现,飞利浦新一代商用LED PAR30射灯在元器件选用上依然精益求精。在驱动器的功率因数方面,使用低功率因数的产品将会需要更多电能,由此导致输电网络在传输过程中有更多损耗,最终导致商业建筑的零线过热,产生安全隐患。这些隐性的弊端往往会被终端用户忽视,但最终影响的仍然是终端用户的使用体验甚至是安全。而飞利浦新一代PAR30搭载了高性能驱动器,功率因数高达0.97,驱动效率高达91%,通过4000V耐压测试,为照明安全更加一层防御。

 

飞利浦照明在设计上也融入了更多巧思,此次飞利浦新一代商用LED PAR30射灯采用了菲涅尔透镜[1],相较于反光杯设计,这种新设计能更精准地控制光线,聚光性也更强。菲涅尔透镜的另一个优势在于比传统的透镜设计更高的稳定性,随之也能带来更好的光学控制,通过更为精准的照明能够提供更好的重点照明效果。

 

飞利浦新一代商用LED PAR30射灯的家族化设计风格统一、易于替换,用户可以根据自己的照明需求选择不同瓦数、色温、角度产品。无论是服饰、箱包配饰、百货,还是烘焙、卫浴、汽车等等不同的零售环境,都可以满足不同的照明应用,力助用户提高零售效率。


 

[1]菲涅尔透镜 (Fresnel lens) ,又称螺纹透镜,是由法国物理学家奥古斯汀•菲涅尔(Augustin•Fresnel)发明的,1823年,第一枚菲涅尔透镜被用在了吉伦特河口的哥杜昂灯塔(Phare deCordouan)上,透过它发射的光线可以在20英里以外看到。

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com