飞利浦照明为法甲奥林匹克里昂公园球场安装新一代LED照明系统,打造未来球场典范

2017年7月24日

  • 奥林匹克里昂公园球场是法国首座采用动态LED球场照明和可移动彩色舞台照明灯具的球场,此举将大幅提升观众的观赛体验
  • 该创新组合增强了专业球场的功能性照明,亦能为足球赛、演唱会及其他不同类型的赛事活动提供定制化沉浸式体验
  • 全新的飞利浦ArenaVision LED球场照明系统满足了赛事组委会和国际转播商的最新要求

 

法国,叙雷讷——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)近日宣布,将为奥林匹克里昂公园球场(Parc OL)改造全新的LED照明系统。这座可以容纳59,286名观众的球场是法国甲级联赛俱乐部奥林匹克里昂队的主场,也是法国首座整合了动态LED球场照明和大面积可移动彩色舞台照明灯具的球场。该组合将为球场提供无与伦比的动态照明,满足从专业体育赛事到娱乐演出、从赛前暖场秀到中场表演及演唱会等不同类型活动的需求。

 

“在奥林匹克里昂公园球场安装飞利浦照明的ArenaVision球场照明控制系统及LED灯具这一举措,是我们对球场持续开发和投入过程的重要环节,我们会把球场打造成里昂都会区首要的活动场地,”奥林匹克里昂公园球场球场经理Xavier Pierrot表示,“我们希望为观众呈现全方位的新鲜体验。我们球场致力于打造国际一流赛事场地,为国际重大体育赛事和娱乐演出提供组织和场地支持。此次在照明系统上的投入是实现这一目标的重要举措之一。”

 

奥林匹克里昂队是法国知名球队,活跃于欧洲各项赛事。全新的飞利浦ArenaVision LED球场照明系统满足了赛事组委会和国际转播商的全新要求,得益于LED技术克服了传统照明系统中常见的频闪问题,球迷无论在家中还是在观众席,都能观赏到球场上的每一个细节。即使是微妙的动作或是表情,都可以通过实时的超级慢镜头回放显现。该技术也将呈现在奥林匹克里昂公园球场的Parc OL应用程序(App)中。

 

不同于传统球场照明较长的冷启动耗时,飞利浦ArenaVision LED球场照明系统可以即时点亮。这一特性帮助俱乐部可以随时根据照明需求快速调整,例如在训练或维护时调暗或关闭部分区域的照明。不仅如此,该照明系统可通过程序化操作,在开赛前进行灯光秀来提升气氛的同时提升观众体验。奥林匹克里昂公园球场同时部署了与阿姆斯特丹球场和沃尔夫斯堡大众球场同型的整合式飞利浦娱乐可移动彩色舞台照明灯具。在法国首次使用的该套系统不仅增加了观赛体验,更使球场成为举行体育赛事和娱乐演出的标志性场所。

 

飞利浦ArenaVision LED球场照明系统和可移动彩色舞台照明灯具可以协同打造灯光秀,这套创新的照明系统将成为奥林匹克里昂公园球场持续发展的重要组成部分。”飞利浦照明法国公共照明销售总监Christophe Guidon表示,“我们为此次合作感到自豪,这项科技不仅满足了耐久性和灵活性,更提升了全球体育照明的标准,为到场和在电视机前观看转播的观众提供了更好的观赛体验。”

 

该球场照明系统包括260套飞利浦ArenaVision LED gen2灯具,20套飞利浦Vari-Lite VL6000移动式彩色投光灯具和66套飞利浦ClearFlood Large泛光灯具(用于看台)。所有设备均由飞利浦Stand NEO舞台控制网络系统操控。LED照明系统将在2017年8月5日里昂队新赛季首场比赛前完成部署。

 

背景信息:

  • 飞利浦ArenaVision LED球场照明系统由位于米里贝勒的飞利浦照明研发中心开发。奥林匹克里昂公园球场项目由飞利浦照明和Spie, Serpollet 及 Cobalt组成的财团负责。
  • 飞利浦照明已服务重大体育赛事超过60年。
  • 作为全球LED与体育场馆照明的先驱,飞利浦照明在国际重大体育赛事中为超过65%的体育场馆提供了照明。
  • 超过60%的法国足球联赛球场采用飞利浦球场照明。
  • 在全球最重要的足球场中,有55%的足球场使用了飞利浦照明技术。

 

图片版权:

©Parc OL / Populous / Intens-Cité / Paul Thouvenin

媒体垂询:

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见