飞利浦照明成功安装在土耳其的首套LED体育场馆照明系统

2017年6月15日

  • 创新的LED照明系统覆盖篮球场及看台,为圣文亚当体育馆的迎接土耳其航空欧洲篮球冠军联赛四强赛做好准备
  • 创新的ArenaVision LED照明系统满足国际篮联FIBA和转播商的全新技术要求
  • 为赛前热身和中场休息的音乐灯光秀提供全套系统照明支持

 

土耳其,伊斯坦布尔——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)在土耳其伊斯坦布尔圣文亚当体育馆安装了该国首套飞利浦ArenaVision LED球场照明系统。赛场和看台的节能型照明系统为迎接5月19-21日举行的土耳其航空欧洲篮球冠军联赛四强赛做好了准备。该照明系统满足了国际篮联(FIBA)的电视转播标准并能通过眼花缭乱的音乐灯光秀提升观众体验。

 

全新的飞利浦ArenaVision LED照明系统是篮球等快节奏比赛的理想场地照明选择。不仅提高运动员比赛时的舒适性,更为到场的1万6千多名观众和通过电视转播观看比赛的篮球迷们提供了高品质的观赛体验。该照明系统满足了高清电视转播的严苛频闪及超高清慢动作回放要求。

 

该篮球场采用了92套飞利浦ArenaVision LED投光灯用于球场照明,并投入96套飞利浦SportsStar LED投光灯照亮看台。相比于传统照明,新系统减少近40%的能耗。飞利浦ArenaVision系统还能创造美轮美奂的灯光秀,同球场音响和其他娱乐系统联动,提升观赛体验。

 

Saner Kirik,飞利浦照明土耳其工程渠道销售总监表示,“圣文亚当体育馆将承办国际大型体育赛事和其他各种类型的演出活动。我们很荣幸飞利浦照明的全新照明科技能参与球场的升级,创造引人入胜的观赛体验,并满足运动协会的转播要求。我们的动态体育馆照明系统将圣文亚当体育馆打造为欧洲一流的运动场地,为比赛注入无穷能量。我们希望将篮球的魅力不仅带给现场的观众,更提供给观看转播的球迷们。”

 

飞利浦照明投身体育场馆照明超过60年历史,服务于超过65%的国际大型赛事体育场和超过55%的国际主要足球场。飞利浦ArenaVision LED照明系统为多个知名体育俱乐部提供服务,包括阿贾克斯,马德里竞技,切尔西,尤文图斯,埃因霍温队,沃尔夫斯堡等。去年,该系统成功安装在开罗国际体育场综合体,涉及四片满足国际赛事标准场地的2万人多用途体育场。

媒体垂询:

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见