飞利浦照明在第八届清洁能源部长级会议重申可持续发展承诺

2017年6月8日

  • 到2020年,在全球销售超过20亿只节能LED灯泡
  • 2017年底在大中华区实现碳中和运营,2020年实现全球运营碳中和

 

中国,北京——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)本周在北京举办的第八届清洁能源部长级会议(CEM8)上,重申其承诺到2020年在全球销售超过20亿只节能LED灯泡。作为全球闻名的LED照明制造商,截至2016年,飞利浦照明已交付了6.28亿只节能LED灯泡。

飞利浦照明还宣布,将在2017年底在大中华区实现碳中和运营,致力于到2020年实现全球范围所有业务碳中和运营。

 

同时,在本周在京举办的第十二届中国企业社会责任国际论坛上,飞利浦照明凭借其在可持续发展领域的突出贡献荣膺“金蜜蜂•领袖型企业奖”。为更加深入践行可持续发展战略,飞利浦照明还与《WTO经济导刊》合作编制并在论坛上发布了《中国可持续发展园区白皮书》。报告调研分析了可持续发展园区实践案例和所能创造的经济、环境和社会价值,为落实联合国2030年可持续发展议程和推动中国国家可持续发展议程创新示范区建设提供有益的支持和贡献。

 

在全球范围,飞利浦照明持续支持清洁能源部长级会议及巴黎气候大会等全球性环保项目。去年举办的第七届清洁能源部长级会议启动了“全球照明挑战计划”。作为该计划的创始成员,飞利浦照明承诺到2020年销售超过20亿只节能LED灯泡,以减少全球能源需求。实现这一目标预计可以节约相当于60座中型发电厂的发电总量;减少相当于2000万辆汽车的排放总量。

 

飞利浦照明呼吁全球每个城市到2025年将道路照明替换成LED灯具。目前全球范围有近3亿盏路灯,只有大约十分之一是高效节能的LED照明。飞利浦照明相信,专注于改造城市道路照明和建筑照明,对全球社区实现巴黎协定将发挥重要作用。

 

飞利浦照明正和全球各地的城市合作,展示改造道路照明能够带来的巨大效应。例如,飞利浦照明在洛杉矶的合作项目,将城市所有路灯改造成智能互联的LED照明,去年该市的公共照明实现了节能73%,减少排放47,000吨。

 

“城市道路照明开始采用新的LED和智能互联技术是一个令人鼓舞的趋势,”飞利浦照明全球公共和政府事务负责人Harry Verhaar在第八届清洁能源部长级会议高层论坛致辞中表示,“但是,城市路灯改造的速度还是太慢,必须提高到两倍以上的增速才能抵消能源增长需求。将现有基础实施升级成智能互联LED路灯不仅可以大量节能,而且具有投资价值,并能让城市更舒适更安全。”

 

第八届清洁能源部长级会议和第二届创新使命部长级会议于6月6日至6月9日在京举行,清洁能源部长级会议(CEM)是一个高层次的全球性论坛合作机制,于2010年7 月在美国华盛顿成立,旨在促进政策与合作、推动全球向基于清洁能源的经济过渡。

媒体垂询:

飞利浦照明

肖丹

电话:021- 5389 8451

邮箱:vivian.xiao@signify.com

 

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com