飞利浦照明发布2017专业渠道新品 引领智能互联和以人为本照明趋势

2017年5月16日

中国,成都——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)今日在成都照明应用中心举行专业渠道2017春季新品发布会。不同于以产品应用分类为导向的传统发布方式,此次飞利浦照明打通全渠道,从高品质照明、智能互联、以人为本、设计美学四个方面介绍了其对于中国市场的行业洞察、研发制造及市场预测。

 

随着LED智能互联照明产品和系统的不断推进,落成于2013年的飞利浦成都照明应用中心也于2017年重装升级,公司旗下的飞利浦CityTouch flex智能互联道路照明系统、飞利浦PoE智能互联照明办公系统及飞利浦ActiveSite智能互联建筑照明系统一同入驻这座“微缩的智慧城市”,参观者可以在真实场景中亲身体验未来智慧城市的照明。

 

“飞利浦照明自诞生起,就在不断通过创新改善人们的照明体验。这次飞利浦照明不拘泥于产品类别,而是从更高的角度纵观全渠道,这体现了我们在研发与生产的过程中对于照明行业的深度思考。”飞利浦照明大中华区市场部总经理沈晓晖表示,“在智能互联时代,飞利浦照明将沿着125年的创新道路,继续地引领行业发展,让专业照明变得更有价值。”

 

LED迎来高品质照明时代

百余年来,飞利浦照明通过不断创新,提供高品质的照明服务。与传统光源相比,飞利浦照明的LED产品不仅经济节能,更因其安全可靠、高兼容性等优势而备受肯定。随着LED的不断优化,光效也不再是其短板,由此开启了LED的高品质照明时代。

 

LED的出现,让照明行业在节能领域有了跃进式的发展。今年,中国建筑科技研究院公布了中国首个近零能耗示范建筑中的智能互联照明系统运行情况,依托飞利浦照明的LED产品,该建筑内照明功率密度较现行值降低64%,配合系统运行,单位面积照明能耗仅为同类建筑的四分之一。

 

自LED问世以来,人们便对LED的节能优势已有了广泛认知,但对于初期的替换成本有一定顾虑。随着LED技术的不断发展,LED产品的成本优势不再仅仅体现在后期的运营和维护上,更是在初始成本上有了同传统光源做价格对比的优势。飞利浦照明批发渠道全系列LED产品便是这一趋势的代表,从超薄LED筒灯、超薄LED灯盘、可替换金卤灯的高天棚LED灯具、可替换大功率螺旋荧光灯管的低天棚LED灯具、甚至LED三防灯,从初始成本、节能功效和使用寿命上全面超越传统光源,提供用户更好的替换选择。

 

全面LED时代,传统光源有着大量的替换需求。飞利浦照明使用创新的LED技术适应既有灯具布线方式和使用习惯,提供更便捷的替换选项。新推出的飞利浦Master T5 LED灯管采用InstantFit技术,兼容原有电子镇流器,直接替换无需改线。而广受精品和酒店业青睐的MR11和MR16卤素灯也迎来了“一对一”等位替换的LED产品。

 

LED产品应用之多、涉及范围之广,让专业渠道的用户更重视产品的安全可靠性。飞利浦照明除满足常规专业应用场景外,更提供满足核电,半导体工厂,洁净室等严苛使用环境的LED产品。展现了坚实的研发、生产实力支撑下的可靠品质。

 

近在身边的智能互联照明

飞利浦照明在2017创新日活动上,通过虚拟现实体验,让人们“亲临”2030年的智慧城市,一览未来的城市生活场景,感受智能互联照明技术在智慧城市发展中所扮演的关键角色。智能互联照明系统其实已来到了人们身边,在成都,就有一座“微缩的智慧城市”——飞利浦成都照明应用中心。此次飞利浦照明将道路、办公、建筑等智能互联照明系统引入这座飞利浦照明全球最先进的综合性照明应用中心,让参观者能在实景中感受智能互联照明给人们生活带来的改善与体验。

 

在道路照明方面,飞利浦CityTouch flex智能互联道路照明系统集成了专业高效的智能互联照明灯具、数据通讯、直观易用的云服务软件平台及专业服务,赋予智能互联照明新的定义。在办公照明方面,飞利浦PoE智能互联办公照明系统通过以太网供电(PoE)技术,用户可通过智能手机的应用程序(App)直接控制照明及空调温度,提升工作舒适度和便捷性,创造更高的工作和管理效率。在建筑照明方面,飞利浦ActiveSite智能互联建筑照明系统,通过云平台可提供远程监控、管理和维护建筑LED照明设备,该系统还可以远程安排灯光秀,使建筑绽放迷人光芒。

 

有了系统这一坚实的软件后盾,飞利浦照明更相应地推出了多款硬件产品。包括在道路照明领域的飞利浦BRP39X路灯和基于NB-IoT/GPRS通讯的CityTouch flex iLCU6010照明控制单元,在专业体育照明领域的飞利浦SportStar BVP622大功率投光灯,灵活应用于各类室内场所的飞利浦GreenPerform Highbay G3 BY698 ACW。多款适用于智能互联照明系统与产品,提供了智慧城市的一站式解决方案。

 

以人为本的照明应用效果

照明的出现,大大增加了人们的活动时间与范围,而现在,照明远远超越了基础需求层次,更关乎人的生活方式与生活质量,更能影响人的情绪、精力甚至健康。飞利浦照明不断通过自己的技术及产品,满足人们日益增长的照明需求、改善人们的照明体验。

 

全新发布的飞利浦微波感应LED灯管适用于地下车库、仓储、公共设施的节能改造,内置5.8GHz微波探头,可实现两段式感应调光,满足更多照明需求。飞利浦照明的产品不仅照顾人们的照明体验,更能在医疗保健领域起到辅助功用。飞利浦HealWell Tunable Troffer可调色温格栅灯拥有全发光面设计,搭配隐藏边框,均匀的光色完美融入天花,打造高效透亮的舒适办公环境。在HealWell医疗照明系统的操控下,这款格栅灯可调色温,可变色,显指高,能有效帮助调节人体生理机能,更能帮助病人恢复。

 

飞利浦照明的实用设计美学

谈及专业渠道,人们往往关注的是产品的功能、能耗、价格,而往往忽视了工业设计的重要性。然而无论处于照明行业的哪个环节,最终要传递给用户的是照明体验,而工业设计恰恰是照明体验的重要组成部分。用巧思赋予照明更多功能,通过极简设计带来感官享受,这就是飞利浦照明的实用美学。

 

飞利浦超薄筒灯拥有一体式超薄壳体,打破了筒灯的外形模式,更为轻巧灵活,适用于各种室内场合,提高空间质感。其高品质的透光材料及专业的光学设计,点亮环境的同时提供了更为柔和舒适的视觉效果。高颜值的飞利浦StyleState射灯获得2017年iF设计大奖,在极致小巧的壳体中包含了灯体和驱动,创新的设计给予无限变化可能,让灯光体验走向私人定制化。

 

此次飞利浦照明专业渠道2017春季新品发布会提纲挈领地点出了专业渠道的行业特性、指明了行业发展方向,并分享了基于实践和市场需求的研发成果,增强了市场对于未来的预期。未来,飞利浦照明将一如既往地为市场提供高质量、智能互联、以人为本和充满设计美学的优选照明产品、系统和服务,并将不断推动LED照明的发展,与合作伙伴一起共同创造更可持续、更智能的照明前景。

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com