建议

    飞利浦照明升级加拿大首家商业植物工厂Ecobain Gardens生产运营

     

    加拿大最大的商业化植物工厂Ecobain Gardens利用飞利浦LED照明系统,扩大了规模,提高了商业体量,改善了作物生长的一致性和品质。

    2017年2月28日

    加拿大Saskatoon, Saskatchewan  –飞利浦照明(阿姆斯特丹证券交易所代码:LIGHT)近日宣布已于加拿大最大的商业化植物工厂Ecobain Gardens完成了飞利浦GreenPower LED生产模组全部安装。通过将该设施内原有荧光灯升级成LED照明系统,飞利浦将帮助这家植物工厂率先实现商业化规模生产,加速作物生长周期,令作物生长更健康,一致性更好,与此同时每年可节约高达30000加元能耗。

    Ecobain Gardens成立于2013年,是加拿大Saskatchewan地区第一家商业化植物工厂,在完全封闭的室内设施内生产有机与非有机、富含营养的草本类和小型绿叶菜。该设施面积不到1,400平方英尺,每年能生产18,000磅产品。种植措施是节约用水(高达98%)、零有害化学物质或杀虫剂使用,并采用飞利浦全新的高效节能LED照明。垂直栽培技术和当地分销体系减少了能耗、运输时间、损耗率及综合运营成本。

    Ecobain Gardens与食品经销商Star Produce建立了合作伙伴关系,将产品分销到加拿大境内零售商,如Loblaws、Federated Co-op、Safeway、Sobeys和一些当地食品店。

    “我们的目标是发展壮大经营规模,为当地需要高品质产品的居民带来价值,不受经济和地域的限制。” Ecobain Gardens共同创始人、CEO Brian Bain说道,“飞利浦照明提供的创新LED产品帮助我们建立了符合成本效益、智能、高产的农场,改善我们食品供应中的不足。我们热衷于用独特、创新的方法开展种植,以提供最佳的产品,这将有助于我们建立业务的优势和前景。”

    在评估几家LED照明供应商之后,Ecobain Gardens最终选择了飞利浦GreenPower LED生产模组替换原有荧光灯,来改善植物生长和品质,同时显著降低能耗。这套更高效的照明系统安装完毕后,Ecobain实现了作物生长的戏剧性变化。生长周期大大缩短,每周可生产10,000多颗罗勒,实现了商业规模。 飞利浦LED产热低,光照均匀,植物生长更健康、更一致, 与荧光灯或其他品牌LED相比,植物干重也增加了。

    此外,这套LED照明系统使Ecobain的HVAC系统能耗减少了约50%,由于该模组产热低,提高了Ecobain的空间利用率。作物种植层间距更小,同等种植面积下可获得更高的产量。

    飞利浦植物照明合作伙伴Paul Boers 公司为Ecobain项目提供支持,与飞利浦及当地电力供应商SaskPower共同合作并确定了电力折扣,从而使Ecobain Gardens获得$70,000加拿大元返还。

    “我们与合作伙伴及客户密切合作,实现可以提供优质产品和经济效益的植物工厂, 获得十分具有吸引力的投资回报。” 飞利浦LED植物照明全球总经理Udo van Slooten说道。“在与Ecobain Gardens的合作过程中,我们分析他们的投资潜力,对他们及投资者在分析和决策过程中给予指导,可以将植物工厂提升到新的水平。”