飞利浦智能互联LED照明系统协力德甲沃尔夫斯堡俱乐部闪亮2017新赛季

 

德国大众汽车球场,德甲沃尔夫斯堡俱乐部主场,成为德甲联赛首座全面升级飞利浦ArenaVision LED体育场馆照明系统的球场
满足欧足联和德甲联赛高清转播的无频闪及慢动作回放要求
营造壮观的赛前灯光秀(ArenaVision LED系统)
采用移动式投光灯,全面提升观赛体验

2017年1月21日

德国,汉堡——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)宣布,德国大众汽车球场,德甲沃尔夫斯堡俱乐部主场,成为德甲联赛首座全面升级飞利浦ArenaVision LED体育场馆照明系统的球场。除了提供高品质照明外,该球场的移动式投光灯还可与球场大屏幕和围栏广告屏幕进行同步,烘托氛围,营造壮观的照明效果,将球场娱乐效果提升至新高度。

 

大众汽车球场所采用的飞利浦ArenaVision的LED体育场馆照明系统在2016年冬歇期间安装,并于2017年1月21日在对阵汉堡体育俱乐部的主场赛事中首次使用。

 

大众汽车球场将是德国首个采用移动式投光灯和飞利浦LED ArenaVision照明系统的体育场馆,这套系统可以为该球场增添更多亮色,实现更多元化的娱乐功能,比如举办演唱会和其它类型赛事。

 

“我们很高兴能在大众汽车球场为球迷以及合作伙伴提供全新的照明体验。沃尔夫斯堡俱乐部致力于借助环保新技术成为职业足球领域的节能先锋。”沃尔夫斯堡俱乐部董事总经理Thomas Röttgermann说。“我们都习惯在明亮的泛光球场进行比赛,这项全新的ArenaVision LED球场照明技术必将为球迷和球员营造更好的比赛环境。”沃尔夫斯堡足球队队长Diego Benaglio补充道。

 

高品质的体育场馆泛光照明是实现高清转播和无频闪慢动作回放的必要保障。飞利浦ArenaVision LED技术摆脱了传统照明在高清转播时发生的频闪问题,满足新时代的转播要求。ArenaVision LED系统的“随点随亮”特性,亦避免了传统灯具重新启动时的“预热等待”时间,时刻呈现理想照明效果及提供壮观的开场灯光秀。此外,它的分区照明功能还可为训练和维护等小范围照明需求提供帮助。

 

飞利浦照明德国、奥地利与瑞士大区董事总经理Roger Karner说:“在与沃尔夫斯堡俱乐部的此次合作中,我们用心打造超凡球场娱乐体验,让球迷从进场一刻到终场哨声响起,都能充分感受球赛的激情和魅力。这套系统达到了欧足联和德甲联赛严格的电视转播标准,让高速高清摄像机可以捕捉到球员的细微动作。”

与此同时,这套全新的飞利浦智能互联LED照明系统相比传统照明系统更节能环保。

 

背景信息:

 

  • 作为全球LED与体育场馆照明的先驱,飞利浦照明在国际重大体育赛事中为超过65%的体育场馆提供了照明。
  • 在全球一流的足球场中,有55%的足球场使用了飞利浦照明提供的体育场馆照明。
  • 在巴克莱银行赞助的英格兰足球超级联赛中,70%的足球俱乐部采用了飞利浦照明提供的体育场馆照明。

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣

邮箱:yiming.shou@signify.com