飞利浦智能互联照明技术助力欧洲塔成为马德里智能办公楼的表率
 

欧洲塔成为西班牙首座采用以太网供电技术、实现智能互联可持续照明的智能办公楼

2016年11月16日

西班牙,巴塞罗那——飞利浦照明(阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码:LIGHT)今日在马德里宣布其最新智能互联照明项目,将马德里地标摩天楼欧洲塔(Torre Europa)改造成具有高安全性、高互联化、面向未来的智能办公楼。这是西班牙首座采用飞利浦以太网供电(Power over Ethernet,PoE)智能互联办公照明系统的建筑。借助该系统,办公室用户可以通过智能手机自行设置所处办公环境,物业管理人员也能优化大楼整体空间利用率与建筑能耗。

121米高的欧洲塔位于马德里金融商务区,是当地最高建筑之一,楼内云集众多西班牙顶级公司。这座启用于1985年的建筑经全面整修后大幅提升了内外部设计与科技水平。飞利浦照明与大楼大股东Grupo Infinorsa合作,为大楼安装了5,400套智能互联灯具,分布于32层大楼的14层中,覆盖19,600平方米办公空间。

 

依托飞利浦智能互联照明系统,大楼能满足用户对工作环境的个性化需求。只需通过智能手机应用程序(App),用户即可对照明和空调等设施进行个性化设置,从而提高工作舒适度和生产效率。

 

“时刻在线的生活方式正在改变人们处理信息和相互交往的方式,”飞利浦照明西班牙和葡萄牙首席执行官Josep Martínez说。“照明无处不在的特点帮助它成为物联网的核心要素之一。智能互联办公照明产品内置大量传感器,由大楼内的以太网络供电。该系统能够节省能源,提高生产效率,适应更智能、更灵活的工作方式。”

 

新型智能互联照明系统采用以太网供电,将灯具接入大楼内的IT网络。通过系统采集、储存、共享和发送灯具内置传感器所捕获的匿名数据。房间占用情况和室温等信息可用于自动调节照明和暖通空调设备,优化办公空间利用率,制定精细的清洁和维护计划。使用与传感器连接的智能互联LED节能灯具,可以自动关闭无人房间的灯光。结合欧洲塔内的实时准确数据,该系统预计可减少高达70%的照明能耗,相当于每年每层楼减排15吨二氧化碳。

 

“采用飞利浦智能互联照明系统,彰显了我们对创新的承诺,标志着我们向可持续的办公环境迈出了坚实一步,有助于将欧洲塔打造成为未来办公楼的表率,”Grupo Infinorsa运营经理Fernado Ferrero说,“这套系统的互联特性能够推动物联网的发展,催生员工之间协调、协作、创新和互动形式的革新,同时为这座大楼迎接未来智能化需求做了充分的准备。”

飞利浦照明是高德纳(Gartner)《市场指南》(Market Guide)的重要信息来源,高德纳研究副总裁Dean Freeman在最新一期刊物中做了关于智能互联照明市场的分析,“到2020年,70%的新建商业楼宇将安装智能互联照明系统。[1] 具备数据分析能力的智能互联照明系统也在逐步涌现

 

1高德纳《市场指南》“智能互联照明”,作者:Dean Freeman,2016年8月15日,G00297245

具备数据分析能力的智能互联照明系统也在逐步涌现。拥有多个办公园区的大型公司开始部署第四阶段系统(包含LED照明,控制/传感器,互联化及分析功能)。目前,部署可通过算法反馈来提高节能能力的第五阶段系统(包含LED照明,控制/传感器,互联化,智能分析)的公司依然罕见;而这种数据分析和优化算法的能力掌握在少数几家照明公司手中。”

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣
邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见