光,超乎所见

——访飞利浦照明首席执行官洪岸礼(Eric Rondolat)

2016年9月01日

往往最必须的东西,反而最容易让人忽视,就像阳光、空气和水。每天行走在高楼大厦间的我们,似乎

忽视了光对城市、对生活的影响。的确,现代人一天的绝大多数时间都离不开光。在我们的身边,就有着这样一个因”光”而生的企业,飞利浦照明。今天走入我们视线的,正是飞利浦照明全球的掌舵人——首席执行官洪岸礼先生。他领导着这家拥有125年历史的照明业巨人,在物联网时代引领行业再次转型的同时,也改变着我们每一天的生活。

历久弥新

“回顾飞利浦照明125年的历史,我们一直秉承创新的精神,引领行业的发展。可以这么说,创新一直是飞利浦照明的DNA。”

——洪岸礼


125年前,全球第二次工业革命之初,在弗雷德里克·飞利浦和杰拉德·飞利浦荷兰埃因霍温开设的工厂里,白炽灯和电力技术的结合改变了世界。白炽灯成为首批大范围使用的大众消费电器。20世纪初,飞利浦就成为了欧洲闻名的商业灯泡生产商;30年代,飞利浦首度将钠灯商业化,成为行业先驱;50年代,飞利浦研发卤素灯,奠定了卤素灯行业标准;8 0年代,飞利浦成为率先成功商业化生产紧凑型螺旋荧光灯(也就是俗称的节能灯)的公司,一直带领该领域的发展;90年代,飞利浦进入LED照明市场,快速成为LED照明的领跑者;进入21世纪,飞利浦带领照明行业向智能互联系统及服务发展,全面迎接物联网时代的到来。谈及飞利浦照明的历史,洪岸礼表示,“在照明行业的每一次大变革中,飞利浦不仅未曾缺席,更是以自己的创新技术,一次次成为行业变革的领军者。“业务涵盖从光源、灯具到系统和服务的照明全产业链同时,飞利浦照明更拥有专利权14,000多项,在全球设立三大研发中心,源源不断的创新力和全球36,000名员工为70个国家和地区提供服务。2016年5月27日,飞利浦照明在位于阿姆斯特丹的欧洲证券交易所(Euronext)上市。随着物联网时代的到来, 飞利浦照明除了专注智能互联在物联网中的应用,对于创新的思考也超越了传统的产品范畴:在创新流程中融入可持续发展理念,采用“生态设计(EcoDesign)”原则;在循环经济模式引导下,探索并实践了“照明即服务(Light as A Service)”的业务模式等等。飞利浦照明更与各领域的合作伙伴开展跨行业合作,继续推动智能互联照明系统和服务的创新,充分发挥照明的潜力,全力支持全球智慧城市的发展,改善人们的生活,兑现对于未来的承诺。


智能互联

“创新指引我们,将飞利浦照明打造成物联网时代的照明企业。”

——洪岸礼


当今世界越来越紧密互联,人们获得信息的方式也正在改变。而智慧城市通过在通信和数字技术、数据共享与分析领域的优势,不断地改善着市民生活、提高城市抗风险能力并促进城市的可持续发展。智慧城市中的各大组成部分有着互通互联的特性,智能互联照明满足并超越了人们对于公共设施的想象空间,成为建设智慧城市的重要基础之一。在照明的智能互联化浪潮中,电子化的LED产品具有天然的优势,可以实现“即插即用”的使用效果。原本“静默”的灯具从灯光输出点变成了信息输入点,实现与一座建筑或城市软件平台的信息交互,提供车流、空气质量、人流密度、能耗等等信息。智能互联照明系统将照明点引入物联网,使得智能互联照明成为城市感知的理想渠道,成为智慧城市发展中富有吸引力的平台,不断推动城市、办公、商场和居住环境的革命性创新。谈到智能互联照明的应用规模,洪岸礼告诉我们,“无论是街道、公共空间、办公室还是在家中,照明无处不在。目前,全球共有近500亿个照明点,到2030年将增加至600亿。仅就公共道路照明而言,全球目前就有约3亿盏路灯“。飞利浦照明的工作重心,越来越从传统的照明产品制造,转向物联网时代的互联照明系统和服务的发展,实现”光,超乎所见“的价值理念。

在全球3亿多盏城市路灯中,使用LED技术的不足12%,而采用智能互联技术的更是少于2%。飞利浦CityTouch是一个点到点的街道照明管理系统,目前已经在33个国家和地区的530多个项目上发挥作用。洪岸礼用美国洛杉矶市的实践介绍了这套系统带来的惊人效果,“洛杉矶市共有21万多盏路灯,类型多达400多种,分布在7,500英里的道路上。以前,维护工作主要依靠夜间巡视人员或市民电话反馈,报修电话每年超过40,000多个,工作量相当大。在应用了飞利浦CityTouch系统后,工作人员可以远程监控路灯运行状态,当出现断电或其他问题时自动受理系统通知,并可以对每盏路灯进行独立或自定义群组控制。比如:为周五晚间的城市中心增加亮度,为周末的商务区减少亮度。通过对照明设施的系统控制,工作人员可以简便高效地计划、分析和管理城市照明。更重要的是,城市照明系统将因此变得特别灵活,确保市民总能在需要的时间和地点获得合适的照明效果。2015年,洛杉矶市因此实现总体节能63%,成本降低近900万美元。“同时,照明无处不在的特性使它成为将物联网引入办公室的理想途径之一。飞利浦照明通过贯穿办公室的IT网络,用以太网供电技术(PoE)为LED灯具输送电力传输数据,用户可通过计算机及智能手机实现现场和远程控制。通常,照明占建筑用电的40%,而应用飞利浦智能互联LE D照明系统后,能耗和维护成本可节约近8 0%。“通过应用飞利浦照明全球先进的PoE智能互联照明系统,办公用户通过一条网线就可同时实现对照明系统的供电和控制。”洪岸礼说,“系统管理员可以通过对传感器搜集到的数据进行分析,来判断员工每天上下班时间,提高办公空间使用率,优化清洁计划”。被誉为当下“可持续发展的办公空间“的阿姆斯特丹德勤总部大楼就全面应用了该项技术。全球城市居民有97%使用手机,47%使用手机上网,手机室外导航已经成为了智能手机上最热的应用之一,但由于技术复杂、应用较少,人们对手机的室内定位应用并不熟悉。通过将LE D照明和室内定位技术结合, 飞利浦照明正重塑购物体验。20 1 5年,法国零售业巨头家乐福在其法国里尔的超市应用了飞利浦照明具有室内定位功能的LED智能互联照明系统。购物者可通过手机上的家乐福应用程序(App)选择商品,由应用程序的店内地图引导至所需的商品。同时,随着购物者在店内移动,应用程序会显示附近的促销商品,提升销售机会。该系统的各个LED灯具通过可见光通信技术向智能手机发送地址信息,准确定位购物者在店内的位置,误差范围小于半米。同时,此系统还提高了整个商场的能源利用效率,帮助了家乐福实现其节能目标。在家中, 适宜的照明对生活质量至关重要。2014年,飞利浦在中国市场推出的飞利浦Hue是一款创新的家居智能照明系统,受到消费者的一致青睐。飞利浦Hue可提供无尽的个性化照明体验,其搭配智能互联接口、超过1,600万种颜色及无极亮度调节的特性,可以实现智能控制,离家遥控,定时照明,舒适调光,创建氛围,唤醒入眠,用光描绘,音乐互动,影视同步等充满想象力的应用。值得关注的是, 飞利浦照明提出的从“一次性销售“向“照明即服务“的业务模式转变,也是富有价值的一场变革。未来,随着世界各国对照明需求的增加及循环经济模式的普及,飞利浦照明为客户提供的高效专业照明服务将更好地平衡客户与环境资源的关系,洪岸礼对此充满信心。谈及未来, 洪岸礼表示, “ 照明的未来应该是智能互联的,确切地讲是通过物联网智能控制实现的互联照明。当然,对于照明如何能够更好地改善我们的生活,并创造一个更美好的世界,我们将不断探索“。令人感到欣喜的是,飞利浦照明在这一领域的成功实践,在生动地向人们展示智能互联照明在物联网时代的重要地位。飞利浦照明将继续秉承“光,超乎所见“的品牌定位,助力智慧城市的发展,让每个人,重新构画我们与光的关系。

温暖祝福

“中国,一直是飞利浦照明的本土市场。”

 ——洪岸礼

 

大中华区是飞利浦照明在全球最大的市场之一。早在1920年,飞利浦照明产品就进入了中国,1985年,飞利浦建立了在中国大陆的第一家合资企业。飞利浦照明的全球第二大研发中心设立在中国上海,根植中国,服务全球,做出了对上海以及中国的长期承诺。同时,飞利浦照明全球最先进的LED照明应用中心和中国西部最大的LED专业灯具生产基地落户成都,体现了响应西部大开发战略,深耕中国的行动力。中国市场非常复杂而庞大,各地客户对产品有着不同的需求。本地化的设计、生产和服务能帮助飞利浦照明在中国市场、乃至中国不同地域的市场更针对性地推出符合市场需求的产品。飞利浦照明在中国市场的发展,亦体现在对“人”的关注。飞利浦照明全面而扎实的经销商网络,源于多年来的携手相倚,不离不弃,共同成长。同时,飞利浦照明也很重视员工的本地化建设,吸纳和培养拥有全球视野、熟悉本地市场的专业人才。飞利浦照明的大中华区管理团队既有资深的照明专家,也有IT互联网行业背景的领军人物,这样的跨界组合能更好地带领整个团队向物联网时代的智能互联照明转变。与此同时, 飞利浦照明也非常关注“如何为可持续的地球贡献力量“。洪岸礼告诉我们,飞利浦照明不仅连续五年被”碳排放信息披露项目(CDP)”评为实施气候变化战略的全球领导者,成为联合国清洁部长会议(CEM)启动的“全球照明挑战计划”的创始成员,更重要的实践是用全球先进的产品和服务帮助生活在偏远贫困地区,尤其是电力紧缺区域的人们,使他们感受到光明,带给他们希望。目前在中国,飞利浦照明除了进行西部地区中小学节能照明改造及希望小学捐助活动外,还将为新疆喀什地区遭受泥石流的受灾地区的近5,000名村民捐助太阳能路灯。

“我将在全球不同地区累积的经验应用于本地实践之中,遇事总要追求平衡、尊重事实,就像是中国人常说的‘阴’与‘阳’的哲学。”

 ——洪岸礼
 

洪岸礼出生于摩洛哥,母亲是意大利人,父亲是法国人。拥有意、法双重国籍的他在7个国家的12个城市生活过,可以说是一位世界公民。在工作方面,他曾担任过包括销售、市场、制造等不同类型的职务。如此国际化、多元化的经历成为了他的宝贵财富。谈及自己的这些经历,洪岸礼认为自己最大的收获就是得到了很强的适应能力和改变环境的能力。自2012年在飞利浦照明工作以来,洪岸礼对于飞利浦照明注重创新的企业文化深表认同,在他看来,创新不仅体现在对于前沿技术的不断追求及服务模式的不断更新上,更是作为行业领导着的使命感与责任感。正是这种使命感与责任感,让飞利浦照明重视商业利益与人、与环境之间的平衡。这正是飞利浦照明可持续发展的企业哲学。

“Shanghai, Smart City of the Future!”

                                                                                                  ——洪岸礼
 

飞利浦照明“ 光, 超乎所见”的全新品牌定位认为,照明的意义早已超过了光本身。抓住物联网时代的契机,飞利浦照明带领照明行业从传统照明到智能互联照明转型。“对飞利浦照明而言,无论是家居照明还是专业照明,都将以人为本,以环境为先,打造宜居城市,创造无限可能。物联网时代,飞利浦照明所引导的向智能互联照明系统和服务的发展与转变必将助力中国智慧城市的建设和发展。”洪岸礼对未来充满信心,他认为理想中的城市照明图景很快就会在我们身边实现,“我去过很多城市,上海是一座属于未来的智慧之城(Smart City of The Future),飞利浦照明对于未来城市的美好愿景,一定会在这里得到实现!”

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣
邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见