飞利浦照明展示物联网时代的专业照明解决方案

 

  • 以人为本的智能互联专业照明打造更高效节能的工作生活环境

2016年8月17日

  北京,中国——8月17日,飞利浦照明在北京举行了2016媒体大会,全方位解读了“光,超乎所见”的品牌理念,对于光的价值进行了多角度的深入探索,展现出光在生活中的无穷力量。

 

  作为专业照明领域的佼佼者,飞利浦照明在此次活动现场带来了物联网时代的智能互联LED照明系统和产品。包括建筑照明ActiveSite系统、酒店照明Dynalite系统、办公照明PoE系统、零售照明Dynamic Shop Window系统等多款超乎想象的智能互联照明系统。以及旗舰型LED高天棚灯Highbay G3,运用全新LED技术的大功率LED投光灯High Lumen Flood BVP621,零售照明产品FlexAccent等LED产品。飞利浦照明以其对于照明的深刻理解和长期经验,将智能互联照明系统结合节能LED照明产品,满足不同场景的照明需求,为现代都市提供更高效、更节能、更舒适的照明解决方案。


引导先进照明应用,于无声处革新都市照明

    灯光勾勒的城市天际线是现代都市的繁华标志,在都市那一抹抹光亮的背后,是照明系统为现代都市发展发展做出的巨大贡献。如今,照明系统已经超越了提供亮度的基本需求而走向了更智能、更节能的物联网时代。

 

  飞利浦ActiveSite智能互联照明系统为都市天际线保驾护航助,助力城市提升旅游业和商业价值,打造个性独特的城市形象。ActiveSite 是飞利浦照明率先推出的基于云服务平台的智能互联照明系统,帮助照明系统发挥优异性能,可提供远程监控、管理和维护建筑LED照明设备以及故障排除、远程设备配置、实时定制报告生成等服务。有了ActiveSite,无论身处何方,照明系统管理者都能及时收到通知,了解故障设备的准确位置,分派维护人员,快速、高效地解决问题。除了降低运行和维护成本ActiveSite还可以远程安排灯光秀,搭配不同时令及重大事件,呈现迷人灯光效果,打造夜间旅游亮点,营造热情友好、激励人心和令人难忘的独特视觉体验,使建筑绽放迷人光芒。

  飞利浦建筑照明ActiveSite系统应用

德国慕尼黑安联球场


    飞利浦照明的酒店照明及控制整体解决方案Dynalite以全集成化的照明控制和楼宇自动化解决方案引导全球,系统可以按照定时事件和灯光亮度传感器等不同模式自动运行,在不同季节,不同时段自动优化照明配置。根据一天中不同的环境光线状态,Dynalite为酒店提供多种大堂照明效果,给予宾客舒适的照明体验。客房内的照明系统则能与窗帘及电视等其他家电设备联动,在清晨开窗时自动关灯,第一时间欣赏窗外美景,智能便捷的灯光模式可以满足各种场景需求。

飞利浦酒店照明Dynalite系统应用

Park Hyatt Sydney

 

    照明与我们每个人息息相关,大部分现代都市人在室内人造照明之中开始一天繁忙的工作。飞利浦照明全球先进的PoE智能互联照明系统,在室内照明领域率先采用以太网供电(PoE)技术,通过一条网线就可同时实现对照明系统供电和控制,开启办公照明装置的互联时代。照明系统管理者可通过灯具内置的传感器收集数据传输至后台的Envision Manger管理平台中进行汇总分析,大幅度提高管理效率。办公用户可通过智能手机的应用程序(App)直接控制照明及空调温度,而创新光通信技术可以实现室内导航,提升工作舒适度和便捷性,创造更高的工作效率。配合高效LED照明以及多种照明应用场景控制,PoE智能互联照明系统更提高了办公领域的绿色节能效果。

飞利浦办公照明PoE系统应用

阿姆斯特丹德勤大厦


    除了办公场所之外,照明也在更多地方潜移默化地影响着我们每个人的生活。应用于超市、商场等场所的飞利浦照明Dynamic Shop Window系统,能够将光准确投射于商品,以流动的曲线光吸引视线。让原本静态的橱窗更灵动,充满故事性,吸引消费者,提升商业价值。

                  飞利浦零售照明Dynamic Shop Window系统应用

                                                                           State of Art


 

多元互联照明产品,于无形中改善现代照明


    电灯的发明与使用是人类步入现代社会的重要标志,随着时代的发展,对于照明的需求也日趋多元化,飞利浦照明洞察市场需求,为不同应用场景量身定制专业照明产品,让照明在无形中改善现代生活。

 

  飞利浦照明新一代旗舰型高天棚灯Highbay G3,应用于工业厂房、物流仓储、大型商业、体育场馆等多种照明环境。其光效高达130lm/W,相较传统照明节能高达80%,灵活适应-30°C~+50°C环境温度内的各种室内外场所。全新升级的Highbay系统以高显色性防眩光的设计打造舒适的照明体验,集成的新一代ActiLume Wireless无线智能互联系统及高灵敏度红外移动感应探头,帮助轻松实现节能升级和智能改造,开启工业照明数字化新纪元。

飞利浦照明旗舰型LED高天棚灯Highbay G3


 

   飞利浦照明不仅在人们的工作场所有所助益,在人们娱乐休闲的大型体育场馆,也以其智能科技带领LED行业发展。具有瞬时瞬亮技术的飞利浦High Lumen Flood不同于传统LED,可满足大型秀场对灯光效果的严苛需求,瞬间点燃现场氛围。与此同时,随着电视转播数字化时代的到来,兼具高显色性及低频闪特性的High Lumen Flood让照明效果更适合高清转播,清晰展现慢动作,还原真实色彩。除此之外,High Lumen Flood的功率(瓦数)可针对机场、港口等等不同场地弹性变化,防浪涌、防盐溶的特性在提供城市照明的同时也带来更多安全保障。

飞利浦照明运用全新LED技术的大功率LED投光灯

High Lumen Flood BVP621

 

   除了娱乐、工作场所之外,飞利浦照明同样为各类休闲场所提供更优质更节能的照明方案,FlexAccent为超市、商场等照明环境提供高显色性光源,增强商品吸引力,提升商业价值。在亮度、光型、光效等方面替代金卤灯照明,发光效率高达90lm/W,相比于传统照明可节约近50%用电。

飞利浦零售照明产品Flex Accent 

 

 飞利浦智能互联LED照明产品与系统,拉近了物联网与每个人的距离,其对于现代社会生活的影响和意义已经超越了照明本身。作为物联网时代的照明先驱,飞利浦照明以对照明的深刻理解帮助客户提升业务,通过节能环保的LED照明产品,优势的系统和服务,为各类照明环境提供高质量的解决方案,在降低能耗的同时降低运营成本,提高收入和利润,提升客户满意度,为人们打造以人为本的可持续工作环境,为都市人打造宜居城市。

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣
邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见