飞利浦照明在世界清洁能源部长级会议上承诺“到2020年在全球销售超过20亿只LED灯泡”

 

  • 这一节能目标的实现,相当于关闭了60座中型火电站
  • 全球节能LED照明先驱重申承诺,至2020年实现碳中和

2016年6月2日

旧金山,美国——今天,飞利浦照明(AEX:LIGHT)的领导团队将与参加第七届世界清洁能源部长级会议(Clean Energy Ministerial summit, CEM7)的各国能源部长们会面。飞利浦照明将在会上作出承诺,到2020年销售超过20亿只1LED灯泡。实现这一目标所减少的能源和污染,预计相当于到2020年约60座中型火电站的总发电量和2,400万辆汽车产生的总排放量。与此同时,飞利浦照明还将重申其到2020年实现全球范围内碳中和的承诺。作为其中的重要一步,希望到2016年底实现其在美国的运营全面采用可再生能源。

 

在世界清洁能源部长级会议的机制下,各成员国携手合作,加速推动全球清洁能源发展。将在今天论坛上发言的飞利浦照明全球战略负责人Bill Bien介绍说:“飞利浦照明将落实联合国第21届气候变化大会(COP21)上所达成的承诺。节能是应对气候变化的第一步,落实节能承诺不仅有利于环境保护,也有利于促进全球经济的发展。预计到2020年,节约能源所带来的经济效益可达约120亿欧元,这笔资金可用来帮助其它领域的发展。目标明确,时不我待。”

 

飞利浦照明的郑重承诺有力支持着2015年12月的联合国第21届气候变化大会,清洁能源部长级会议上启动的“全球照明挑战计划”(Global Lighting Challenge)。该行动计划旨在全球范围内推动普及100亿只高效、高质、高性价比的灯泡(例如LED灯泡),应对全球气候变化。

 

致力于实现碳中和

 

在第七届清洁能源部长级会议(CEM7)上,飞利浦照明将呼吁其它企业共同迎接挑战,打造碳中和公司。在联合国第21届气候变化大会上,皇家飞利浦承诺到2020年将完全使用可再生能源,实现公司运营的碳中和。飞利浦照明将在本届清洁能源部长级会议上重申这项承诺,并向其它组织和企业分享其在应对上述挑战中的成功经验。

 

实现碳中和的关键在于使用可再生能源和降低运营及物流过程中的碳排放。飞利浦照明在本次会议上分享了其在美国的碳中和运营经验——得益于同德克萨斯州麦库克(McCook Texas)的Hidalgo风电场达成电力采购协议,飞利浦照明预计将在今年年底实现其在美国运营的全面碳中和。

 

“我们已经欣喜地看到,飞利浦照明的LED灯泡和智能互联照明系统与传统产品相比,能节约高达80%的能源。同时,我们也要为企业运营中的碳排放承担责任,因此飞利浦照明承诺到2020年实现公司运营的碳中和。为了兑现这一承诺,我们将重新审视包括业务运转、生产工艺和供应链在内的每一项工作。我非常高兴地告诉大家,这项工作进展非常顺利:去年我们在全球的可再生能源使用率达到60%2”,Bill Bien表示。

 

1飞利浦照明承诺的20亿只LED灯泡的销售统计是从2015年到2020年。

2 这一数字涵盖的时段为2007年到2015年,并与飞利浦照明2015年年报披露的信息一致。

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣
邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见