享你所想,360°定制你自己的智能家居体验

 

飞利浦推出凤凰智能灯具系列和飞利浦 Hue 灯带升级版

2016年5月18日

中国上海——飞利浦照明全新推出凤凰智能灯具系列和飞利浦 Hue 灯带升级版,给你的家带来更全面的智能照明解决方案。作为飞利浦Hue系列首推的灯具系列,凤凰智能灯具系列能够理想适应不同空间家装需求,定制你每一刻的温馨。飞利浦Hue灯带升级版则给你带来灵活的光体验,带来全新智能家居互动方式。飞利浦让你享你所想,智能连接你我,重塑家居体验。

 

飞利浦推出的个人无线智能照明系统Hue,一经上市便风靡世界。飞利浦Hue应用了全球先进的LED照明技术和无线互联技术,在为你提供优质的LED基础照明之上,通过无线互联,让光超乎所见。而此次推出的Hue家族的新成员将与此前的个人无线智能照明系统实现互联,创造超出基本功能的全新家居照明体验。

 

光, 定制每一刻的温馨

飞利浦Hue 凤凰系列提供了可以从暖白光到冷白光随心切换的照明体验,你可以根据不同的心情和需求调亮或者调暗灯光。通过光效变换,飞利浦Hue凤凰给任何时刻带来合适的氛围,定制你每一刻的温馨。

 

飞利浦Hue凤凰系列包括可以充分适应不同大小空间家装的壁灯、台灯、餐吊灯、筒灯等一系列灯具。Hue凤凰系列应用LightDuo技术,创造性地实现分层控制向上和向下的灯光,为你的家居生活不同需求提供理想解决方案。

飞利浦Hue凤凰系列灯具

 

飞利浦Hue凤凰可以用自然动人的白光为你在家中的每一刻营造合适的环境氛围。Hue凤凰的特殊3D纹理可以增强动态效果。更重要的是,Hue凤凰让光为你的健康生活而亮。光影响着我们的情绪,行为和日常管理。通过app你可以设置每一刻适合你的光效。飞利浦Hue用四种不同的光效模式帮你定制日常生活氛围,让你在每一刻都可以乐享其中。通过调节你的情绪,切换合适的氛围,让你获得美妙体验,从内而外享受健康生活。与飞利浦Hue桥接器同步完成后,你更可以获得飞利浦Hue无线智能照明系统的智能拓展。Hue凤凰不仅可以在家中自然唤醒,为你提供舒适照明,更能通过Hue感知你的位置,在你即将回家时点亮欢迎回家的灯光,有了Hue 你可以在任何地方控制家里的灯光,可以用智能终端设置为灯光定时,实现个性化照明。轻轻一键,你就可以尽享Hue的无限可能。

光,定制你每一刻的温馨

 

Hue凤凰系列可以通过4个预设的光配方,回应你一天中对灯光的不同需求。注入能量模式可以活力唤醒你的一天,伴随你和家人享受早餐的温馨。集中精神模式帮助你保持注意力的集中,家中成员无论是需要专心写作业,还是处理工作事务,都可以在这种灯光模式下快速进入状态,排除干扰。潜心阅读模式给家人在营造阅读报刊杂志和书籍时营造安心氛围,让你在放松氛围中专注阅读。放松休息模式帮你在家中打造温馨亲密环境,让你不论是与朋友在客厅聚餐聊天还是与家人的亲密共处,都可以更加放松和自然。通过Hue功能拓展,Hue凤凰更可以在早晨轻柔唤醒你,夜间你也可以通过智能设备轻松控制关灯,安心入睡。光,定制每一刻的温馨,智能连接你我。

 

自定义你的光生活

飞利浦Hue灯带升级版给你带来灵活的光体验,让光由功能强大、想你所想的灯带在你想要的地方随心延展,突破装饰与功能的界限。从现在起,你就是家居照明的设计师,你说要有光,于是就有了光。你对家的想象,都由飞利浦Hue灯带升级版变为了现实。颠覆传统家居体验——你的光生活,由你定义。

 

飞利浦Hue灯带是一条拥有极限灵活性的基础长度为2米的灯带,可折叠、可弯曲、可灵活安装在任意位置,更可以被切割成任意规格。飞利浦Hue灯带升级版解决了上一代无法延展的问题,可以通过一米延展灯带跟基础2米灯带无缝串联,可延长至10米,全面覆盖家居灯带拓展需求,创意无“限”。

飞利浦Hue灯带升级版

飞利浦Hue灯带升级版功能性与装饰性兼备,不仅解决了上一代灯带的亮度问题,光照强度从160流明突破升级到1400流明,也提供全功能白光。更有1600万种颜色变化,成为点亮家具和墙面空间的独特方式。它也可以和你的音乐和电影同步,拓展画面,烘托氛围,延伸你的情绪。

 

通过在不同场景中的应用,飞利浦Hue灯带升级版可以给你带来颠覆性的创意家居体验。你可以突破传统将灯带布置在天花板和电视墙的应用方式,让灯带在卧室为你营造温馨舒适的氛围,也可以把它布置在厨房,成为你生活的一剂调味。或者在走廊铺设灯带,为你照亮道路,勾勒建筑轮廓。当然也可以用来打造你的专属浴室,让光创造你想要的氛围,帮你轻松卸下疲惫。Hue灯带升级版突破传统照明和家居对你的限制,更多新玩法等你解锁。你可以用你方式,把家打造成真正适合自己的地方。Hue灯带升级版让你不拘一格,乐享无限。

飞利浦Hue灯带升级版:无缝串联

 

从2016年5月起,你可以在各大飞利浦时尚灯饰馆选购飞利浦Hue 凤凰系列(Hue Go)和飞利浦Hue 灯带升级版。天猫和京东的飞利浦照明官方旗舰店同步上线。

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣
邮箱:yiming.shou@signify.com