建议

    新一代飞利浦Hue家族成员面世:随心而动,重塑智慧家居想象力

    2016年5月18日

    中国上海——飞利浦照明推出了新一代的飞利浦Hue 便携魔灯(Hue Go)和飞利浦Hue 桥接器2.0,给你带来智能家居新玩法。代表数字化照明发展趋势的飞利浦Hue以全新Hue便携魔灯和桥接器更新你的家居体验。光,随心而动,超乎所见。飞利浦再一次颠覆了传统照明定义,为人们营造全新照明体验,重塑智慧家居想象力。

     

    飞利浦推出的家居智能照明系统Hue,一经上市便风靡世界。飞利浦Hue应用了全球先进的LED照明技术和无线互联技术,在为你提供优质的LED基础照明之上,通过无线互联,让光超乎所见。而此次推出的Hue家族的新成员将与此前的家居智能照明系统无缝互联,创造超出基本功能的全新家居照明体验。

     

    光随你动——每时每刻,点亮你的生活

    飞利浦Hue便携魔灯是一个独特碗状设计的内置电池充电便携灯,随时随地提供你所需要的光效——无论你走到哪里。你可以在家中或周边为不同的活动设置不同的照明氛围。每一个对你和你的家人有意义的瞬间,Hue便携魔灯都可以为你烘托氛围,增强感情的互动与联结。光和你的日常生活从此紧密相连,你想让光出现在哪里,它就可以陪你到哪里。

    飞利浦Hue便携魔灯

     

    Hue便携魔灯设计简洁高效,只需要充电1.5个小时,它就能随你任意移动,持续使用3小时。不论是放在家里的任意位置,还是跟着你到处走,Hue便携魔灯的独特设计都能保证美妙的光时刻在你身边。飞利浦Hue便携魔灯专为打造间接氛围照明而设计,你不仅可以把它放在浴室里享受放松SPA光效,也能在卧室里作为自然唤醒灯或者小夜灯使用,甚至可以带到户外陪伴家人好友共享欢乐时光。Hue便携魔灯也可以自由摆放,靠墙摆放可以作为渲染墙面照明,摆正可以作为中心氛围情绪灯,或者作为直接照明使用。更多正确打开Hue便携魔灯的方式,等你尽情探索。

    用你喜欢的方式,创建你的飞利浦Hue系统

    飞利浦Hue桥接器可以帮你把Hue联接到家里的无线网络,是Hue灯光系统的控制中心。你可以通过智能设备上的飞利浦Hue应用程序(App)、Siri语音控制和苹果手表操控Hue系列的所有产品。当然,你也可以通过飞利浦Hue调光开关轻松掌控,选择适宜的光场景。因此,飞利浦Hue桥接器是飞利浦Hue系统的心脏。桥接器可以驱动多达50个Hue的光源,一个桥接器可以满足一个家的照明。你也可以连接多达12个辅助设备,更好地提升你的互联照明体验。


    Hue方形桥接器2.0提供所有iOS和Android系统的特性,可以对接飞利浦Hue App和第三方Apps。飞利浦Hue桥接器2.0兼容苹果为iOS系统打造的家庭自动化平台HomeKit,Hue桥接器2.0可以将现有的Hue照明系统升级为苹果Homekit控制,并通过第三方的Apps,创建出更多丰富的应用,并和门禁系统,温度控制等进行整合。Hue桥接器2.0着眼未来,内存是上一代圆形桥接器的500倍,并带有功能强大的处理器 。从现在开始,你可以在iPhone, iPad和iPod touch甚至Apple Watch上使用Siri对飞利浦Hue智慧灯具做出指令,并且能够支援其他HomeKit装置。这意味着你只要对智能设备发出指令,无需动手,就能全面唤醒你的智能家居,家中一切尽在掌握,彻底改变你的家居体验。

    正面摆放:中心氛围情绪灯

     

    Hue便携魔灯将光的控制权完完全全地交给你。Hue便携魔灯是唯一没有桥接器也可以变色的Hue家族成员,灯体上自带的开关即可控制光效场景切换。只需轻轻一按,你就可以随意切换预先设置的7种光效。与现有飞利浦Hue桥接器同步完成后,你更可以通过无线方式从家里的任何位置控制灯光。你可以在自己的智能设备上获得全面光效控制体验。Hue便携魔灯不仅能通过定时功能和光线轻柔变化成为你的自然唤醒灯,在夜间也可以帮助你入睡。你也可以让光与你的音乐同步,延展氛围和情绪体验。更能同步IFTTT智能实时通知系统,通过智能设备应用程序绑定,用灯光提醒你重要时刻。

     

    每时每刻,Hue便携魔灯都为你创造合适的氛围。它可以呈现自然的白光,更能为烘托不同气氛展现不同的自然动态效果。你可以在智能设备上从1600万种颜色中进行选择,通过彩色灯光改变氛围。通过延展环境光,Hue便携魔灯陪你尽享瞬间,回应并增强你在不同场景中的情绪,更可以陪你玩,带你飞,点燃每个对你有意义的特殊时刻。Hue便携魔灯常伴你左右,陪你尽享生活每一刻。

    飞利浦Hue桥接器2.0

     

    从2016年5月起,你可以在各大飞利浦时尚灯饰馆选购飞利浦Hue 便携魔灯(Hue Go)和飞利浦Hue 桥接器2.0。天猫和京东的飞利浦照明官方旗舰店同步上线。

    媒体垂询:

    飞利浦照明

    寿一鸣
    邮箱:yiming.shou@signify.com