光,超乎所见(Light Beyond Illumination)


飞利浦照明在2016年法兰克福国际照明展上推出多个领域的智能互联LED照明产品和解决方案

2016年3月21日

德国法兰克福 — — 荷兰皇家飞利浦旗下飞利浦照明在2016年法兰克福国际照明展(Light + Building 2016)上展示了其全球先进的智能互联LED照明技术,智慧照明产品和解决方案,涵盖家居、办公、商业、城市等各个领域。飞利浦照明在展会中推出全新的 产品、系统、服务,以及合作平台将推动以照明设备为结点的物联网发展,为人们营造全新照明体验,创造照明之外的更多价值。

 

智慧城市

 

基于云计算的智能互联照明系统

 

飞利浦ActiveSite是基于云计算的智能互联照明系统,管理者只要通过互联网接入系统,便可在全球的任何角落监控、维护并管理整个建筑的照明。该系统 配合飞利浦LED照明产品,在节约高达75%能源的同时,帮助灯光管理者随时随地点亮现代化的摩天大楼或历史建筑,呈现出异彩缤纷的灯光效果。

该系统应用在多个世界知名的地标建筑上,包括旧金山海湾大桥、拜仁慕尼黑足球俱乐部主场——安联球场、西班牙最著名的摩天楼之一——西班牙石油公司总部大楼(CEPSA),以及西班牙托莱多的一处世界遗产Baño de la Cava。

 

飞利浦PCK照明系统

 

飞利浦PCK照明系统(Philips Color Kinetics)具有自动寻址功能与整合安装服务能提供精准定位,快速完成线布线施工,创造出饱满的色彩和动态光影变化。

 

飞利浦PCK照明系统已应用于多个国际知名的地标建筑,其中包括台北101大厦、纽约帝国大厦、伦敦眼、印度门、时代广场水晶球、吉萨金字塔、爱丁堡城堡和旧金山海湾大桥。

智慧家居
 

飞利浦照明推出Hue White Ambiance(Hue氛围灯),充分释放自然光的潜力。这款智能互联照明产品可以模拟日出过程,逐渐点亮,让你伴着晨曦醒来;也可以模拟日落过程,帮 助你平静地进入梦乡。Hue氛围灯提供从冷白光(6500K)到暖白光(2200K)范围内的不同色温/亮度组合。用户还可以通过智能应用程序 (App),或是飞利浦Hue入门套装中的调光开关,轻松调用不同场景,用自然光的力量舒缓神经或激发无穷活力。


为了营造令人惊喜的家居照明体验,飞利浦Hue系统不断引入其它应用、产品和平台的支持。目前,飞利浦Hue不仅可以无缝兼容Nest的智能恒温器、摄像头 和警报系统,还能兼容包括亚马逊Alexa在内的其它智能家居设备。通过与其它平台的合作,飞利浦Hue从真正意义上改变了用户的照明体验,也改变了他们 与照明的互动方式。

飞利浦照明率先在市场上推出玻璃LED射灯产品系列,该系列产品和市场上广泛应用的传统卤素射灯拥有类似的外形、光效和感官体验,能更方便地替代传统卤素射 灯。该系列产品所配备的DimTone技术可以将黄白暖光变换为夕阳般的红白暖光。通过飞利浦DimTone技术,用户只需稍稍调节色温,便可即刻改变现 场氛围,调节情绪。


飞利浦SceneSwitch LED灯泡是一个独特的产品系列。仅用一个灯泡就能营造出三种场景,轻松获得理想的照明氛围。

 

飞利浦复古LED灯泡运用创新LED技术,复刻钨丝灯造型。该系列产品采用了DimTone技术,可以生动模拟传统钨丝灯熄灭时的渐暖效果。

“飞利浦照明始终坚持用有意义的创新,提供更好的照明解决方案来提升人们的生活品质。通过我们的智能互联照明产品和服务,为人们带来更好的照明体验,同时节约 更多的能源。”飞利浦照明首席执行官洪岸礼(Eric Rondolat)表示,“我们将飞利浦领先的照明技术应用于物联网,为客户和合作伙伴创造更多的价值,让光,超乎所见。”

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣
邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见