在超市购物可以开导航了—— 家乐福采用飞利浦室内定位照明系统指引顾客购物

    2015年6月1日

    • 世界第一:全球零售巨头家乐福将采用飞利浦LED超市照明解决方案,向购物者的智能手机提供商品定位服务
    • 采用飞利浦智能互联照明解决方案如同安装了室内GPS,可以将商品位置信息传送到智能手机上的应用程序(APP)
    • 革命性的飞利浦LED室内定位技术易于扩展,可以精确到分米;除照明装置本身,无需额外的硬件投资,并可节能50%

     

    皇家飞利浦公司日前宣布,为欧洲第一、世界第三大零售商家乐福安装可进行室内定位的智能互联LED照明系统,这是该系统在全球范围的首次落地应用。第一家安装了该系统的家乐福超市位于法国里尔,该超市用总长2.5千米的飞利浦节能LED照明灯具换下原先的荧光灯。

     

    飞利浦的这一系统可通过灯光将顾客所需商品的准确定位信息发送到消费者的智能手机上;使家乐福能够向顾客提供全新服务,例如引导购物者,在面积达7,800平方米的超市中轻松找到促销产品。此外,通过升级为LED照明还能为超市节约50%的照明耗电。

     

    “我们始终在创新,来提升顾客的购物体验,满足他们的需求,”家乐福(法国)超市商业模式和创新总监塞利纳·马丁(Céline Martin)表示。“感谢飞利浦带来的这一创新技术,我们现在能为 EuraLille家乐福的顾客提供全新服务,帮助他们快速找到感兴趣的促销产品,或是发现周围的促销品,帮助顾客节省了相当的购物时间!”

     

    飞利浦这套可进行室内定位的智能互联照明系统包括照明装置、一个云端位置数据库,以及一套飞利浦软件开发包。客户可利用开发包建立自己的移动交互平台。位于里尔的家乐福超市目前使用的这套照明系统包括800个LED灯管——这些灯管采用了飞利浦专利的可见光通信技术(VLC),可通过灯光传输专门的代码。人眼无法感知这些代码的存在,但智能手机摄像头可以轻松探测到他们,无需加装任何额外配件。

     

    “通过和家乐福的合作进一步奠定了我们在智能互联照明领域的全球优势地位”,飞利浦照明LED室内定位总监Gerben van der Lugt称。“我们的智能互联照明系统能够将传统的购物过程转变成更加互动、和更加个性化的体验过程。同时,也有助于零售商实现差异化竞争,提升顾客忠诚度,并为购物者提供新服务模式。”

     

    编者注

    店内导航提升购物体验,增加销售额
    根据研究¹,到2017年,西欧和北美的智能手机普及率将超过79%。移动设备对顾客在店内购买决定的影响越来越大,据称68%的购物者外出购物时已使用手机浏览、购买或寻找商品信息。近货架优惠券发放技术(可在销售点向购物者发送定制信息)正趋流行,预计56%的美国超市将在明年采用这一技术。

     

    室内定位可支持一系列基于位置信息推送的服务,把传统的购物过程转变成更加互动、个性化和充满乐趣的购物体验。这些服务包括搜寻路径、查找产品和向个人发送优惠券等。零售商借此可以为顾客提供个性化的体验,改善客户服务,提升顾客满意度和品牌忠诚度,最终增加销售额。

     

    此外,通过室内定位功能也可帮助零售商提高员工效率——员工能够更容易地查找商品,在问题报告中标上商品的位置信息,并获得基于位置的补货指示。而且即便在灯光暗淡时,也同样可以传送定位信息数据。系统安装后,零售商可控制对位置信息的访问,直接管理顾客或员工体验。

     

    隐私安全无忧
    飞利浦专利的室内定位系统并不读取顾客智能手机上的个人信息。每个灯具均使用可见光通信技术(VLC)单向传送数字信息。人眼无法察觉这种单向数据流,但智能手机的摄像头却能够接收。购物者可下载零售商的应用程序,选用这项服务。程序利用加密的位置信息,提供基于位置的服务。购物者可随时关闭程序。

     

    ¹全球移动通信系统协会《2015年移动经济报告》

    家乐福采用飞利浦室内定位照明系统指引顾客购物1

    家乐福采用飞利浦室内定位照明系统指引顾客购物4

    媒体垂询:

    飞利浦照明

    寿一鸣
    邮箱:yiming.shou@signify.com