飞利浦荣获49项2015 年"红点设计大奖"


飞利浦在产品设计方面的卓越表现再次获得世界知名专家评委的认可

2015年3月30日

荷兰埃因霍温--荷兰皇家飞利浦公司闪亮2015年“红点设计大奖:产品设计”颁奖礼,49个产品设计脱颖而出,获得红点产品设计奖,创历史新高。红点产品设计大奖是全球最重要的产品设计奖项之一。

 

在49个获奖产品中,时尚的LumiStreet 路灯因其一流的设计品质和创新性设计荣膺最高类别奖项“红点至尊奖”( Red Dot: Best of the Best)。


LumiStreet路灯 (BGP213, BGP214)

 

专为居住区域的大街小巷设计的、具备成本效益的简约照明解决方案,将街道的照明环境打造得更加现代、节能。
 

红点奖评选的标准极为严苛,国际知名专家评委会按照产品的创新程度、功能、人体工学设计、自我表达的品质感、象征和情感成分、环保性和耐用性等维度评估参选产品的设计水平。而评选标准也与时俱进,反应技术、生产、社会、工业和生态领域的最新进展。红点奖被公认为国际性创意和设计的认可标志,获得该奖意味着产品设计获得了最具权威的品质保证。

 

“观察并了解人们的生活和工作方式是飞利浦设计理念的核心。”飞利浦首席设计官Sean Carney说。“飞利浦设计师的工作宗旨是:赋予技术意义,专注于发现并满足人们的需求,让人们的生活更加健康快乐。能在最权威设计竞赛中荣获49个奖项是对我们以人为本的设计理念的认可。”

飞利浦拥有一支由500名充满创意的多元化设计师组成的设计团队,分布在世界各地,他们与业务部同事紧密合作,力图让产品从概念到市场解决方案都产生重大影响。2015年是飞利浦设计部成立90周年。

 

获得红点设计大奖的飞利浦产品还包括健康科技以及照明解决方案两个领域的其他48个产品,在此仅列举一些具代表性的飞利浦产品如下:

 

健康科技领域:

 

适应型复健病房解决方案

 

 

这套设计解决方案根据神经性疾病患者大脑的适应能力逐步调整刺激方案,丰富复健方法,尤其是对于中风患者,具有积极的康复意义。
   

 

Efficia患者监护仪 (CM10, CM12, CM100, CM120, CM150)

 

Efficia系列监护仪,包括床旁固定监护仪及便携式监护仪,设计宗旨是简便、可靠、高性价比。其安装简便,界面易于操作,临床医生在培训极少的情况下就可以掌握监护仪的使用方法。

 

空气净化器  劲立方 (AC4620, ACP610, AC4600)

 

飞利浦劲立方空气净化器通过双进气、双风扇、双纳米级劲护高效滤网实现高效净化,并通过四种颜色级别实时显示空气净化的质量。旋转按钮和自动键让操作更加简便,360度旋转轮可实现轻松移动。

 


飞利浦微晶紧致嫩肤仪(SC6240)

 

采用双重微晶紧肤科技,真空吸弹系统搭配天然微晶按摩,告别繁复传统护肤,5分钟轻松提升紧致面部轮廓, 肌肤更细嫩光泽。作为高端美容仪器的代表之作,再次强调了飞利浦智美科技的创新与运用。

 

照明解决方案领域:

 

小小鸟LED育儿灯(Birdie feeding light) (30835)

 

小小鸟LED育儿灯是专门为新生儿夜间喂哺而设计。轻按顶端,即可释放柔和的灯光。灯光会随室内温度的变化而变化,从红色,变为绿色然后黄色,提醒父母为宝宝保持舒适的室温。

 

彩璃吊灯和桌灯Jars  (50036/34/66)

 

彩璃系列吊灯和桌灯拥有不同颜色可更换的玻璃外罩,其颜色和形状都可以随心搭配,使居室环境更加个性化,充满创造性。其简约透明且独特的外形和高雅的色调,让你轻松打造各种不同的视觉效果。

 

除了49项红点设计大奖外,飞利浦在不久前还一举获得了52项国际顶级设计大奖--2015年iF设计奖。

 

关于“红点设计大奖”
2015年世界上有来自56个国家的1994个竞争者的4928个创新作品参与了“红点设计大奖:产品设计”奖项的评选,它不仅是世界最大规模、最受认可的产品设计竞赛,也是最国际化的竞赛。红点奖评选委员会由国际知名设计专家组成,他们的多样性背景使他们能够关注到设计中特殊的跨文化元素。所有获奖产品都在德国的红点设计博物馆展出,同时也在网上博物馆展出。

 

 

小小鸟LED育儿灯(Birdie feeding light) (30835)

 

小小鸟LED育儿灯是专门为新生儿夜间喂哺而设计。轻按顶端,即可释放柔和的灯光。灯光会随室内温度的变化而变化,从红色,变为绿色然后黄色,提醒父母为宝宝保持舒适的室温。

媒体垂询:

飞利浦照明

寿一鸣
邮箱:yiming.shou@signify.com

我们希望倾听您的意见