Philips’ten her eve tek dokunuşla farklı ışık seçenekleri sunan yeni SceneSwitch LED ampul

     

    Philips Aydınlatma’nın yeni SceneSwitch ürünleri, ek malzeme veya kurulum gerektirmeden, tek bir dokunuşla evde farklı ambiyanslar oluşturmayı sağlıyor. Farklı duy seçeneklerinde birbirinden ayrı özellikler sunan ürünler sayesinde anahtar değiştirmeden ışık parlaklığı ayarlanabiliyor; sarı ve beyaz ışık arasında geçiş yapılabiliyor.  Bu ayrıcalıklı ürünlerle evin ışığını değiştirmek için ise aydınlatma düğmesinin art arda açılıp kapanması yeterli. 

    11 Eyül 2017

    İstanbul, Türkiye - Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma’nın (Euronext Amsterdam: LIGHT), SceneSwitch ürünü Türkiye raflarındaki yerini aldı. SceneSwitch ürünleri, herhangi bir ek malzeme, masraf ya da kurulum olmadan sadece ampulü değiştirmek suretiyle esnek bir aydınlatma kullanım olanağı sunuyor. Kullanıcılar, eski ürünlerini SceneSwitch ile değiştirerek diledikleri zaman, sadece aydınlatma düğmesini açıp kapayarak evlerindeki ambiyansa çeşitlilik kazandırabiliyor.  

     

    Duy tipine göre esnek ışık seçenekleri…

     

    SceneSwitch E27 ve E14 duylu olarak pazara sunuluyor. Ürünlerin sağladığı ışık türü, duy tipine göre farklılık gösteriyor:

     

    E27 duylu SceneSwitch ile 60W eşdeğerinde ışık veren sadece tek bir LED ampul kullanılarak istenildiğinde sarı istenildiğinde ise beyaz ışık elde edilebiliyor. SceneSwitch’in özel teknolojisi sayesinde aydınlatma anahtarının art arda açılıp kapatılmasıyla ışığın rengi kolaylıkla değiştirilebiliyor. Ders çalışma, okuma gibi konsantrasyon gerektiren durumlarda beyaz ışığın faydalarından yararlanırken, aynı ortamda dinlenme ihtiyacı olduğunda ise sarı ışık kullanılarak tüketicilerin farklı aydınlatma ihtiyaçları tek bir ampul ile karşılanmış oluyor.

     

    E14 duylu SceneSwitch ise tüketicilerin özellikle salon gibi alanlarda kullandıkları mum ampullü avizeler düşünülerek geliştirildi. Bu ürünle mevcut anahtarı değiştirmeye gerek kalmadan ışığın şiddeti ayarlanabiliyor. Böylelikle hiçbir ek masraf ve montaj yapmadan, sadece bir defaya mahsus ampul değişimi ile aynı ortamda farklı ambiyans yaratılabiliyor. E14 duylu SceneSwitch anahtarın art arda açılıp kapatılmasıyla 40W, 20W ve 5W eşdeğerinde 3 farklı aydınlatma seçeneği tek bir LED ampulde buluşuyor. Özel teknolojisi sayesinde SceneSwitch E14 mum ampuller son kullanılan ışık ayarını hatırlıyor ve bir sonraki kullanımda kolaylık sağlıyor.

    Philips Aydınlatma Hakkında

    Aydınlatma ürünleri, sistemleri ve hizmetlerinde dünya lideri Philips Aydınlatma (Euronext Amsterdam: LIGHT), iş dünyasına katma değer yaratan, zengin kullanıcı deneyimi sunan ve yaşam kalitesini artıran inovasyonları hayata geçirmektedir. Kurumlara ve tüketicilere yönelik hizmetleriyle şirket, evleri, binaları ve kentsel alanları dönüştüren Nesnelerin İnterneti teknolojileriyle aydınlatma sektörüne yön vermektedir. 2016 yılında 7,1 milyar Euro değerinde satış geliri eden Philips Aydınlatma, dünya genelinde 70’i aşkın ülkede 36.000 kişiyi istihdam etmektedir.

    Philips Aydınlatma ile ilgili haberlere ulaşmak için http://www.newsroom.lighting.philips.com  adresini ziyaret edebilirsiniz.