Beymen Mağazaları Philips ile LED’e dönüşüyor

    25 Temmuz, 2016

    İstanbul, Türkiye - Aydınlatma alanında dünya lideri Philips Aydınlatma, lüks perakende sektörünün öncüsü Beymen’in mağazalarının LED dönüşümünü gerçekleştiriyor.

    Beymen Bursa Korupark Mağazası ile başlayan LED dönüşüm projesinde, mevcut halojen spot lambaların yerini, ışığın kalitesinden ve parlaklığından ödün vermeyen Philips MASTER LEDspot lambalar aldı. Projede, Beymen müşterilerinin konforu göz önünde bulundurularak, yüksek renksel geri verim değerine sahip ve çevresine ısı yaymayan LED spot lambalar tercih edildi. Bu projede mevcut 75W halojen spot lambalar yerine sadece 15W enerji tüketen LED spot lambalar kullanılarak toplamda %80’in üzerinde enerji verimliliği sağlanması hedefleniyor.

    Levfu Mağazacılık Finans Direktörü Kemal Sakin, konuyla ilgili olarak şu yorumlarda bulundu: “LED ürünlerine yatırımı, yatırım maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle ihtiyacımız olduğu halde yıllarca beklettik. Birçok marka LED inceledik fakat Philips’in mağazamızda kullandığımız ürününün renk ve maliyetini görünce ilgimizi çekti. Yaptığımız analizde yatırım yapmanın uygun olacağını ve riskin üstlenilebileceğine karar verdik. İlk aydan itibaren yaptığımız ölçümlerde çok doğru bir iş yaptığımızı anladık. Çünkü sadece dört aylık bir sürede tüm yatırımımızın %40’ını tolere etmiş olduk. İlgili ürünü mağazacılık sektöründe yatırım ve verim yönünden çok güzel bir ürün olduğunu ve mağazacıların mutlaka değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz”.

     

    Beymen mağazasında tercih edilen ürünler

    Philips LEDSpot lambalar özellikle mağaza, galeri, restoran, otel ve müze gibi tasarımın ve renk kalitesinin ön planda olduğu aydınlatma uygulamaları için ideal. Beymen Korupark Mağazasında da; genel aydınlatma, vitrin aydınlatması ve vurgu aydınlatması amacıyla Philips LED spot lambalar ile LED dönüşümü sağlandı.

    Dönüşüm esnasında dikkat edilen en önemli huşulardan biri de; hem Beymen müşterilerinin göz konforunun hem de giysilerin doğru ve canlı renklerde görünmesinin sağlanmasıydı. Philips MASTER LEDspot lambaların tercih edilmesinde, bu ürünün “anti-glare” kamaşma önleyici reflektöre sahip olması, (CRI 90) renksel geriverim 90 değerinin garantilenmesi etkili oldu. Sonuçta, mağazadaki mevcut G53 duylu halojen lambalar yerine 1200 adet Philips LEDSpot lambalar ile birebir dönüşüm sağlandı.

    Bunun yanı sıra mağazanın farklı bölümlerinde ihtiyaç duyulan gizli aydınlatma noktalarında da 900 adet Philips Trunklinea LED bant armatür tercih edildi.

    Mağazalarda spot aydınlatma için ideal çözüm

    Zarif tasarımlı Philips MASTER LEDspot LV AR111, farklı vurgu aydınlatma uygulamalarına yönelik çeşitli ışın huzme açıları sunuyor. UV (ultraviole) ve IR (infrared) gibi zararlı ışınlar yaymıyor, ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzemeler, tablolar, vb.) aydınlatılması için ideal çözüm sunuyor. Patentli akıllı sürücüsü Transformax, mevcut elektromanyetik ve elektronik halojen trafolarla geniş bir uyumluluk sağlıyor. CRI 90 renksel geriverim indeksine sahip bu lambalar sayesinde renkler daha canlı ve parlak görünüyor. Yenilenen reflektör tasarımı, ışığı tek noktada toplayarak gölgelenme riskini azaltıyor. Kamaşma önleyici “anti-glare” özelliği ise yüksek kullanıcı konforu sunuyor.

     

    Philips Master LEDspotLV  AR111 15 – 75W Teknik Özellikleri

    • Patentli akıllı sürücü TransforMax
    • 40.000 saat ömür
    • Düşük enerji tüketimi
    • %80’e varan enerji tasarrufu
    • Farklı huzme açıları: 24D & 40D
    • Isıya duyarlı nesneler için daha az ısı ve ekstra koruma
    • UV & IR zararlı ışınlar yaymaz
    • CRI 90 renksel geri verim
    • 2 farklı renk seçeneği: 2700K & 3000K
    • Dim edilir
    • G53 duy uyumlu
    • Kamaşma önleyici “anti-glare” özelliği
    • Yenilenen tek odaklı reflektör tasarımı
    • Montaj kolaylığı

    Ürünle ilgili diğer ayrıntılara buradan ulaşılabilir.

    Philips Aydınlatma Hakkında

    Philips Aydınlatma (Euronext Amsterdam: LIGHT), aydınlatma ürünleri, sistemleri ve hizmetlerinde dünya lideridir. Aydınlatmanın üzerimizdeki olumlu etkilerine yönelik anlayışımız ve derin teknolojik bilgimiz sayesinde, ticari değer yaratan, zengin kullanıcı deneyimi sunan ve hayat kalitesini yükselten dijital aydınlatma yenilikleri sunuyoruz. Profesyonel ve tüketiciye yönelik pazarlara hizmet verirken tüm şirketlerden daha yüksek enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatma ürünleri satıyoruz. Bağlantılı aydınlatma sistemleri ve hizmetlerinde sektör lideriyiz. Işığı aydınlatmanın ötesine taşıyarak evleri, binaları ve kentsel mekânları dönüştürmede Nesnelerin İnterneti’nden yararlanıyoruz. 2015 yılında 7,5 milyar Euro değerinde satış geliri ettik ve şu an dünya genelinde 36.000 kişiyi istihdam ediyoruz. Philips Aydınlatma ile ilgili haberlere ulaşmak için http://www.newsroom.lighting.philips.com adresini ziyaret edin.