Belysning säkerställer en bättre arbetsmiljö

Jernhusen upplever enorma energibesparingar och de anställda ökad trygghet 

September 4, 2017

Västerås, Sverige

Sverige har ett stort fokus på energibesparingar och det smittar av sig på verksamheterna. Jernhusen som förvarar och servar tåg har haft stora framgångar i sin målsättning om energibesparingar till 2030, tack vare att de bytte ut belysningen i sin depå i Västerås Västra. Med nya LED-armaturer från Philips Lighting sparar de 88 procent av elförbrukningskostnaderna, och samtidigt har arbetsplatsen blivit bättre för de anställda.

 

När den 12 år gamla belysningen i verkstaden i Västerås Västra behövde bytas ut beslutade ledningen att tänka om. I stället för att byta ut de gamla lysrören mot nya, valde de att gå en mer grön och energibesparande väg. 560 LED-armaturer från Philips Lighting sattes upp runt om i depåns verkstäder och responsen har varit enormt positiv sedan dess.

 

Förutom att minska elräkningen har belysningen också gjort att de anställda känt sig mer trygga att arbeta vid tågen som nu är mycket bättre belysta än tidigare.

 

- Den nya belysningen fungerar extremt väl här i Västerås. Sensorerna som registrerar när ljuset ska tändas och släckas ger för det första goda besparingar eftersom vi inte lyser upp lokalerna i onödan. Utöver det har belysningen också bidragit med en väsentligt bättre arbetsmiljö för medarbetarna, som både nämner bättre och skarpare belysning samt ökad säkerhet och trygghet på arbetsplatsen. Så vi är mycket nöjda, säger Thomas Söderholm, teknisk förvaltare i Jernhusen, om belysningsuppdraget som installerades utan att det påverkade arbetet i tågdepån.  

 

De nya besparingarna som LED-belysningen har medfört är en del av Jernhusens energibesparingsmål, som innebär att verksamheten till 2030 ska ha halverat sin elförbrukning i förhållande till 2008. Det är en plan som gör att Jernhusen i genomsnitt ska spara tre procent energi om året. Det går hand i hand med den svenska regeringens mål om att halvera energiförbrukningen från belysning till 2020.

 

Intelligent belysning och minskad energiförbrukning

Till den nya LED-belysningen har man kopplat sensorer, som innebär att belysningen inte behöver vara tänd dygnet runt på den annars dygnsbemannade verkstaden. Belysningen är indelad i zoner och alla 40 zoner fungerar individuellt vilket betyder att i zoner utan aktivitet kommer belysningen att dimras med fem till tio procent. Om det efter 30 minuter inte har varit någon aktivitet i zonen kommer belysningen att släckas helt och hållet fram tills sensorerna på nytt upptäcker aktivitet. Den nya Pacific LED-belysningen har en genomsnittlig livslängd på 70 000 timmar, högt ljusutbyte och är dessutom enkel att installera. Samtliga dessa faktorer har medverkat till valet att byta ut belysningen.

 

- LED-belysning har i dag så många anpassningsmöjligheter och med intelligenta sensorer kan vi uppnå stora energibesparingar som också ger verksamheterna ett ekonomiskt incitament att byta ut gammal belysning. Även om Jernhusens verkstad i princip är bemannad dygnet runt är det fortfarande många timmar då ljusen är tända i onödan. Här levererar LED-belysningen en modern lösning som förbättrar både energiförbrukningen och medarbetarnas arbetsförhållanden, säger Andreas Hybertsen från Philips Lighting.

 

Jernhusens ledning är så nöjda med den nya belysningen att de även har valt att byta ut belysningen i depån i Tillberga, norr om Västerås. Cirka 800 LED-armaturer kommer att bytas ut, vilket också förväntas innebära ytterligare energibesparingar för verksamheten. 

Kontaktuppgifter:

Philips Lighting

Anne-Cathrine Tjørnehøj

Tlf: +45 40330806

E-mail: Anne-Cathrine.Tjornehoj@Philips.com

Om Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) är världsledande inom produkter, system och tjänster för belysning. Vi levererar innovationer som möjliggör affärsvärden, berikar användarnas upplever och förbättrar människors liv inom såväl den professionella som konsumentmarknaden. Vi är branschledande och använder oss av the Internet of Things för att transformera hem, byggnader och stadsmiljöer. År 2016 hade vi en omsättning på 7,1 miljarder euro och cirka 34 000 anställda i mer än 70 olika länder.

Nyheter från Philips Lighting finns i det globala pressrummet, Twitter , LinkedIn och i det lokala pressrummet. Information för investerare går att finna på För investerare-sidan

Kontakta oss gärna