Svenska tunnlar sparar upp till 70 procent energi och får optimal trafiksäkerhet med LED-belysning

Augusti 24, 2017

Stockholm, Sverige – När det kommer till tunnlarna i Sverige anser många att belysningen och säkerheten är otidsenlig. Därför uppgraderas nu belysningen i många svenska tunnlar till en ny LED-belysningstyp i syfte att förbättra trafiksäkerheten. 

 

När man som bilist kör in i en mörk tunnel är belysningen viktig för att bilisten säkert ska finna sin väg igenom tunneln. Det är fortfarande många svenska tunnlar som behöver en uppgraderad, bättre och mer energieffektiv belysningslösning. När man inte har en optimal belysningslösning har man en hög elförbrukning, och inte minst en belysningsnivå som inte skapar optimal säkerhet för trafikanter.

 

Belysningen i Kvarnholmsförbindelsen i Nacka kommun i närheten av Stockholm, har uppgraderats till en ny belysningstyp för att bilisterna ska kunna susa igenom tunneln utan att det ska kännas som att de kör genom ett mörkt hål. Tunneln är utrustad med det senaste belysningssystemet från Philips Lighting, TotalTunnel, som är ett intelligent belysningssystem med helt nya möjligheter att fjärrstyra och automatisera belysningsnivåer från en dator efter hur ljust det är på båda sidorna av tunneln.  

 

Flera av dessa lösningar kommer att finnas på de svenska vägarna. Belysningen i Uddevallatunnlarna är på väg att uppgraderas till en mer trafiksäker belysning. Även Gullsbergstunneln i centrala Göteborg och de nya Marieholmstunnlarna får ny LED-belysning. Det är stor skillnad mellan den konventionella belysningen från förra seklet och den nya intelligenta LED-belysningen, förklarar Hans Gyllner från Philips Lighting.

 

- Trafiksäkerheten är extremt viktig i en tunnel. Om man t.ex. kommer körandes från dagsljus blir omväxlingen stor och tunnelbelysningen en väsentlig del av lösningen för att en säker färdmiljö ska kunna skapas. TotalTunnel LED-belysningslösning från Philips Lighting kräver minimal avstängningstid t.ex. när armaturer blivit påkörda och måste bytas. Våra armaturer är Plug & Play och adresserar sig själva efter ett utbyte, säger Hans Gyllner, Sales Manager Outdoor, Philips Lighting Sweden.  

 

Intelligent och grön uppgradering 

LED-teknologin ger mer och klart ljus i tunneln. Det betyder samtidigt att mycket energi kan sparas. Elförbrukningen kan minska med upp emot 75 procent och de främsta fördelarna kan uppnås när systemet kombineras med intelligent belysning, t.ex. TotalTunnel, som är en SmartCity-teknologi. 

 

Med en kort återbetalningstid som ofta är mellan 5-7 år är belysningssystemet en prisvärd investering för säkrare vägar, och med LED-armaturernas livslängd på upp till 20 år kan även underhållskostnaderna minimeras. 

 

- Utöver trafiksäkerheten är det också stort fokus på att energioptimera tunnelbelysningen. Detta gör att elförbrukningen minskar markant, vilket därmed minskar miljöpåverkan. Den nya intelligenta teknologin minskar behovet av underhåll och gör det möjligt att fjärrstyra ljuset från en dator. Det är fördelaktigt för elförbrukningen, och inte minst att det gör det möjligt att höja belysningsnivån i tunneln om en olycka inträffar för att räddningstjänsten ska kunna arbeta snabbt och effektivt, berättar Hans Gyllner. 

 

Antalet svenska tunnlar med uppgraderad intelligent LED-belysning förväntas öka under de kommande åren.

 

Kontaktuppgifter:

Philips Lighting

Anne-Cathrine Tjørnehøj

Tlf: +45 40330806

E-mail: Anne-Cathrine.Tjornehoj@Philips.com

Om Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) är världsledande inom produkter, system och tjänster för belysning. Vi levererar innovationer som möjliggör affärsvärden, berikar användarnas upplever och förbättrar människors liv inom såväl den professionella som konsumentmarknaden. Vi är branschledande och använder oss av the Internet of Things för att transformera hem, byggnader och stadsmiljöer. År 2016 hade vi en omsättning på 7,1 miljarder euro och cirka 34 000 anställda i mer än 70 olika länder.

Nyheter från Philips Lighting finns i det globala pressrummet, Twitter , LinkedIn och i det lokala pressrummet. Information för investerare går att finna på För investerare-sidan

Kontakta oss gärna