На выставке «Защищённый грунт России» компания Signify представит LED-решение Philips GreenPower с новым спектром для выращивания роз

    30 мая 2018 года


    Москва, Россия –
    Компания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, ранее известная как Philips Lighting, на выставке «Защищённый грунт России» 6-8 июня 2018 года представит LED-решение Philips GreenPower с новым спектром для выращивания роз. Результаты экспериментов Исследовательского института голландской компании Delphy и Вагенингенского университета, проводимых в сотрудничестве с опытными производителями роз, подтвердили, что эти светодиодные лампы верхнего освещения со специальным спектром для выращивания роз не только на 40% энергоэффективнее по сравнению с традиционными натриевыми лампами высокого давления, но и значительно улучшают качество урожая.

    Москва, Россия – Компания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, ранее известная как Philips Lighting, на выставке «Защищённый грунт России» 6-8 июня 2018 года представит LED-решение Philips GreenPower с новым спектром для выращивания роз. Результаты экспериментов Исследовательского института голландской компании Delphy и Вагенингенского университета, проводимых в сотрудничестве с опытными производителями роз, подтвердили, что эти светодиодные лампы верхнего освещения со специальным спектром для выращивания роз не только на 40% энергоэффективнее по сравнению с традиционными натриевыми лампами высокого давления, но и значительно улучшают качество урожая.
    Москва, Россия – Компания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, ранее известная как Philips Lighting, на выставке «Защищённый грунт России» 6-8 июня 2018 года представит LED-решение Philips GreenPower с новым спектром для выращивания роз. Результаты экспериментов Исследовательского института голландской компании Delphy и Вагенингенского университета, проводимых в сотрудничестве с опытными производителями роз, подтвердили, что эти светодиодные лампы верхнего освещения со специальным спектром для выращивания роз не только на 40% энергоэффективнее по сравнению с традиционными натриевыми лампами высокого давления, но и значительно улучшают качество урожая.

    В 2015 году мы представили первые светодиодные лампы верхнего освещения для теплиц. С тех пор мы непрерывно совершенствуем качество наших ламп для растениеводства, обмениваясь опытом с более чем 30-тью производителями роз, консультантами, университетами, НИИ и представителями голландских властей, занимающихся развитием цветочного рынка. Перманентный диалог с экспертами помогает нам постоянно улучшать качество и количество цветов, выращиваемых под LED-светом»


    Удо ван Слутен

    руководитель подразделения по производству LED-решений для тепличного комплекса компании Signify

    LED-решение Philips GreenPower со спектром позволит растениеводам увеличить уровень освещенности в теплицах без увеличения температуры нагрева, стабилизировать климат внутри оранжерей и повысить урожайность. Продукт обеспечивает светоотдачу 500-600 мкмоль/с на модуль при высокой эффективности, достигающей 3.0 мкмоль/Дж. Решение дополнено небольшим количеством белых светодиодов, призванных создать более благоприятные условия для работы растениеводов в теплицах. Модуль эффективно рассеивает тепло, что увеличивает его срок службы до 35 000 часов.

     

    Верхнее светодиодное освещение Philips GreenPower обеспечивает высокий уровень светоотдачи при гораздо меньшем уровне теплового излучения. Это позволяет раздельно регулировать освещение и температуру, добиваясь беспрецедентного показателя освещенности и улучшая контроль над условиями выращивания. Решение равномерно освещает все растения, улучшая качество урожая. Удобный и простой в монтаже модуль легко устанавливается на C-профиль, позволяя расположить свет, как того требует конкретная теплица.

     

    Компания Signify представит LED-решение Philips GreenPower с новым спектром для выращивания роз на выставке «Защищённый грунт России» 6-8 июня 2018 года (стенд №71).

     

    Signify N.V. – новое название компании Philips Lighting N.V., материнской компании всемирной ГК Philips Lighting. Philips Lighting окончательно перейдет на новое имя к началу 2019 года.

    За более подробной информацией обращайтесь к представителям Signify:
    За более подробной информацией обращайтесь к представителям Signify:

     

    Наталия Неверская

    Глава по корпоративным коммуникациям Signify в России и СНГ

    Тел.: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

    E-mail: natalia.neverskaya@signify.com

    Материалы для прессы

    Изображения

    О компании Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) – международная компания, лидер в области светотехники для профессионального и потребительского рынков, а также производстве световых решений для Интернета вещей. Продукция под брендом Philips, интегрированные системы освещения Interact и сервисы, основанные на данных, обеспечивают дополнительные бизнес-возможности и преобразуют дома, здания и общественные места. В компании работают 32 000 сотрудников более чем в 70 странах. В 2017 году объем продаж составил 7 млрд евро. Компания рыскрывает выдающийся потенциал света для создания комфортной среды обитания и улучшения жизни людей. Новости о компании Signify вы сможете найти на официальном веб-сайте, в Твиттере и LinkedIn. Информацию для инвесторов ищите на странице «Отношения с инвесторами».

    street lighting smart iot

    Другие пресс-релизы

    • Компания Signify обновила предложение световых решений для тепличных хозяйств

      декабря 25, 2018

      Компания Signify обновила предложение световых решений для тепличных хозяйств

    • Signify представил новые дизайнерские лампы к праздничному сезону

      декабря 11, 2018

      Signify представил новые дизайнерские лампы к праздничному сезону

    • Cеть АШАН выбрала освещение Philips для гипермаркетов с новой концепцией

      декабря 05, 2018

      Cеть АШАН выбрала освещение Philips для гипермаркетов с новой концепцией