Предложения

    Philips Lighting запустила локальное производство решений для дорожного освещения

    4 апреля 2018

    Philips Lighting, мировой лидер в области освещения, объявила о начале производства светотехнического оборудования для дорожного сегмента на одном из передовых предприятий Особой экономической зоны в Калининградской области. В будущем компания планирует расширить ассортимент и усилить глубину локализации. На очереди заявлено профессиональное освещение для городской среды, спортивных и торговых объектов, промышленности, офисов и муниципальных учреждений.

     

    Сегодня российский рынок светотехники, оцениваемый в более чем один миллиард евро, стремительно меняется.  Локальные темпы проникновения LED-технологий оцениваются в 34,5%, что всего на 9% меньше по сравнению с общемировой тенденцией. Рынок профессионального освещения показывает 46% рост проникновения светодиодов. Локализация профессиональных решений позволит компании более гибко подходить к запросам клиентов, а также предоставит больше возможностей для развития продаж и производства высококачественных продуктов.

     

    Philips Lighting сосредоточится на сборке высококачественных профессиональных светодиодных решений в нижнем и среднем ценовом сегменте.  Продукция будет проходить строгий контроль качества на всех этапах производства и будет выпускаться под брендом Philips, обладать необходимыми сертификатами и соответствовать всем стандартам, требуемым на территории РФ.

     

    Светодиодный светильник Philips RoadFlair стал первым продуктом, произведенным в рамках программы компании по локализации. Решение для дорожного освещения является лучшим по классу светоотдачи, эффективность составляет более 120 Лм/ ВТ, что превосходит все существующие аналоги.

     

    «Первое собранное нами оборудование уже успешно используется в ряде энергосервисных проектов в Подмосковье. А в течение нескольких лет мы намерены войти в тройку лидеров светотехнического оборудования для дорожного освещения в России, – рассказывает Эрик Бенедетти, генеральный директор Philips Lighting в России и СНГ. – В этом году также планируется начать производство как минимум двух решений: для торговых площадей и транспортной индустрии».

    О компании Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) – международная компания, лидер в области светотехники и интегрированных систем освещения, а также оказании широкого спектра услуг в области освещения. Компания создает инновационные решения, которые открывают новые возможности для бизнеса и помогают улучшать жизнь людей. Компания является глобальным лидером продаж энергоэффективных светодиодных решений как в потребительском, так и профессиональном сегментах. Благодаря интеграции в «Интернет вещей» Philips Lighting превратила свет в инструмент, способный преображать дома, здания и городские пространства. В 2017 году объем продаж составил 7 млрд евро. В компании работают 32 000 сотрудников более чем в 70 странах. Новости о компании Philips Lighting вы сможете найти на веб-сайте http://www.newsroom.lighting.philips.com или в Твиттере @Lighting_Press.