В России появится самая большая в мире теплица с искусственным светодиодным освещением

     

    Компания Philips Lighting установит уникальные световые решения для выращивания овощей в тепличных хозяйствах «Агро-Инвеста» в Калужской области

    14 июня 2017

    Эйндховен, Нидерланды – КВ России будет реализован крупнейший в истории проект по установке светодиодного освещения для выращивания сельскохозяйственных культур. Это произойдет в рамках сотрудничества Philips Lighting, мирового лидера в области освещения, с ООО «Агро-Инвест», самым инновационным в России тепличным комплексом. Голландская светотехническая компания оснастит теплицы «Агро-Инвеста» светодиодными решениями для выращивания томатов и огурцов. Объем установленного оборудования сможет осветить площадь более 25 гектаров, что эквивалентно размеру 40 футбольных полей. Инновационные LED-решения Philips помогут «Агро-Инвест» выращивать свежие овощи круглый год, повысить урожайность, особенно в зимний период, и сэкономить до 50% энергии на освещение по сравнению с обычными натриевыми лампами высокого давления.

     

    Вместе с голландским партнером Agrolux и российской инжиниринговой компанией ООО «СТ Солюшн», Philips Lighting за три месяца оснастит светодиодными решениями теплицы в городе Людиново Калужской области, в 350 км к юго-западу от Москвы. Компания установит магистральную светодиодную систему Philips GreenPower LED, состоящую из 65000 1,25-метровых и 57000 2,5-метровых светильников. Решения будут примыкать друг к другу и растянутся на 223 км – расстояние, эквивалентное пересечению Английского канала из британского города Дувр до французского города Кале более пяти раз. Специальные световые сценарии позволят ускорить процесс выращивания томатов и огурцов. Специалисты компании Philips Lighting также помогут обучить сотрудников тепличного хозяйства пользоваться новыми решениями.

     

    «Наша компания – лидер в области внедрения инноваций на производстве. Именно поэтому мы решили установить специализированное светодиодное оборудование, за которым стоит будущее тепличного хозяйства, – говорит Ирина Мешкова, генеральный директор «Агро-Инвест». – Инновационные световые решения дают правильный свет именно тогда, когда он нужен растениям, при этом излучают значительно меньше тепла, чем традиционные лампы, что позволяет размещать светильники ближе к рассаде. Благодаря светодиодной технологии мы сможем увеличить урожайность в темные месяцы года и существенно сократить энергопотребление на освещение».

     

    «Проект светодиодного тепличного освещения для компании «Агро-Инвест» является крупнейшим в мире. Применение LED-технологии сократит энергопотребление освещения до 50% по сравнению с традиционными решениями, а уникальные световые сценарии позволят увеличить количество урожая до 30% в темный зимний период, – комментирует Удо ван Слоотен, управляющий директор подразделения Horticulture LED Solutions Philips Lighting. – Специальное светодиодное освещение – идеальное дополнение к естественному дневному свету. С его помощью можно эффективно выращивать урожай круглый год. Более того, проект демонстрирует интерес мирового сообщества к замещению импортных продуктов местными, так как это позволяет сократить время доставки до конечного потребителя и обеспечить свежесть продуктов».

     

    О компании «Агро-Инвест»

    ООО «Агро-Инвест» – самый быстрорастущий и современный тепличный комплекс по выращиванию свежих овощей. Площадь производства составляет 43 гектара современных теплиц, на которых ежегодно выращиваются более 15 сортов овощей. Объем производства составляет более 25000 тонн овощей в год. Для полива растений используется дождевая вода, собираемая в специальные бассейны с кровли теплиц. Опыление растений осуществляется шмелями, что обеспечивает прирост урожая на 20-50%. Для защиты растений используются биологические методы. С 2016 года «Агро-Инвест» продает продукцию под торговой маркой «Мое лето». Компания сотрудничает со всеми федеральными торговыми сетями.

     

    О компании Agrolux

    Agrolux является поставщиком ассимиляционного освещения для садоводства по всему миру и крупнейшим продавцом тепличного светодиодного освещения Philips Lighting. Также компания производит собственное светотехническое оборудование. С момента основания Agrolux в 2002 году, компания продолжает совершенствоваться и расширять производство.

     

    Дополнительные сведения о тепличном освещении Philips Lighting вы сможете найти на сайте: www.philips.com/horti

    За более подробной информацией обращайтесь к представителям Philips Lighting:

    Наталия Неверская

    Глава по корпоративным коммуникациям Philips Lighting в России и СНГ

    Тел.: +7 (495) 937-93-30; факс +7 (495) 937-93-59

    E-mail: natalia.neverskaya@signify.com

    О компании Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) – международная компания, лидер в области светотехники и интегрированных систем освещения, а также оказании широкого спектра услуг в области освещения. Компания создает инновационные решения, которые открывают новые возможности для бизнеса и помогают улучшать жизнь людей. Компания является глобальным лидером продаж энергоэффективных светодиодных решений как в потребительском, так и профессиональном сегментах. Благодаря интеграции в «Интернет вещей» Philips Lighting превратила свет в инструмент, способный преображать дома, здания и городские пространства. В 2016 году объем продаж составил 7,1 млрд евро. В компании работают 34 000 сотрудников более чем в 70 странах. Новости о компании Philips Lighting вы сможете найти на веб-сайте http://www.newsroom.lighting.philips.com или в Твиттере @Lighting_Press.