Предложения

    Переход на светодиодное освещение в России позволит экономить более 2 млрд евро в год


    О перспективах развития рынка светодиодной отрасли компания рассказала на LED форуме в Москве

    7 Ноябрь 2013

    Москва, Россия –  Сегодня до 80% систем освещения в России неэффективны. Цены на электроэнергию продолжают расти – ожидается, что в ближайшие 2 года рост составит  10-12%.  При этом полный переход в России на светодиодные технологии в освещении за счет сокращения потребления электроэнергии позволит экономить ежегодно более 2 млрд евро, а период окупаемости инвестиций составит всего 8 месяцев. Об этом и многом другом сегодня рассказал Берно Рам, руководитель направления по развитию бизнеса с партнерами Philips «Световые решения» в России и СНГ, на международной конференции по светодиодным технологиям LED Forum в рамках выставки Interlight Moscow.

     

    «Ежегодная экономия – более 2 мрлд евро – сопоставима с суммой, которая потребуется, например, чтобы дважды осветить светодиодами все российские дороги федерального значения или половину всех домашних хозяйств страны,  –  рассказал Берно Рам. – Учитывая растущий дефицит энергоресурсов и уровень потребления энергии, переход на светодиодное освещение будет иметь колоссальное значение. Можно будет сократить потребление электроэнергии на 53,2 ТВт в год, а  расходы электроэнергии на освещение на 46,3%.  Кроме того, это позволит сократить выбросы углекислого газа на 16,9 млн тонн в  год, что эквивалентно выбросам от 4,2 млн автомобилей».

     

    Такой потенциал светодиодов в освещении можно описать не иначе, как светодиодная революция. В 2012 году российский рынок составил 265 млн евро, при этом ежегодный прирост рынка достигает, по последним данным, 47%.  К 2015 году в России доля светодиодного освещения составит 40%, cегодня эта цифра составляет пока 22%. По оценкам экспертов компании, если светодиодная революция будет проходить такими темпами, то уже к 2020 году светодиоды будут занимать 75% в мировом рынке освещения, при этом доля российского рынка в мировом вырастет до 5-6%.

     

    Энергоэффективность и срок службы, достигающий 25 лет, гарантируют значительную выгоду для потребителя, при этом,  светодиодные лампы для домашнего использования  становятся все более доступными – уже сегодня качественную лампочку можно приобрести, начиная от 299 рублей. По данным Philips, в 2012 году рост объема продаж светодиодных бытовых ламп составил 70%. Также отмечается и заметное увеличение спроса на профессиональные светодиодные световые решения  для  торговых сетей,  индустриальных пространств, архитектурных и спортивных объектов, а также офисов. В прошлом году рост объема продаж светодиодных решений в профессиональном освещении составил 37%.

     

    «Являясь крупнейшим в мире производителем светотехники  и занимая лидирующие позиции в светодиодной отрасли, мы осознаем свою роль и ответственность в  переходе от традиционных источников освещения к инновационным во всем мире, – сказал Берно Рам. – Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать наши достижения – в прошлом году Philips инвестировала 325 млн евро в развитие светодиодных инноваций в освещении». 

     

    Посмотрите инфографику

    Посмотрите инфографику

    За более подробной информацией обращайтесь к представителю Philips:

    Наталия Неверская

    Менеджер по корпоративным коммуникациям Philips в России

    Тел.: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

    E-mail: natalia.neverskaya@signify.com

     

    Назим Турдумамбетов

    Директор по корпоративным коммуникациям Philips в России и СНГ

    Тел.: +7 (495) 937-93-00, доб.105, факс +7 (495) 937-93-59

    E-mail: nazim.turdumambetov@signify.com

    О компании Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это международная компания, работающая в индустрии «здоровья и благополучия» и нацеленная на улучшение качества жизни людей путем внедрения значимых инноваций в области здравоохранения, потребительских товаров и световых решений. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2012 году объем продаж составил 24,8 млрд евро, а в представительствах компании работают 114 000 сотрудников в более чем в 100 странах. Компания занимает лидирующие позиции в разработке оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, в области энергоэффективных светотехнических решений и инновационных систем освещения, а также электробритв и средств личной гигиены, приборов и средств для ухода за полостью рта. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте.

    http://www.philips.ru/newscenter