В Ростовской школе установили полезное освещение

    1 Апрель 2012

    Директор до последнего не верил, что это не «развод»

     

       

    Евгений Галдаев принимает сертификат от Павла Соколова

     

    Директор школы до сих пор не верит своему счастью

     

    Ростовская школа № 112 стала участником глобальной программы энергосбережения. В кабинетах, коридорах и рекреациях трёх этажей бесплатно установили новое

    освещение, которое поможет не только сберечь энергию, но и сохранить зрение детей.

     

    Директор школы Евгений Галдаев до сих пор не верит своему счастью.

     

    — Мне рассказали, что ростовским школам предлагают принять участие в программе совершенно бесплатно. Я подумал, что это какой-то «развод». Но мы все равно написали, сколько нам нужно светильников. Мы откликнулись первыми, поэтому и стали участниками. Но до тех пор, пока во дворе не появилась фура с оборудованием, я не верил, что новое освещение действительно сделают.

     

    Так в школе появилось почти 500 светильников Philips с современными люминесцентными лампами, что позволит сократить потребление электроэнергии

     

    до 25% от прежнего. Все светильники имеют современную оптику, специально разработанную для классов и офисов, а коэффициент пульсации нового освещения в 5 раз меньше допустимого максимума. Кроме того, поскольку новые лампы работают бесшумно, они не будут отвлекать школьников от занятий.

     

    — Инициатива «Здоровые школы – разумные решения» — это глобальный проект. Во всём мире в нём приняли участие более 500 школ, из них в России — 27 школ,

     

    — прокомментировал представитель компании Павел Соколов. — Данный проект помогает популяризировать идеи энергосбережения. Исследования показали, что концентрация внимания и поведение школьников можно улучшить благодаря правильному освещению. Скорость чтения увеличивается на 35%, а ошибок становится меньше на 45%.

     

    Новые лампы также позволяют улучшить цветовосприятие, что помогает во время занятий живописью и рукоделием. Оценить это уже смогли юные художники из студии дизайна «Центр довузовской изодеятельности», которые расписали стены в школьных классах и коридорах.

     

    Программа энергосбережения предполагает не только замену ламп, но и проведение особых уроков для школьников. Сегодня для учеников 4-го класса прошёл урок «Стражи здоровья», на котором детям в увлекательной игровой форме рассказали о важности таких полезных привычек, как регулярное проветривание учебных помещений, физическая зарядка, внимательное отношение к потреблению электроэнергии. А для учеников старших классов было проведено занятие по основам энергосбережения.

     

    до 25% от прежнего. Все светильники имеют современную оптику, специально разработанную для классов и офисов, а коэффициент пульсации нового освещения в 5 раз меньше допустимого максимума. Кроме того, поскольку новые лампы работают бесшумно, они не будут отвлекать школьников от занятий.

     

    — Инициатива «Здоровые школы – разумные решения» — это глобальный проект. Во всём мире в нём приняли участие более 500 школ, из них в России — 27 школ,

     

    — прокомментировал представитель компании Павел Соколов. — Данный проект помогает популяризировать идеи энергосбережения. Исследования показали, что концентрация внимания и поведение школьников можно улучшить благодаря правильному освещению. Скорость чтения увеличивается на 35%, а ошибок становится меньше на 45%.

     

    Новые лампы также позволяют улучшить цветовосприятие, что помогает во время занятий живописью и рукоделием. Оценить это уже смогли юные художники из студии дизайна «Центр довузовской изодеятельности», которые расписали стены в школьных классах и коридорах.

     

    Программа энергосбережения предполагает не только замену ламп, но и проведение особых уроков для школьников. Сегодня для учеников 4-го класса прошёл урок «Стражи здоровья», на котором детям в увлекательной игровой форме рассказали о важности таких полезных привычек, как регулярное проветривание учебных помещений, физическая зарядка, внимательное отношение к потреблению электроэнергии. А для учеников старших классов было проведено занятие по основам энергосбережения.

    О компании Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это международная компания, работающая в индустрии «здоровья и благополучия» и нацеленная на улучшение качества жизни людей путем внедрения значимых инноваций в области здравоохранения, потребительских товаров и световых решений. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, компания сообщила,  что в 2012 году объем продаж составил 24,8 млрд евро, а в представительствах компании работают 118 000 сотрудников в более чем в 100 странах. Компания занимает лидирующие позиции в разработке оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, в области энергоэффективных светотехнических решений и инновационных систем освещения, а также электробритв и средств личной гигиены, домашних и портативных систем развлечения, а также приборов и средств для ухода за полостью рта. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте.

    http://www.philips.ru/newscenter