Поставить на счетчик

22 Октябрь 2012

Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, сначала придется потратиться на счетчики и энергоэффективную бытовую технику.

 

Когда в перестроечное время впервые съездившие в Европу граждане бывшего СССР рассказывали соотечественникам истории, как семья западных немцев ради экономии может мыться очень ограниченным количеством горячей воды, удивлению не было предела. Кто-то поражался жадности европейцев, а кто-то списывал все на неуемный аппетит капиталистов-домовладельцев, выставляющих адские коммунальные тарифы. Даже сегодня, спустя много лет, в России все еще считается дикостью столь фанатичная экономия на всем, но постепенно и в наших домах появляются счетчики и на воду, и на отопление, ведь тарифы постоянно растут и конца этому росту не видно. В Федеральной службе по тарифам (ФСТ) говорят, что в 2013 году индексация тарифов будет проводиться не в начале года, а летом, как это было в этом году. Счета за электроэнергию для населения с 1 июля 2013 года вырастут как минимум на 12% (максимум — на 15%). «При этом у энергокомпаний есть возможность превышения установленных планок роста, если имеется необходимость в инвестировании», — оговариваются в ФСТ. Так что населению придется активно европеизироваться и учиться осмысленно подходить к потреблению ресурсов.

 

В принципе для экономии на коммунальных ресурсах не обязательно мыться 5 л воды или жить в кромешной тьме. Энергию, отопление и воду можно экономить и в более «естественных» условиях. Правда, в начале пути к бережному расходованию ресурсов придется вложиться как минимум в счетчики (если их еще нет), а лучше — еще и в современную бытовую технику с низким классом энерго- и водопотребления. Кроме того, следование нескольким очень простым советам поможет снизить потребление ресурсов на 20% вообще без допзатрат для семейного бюджета.

 

К мысли о счетчиках уже давно приучают и федеральные, и местные власти. Если раньше оплачивать ресурсы по средней ставке было выгодно, то с каждым годом цена потребления по нормативам существенно увеличивается. А теперь между «нормативными» потребителями разделят еще и затраты на общедомовые нужды (утечки воды, освещение подъездов). Так что даже самые заядлые любители «безлимита по фиксированной цене» вынуждены будут поставить счетчики. Начнем с электроэнергии. Если ее потребление учитывается с помощью обычного старого счетчика, то его лучше заменить на трехтарифный. Трехтарифные электросчетчики кажутся поначалу не слишком выгодной покупкой: новый счетчик с установкой обойдется в 3—4 тыс. рублей, а даст, по оценкам «Мосэнергосбыта», сокращение затрат на электричество примерно на четверть. Но на сайте сбытовой компании есть калькулятор, при помощи которого можно оценить экономию в рублях. К примеру, если считать по состоянию на сегодня, то установка трехтарифного счетчика при среднем ежемесячном платеже за электричество 250 рублей окупится через пять лет. Правда, это без учета грядущих ежегодных повышений. С ними же срок окупаемости составит около трех лет.

 

Установка трехтарифного счетчика, конечно же, не снижает ставку самого тарифа, но является инструментом для экономии. Ведь учет ведется по времени: в пиковые периоды (утро и ранний вечер) тариф для квартир с электроплитой за 1 кВт/ч (в Москве) составляет 2,82 рубля, в полупиковый период — 2,37 рубля, а ночью (с 23.00 до 7.00) — уже 0,71 рубля. Это хороший повод задействовать функцию отсрочки старта в стиральных и посудомоечных машинах, запуская их работу ночью, когда действует самый низкий тариф. Для сравнения: однотарифный счетчик в любое время наматывает киловатты по цене 2,82 рубля (в квартирах с электроплитами в Москве). «В Москве порядка трети счетчиков — многотарифные. Их количество растет, и это говорит о том, что граждане оценили преимущества такого учета», — отмечают в «Мосэнергосбыте».

 

Приборы учета потребления воды дают более быстрый экономический эффект, чем электрические трехтарифники. Цена водосчетчиков с установкой начинается от 5 тыс. рублей (за два устройства — на горячую и холодную воду), но она «отбивается» уже за год. Если, к примеру, в квартире проживают два человека, ежемесячный счет за воду, по нормативу, будет составлять почти 1,4 тыс. рублей, а по счетчикам (даже при условии потребления в объемах норматива) — 730 рублей. То есть экономия в год составит больше 8 тыс. рублей, а за пять лет — больше 40,5 тыс. рублей. Выглядит уже куда более убедительно.

 

Но если потребление света и воды мы уже научились как-то регулировать, то отопление — пока нет. Регуляторы и счетчики тепла пока не так активно продвигаются в народ, но, учитывая, что плата за отопление составляет существенную часть счета за коммунальные услуги, в перспективе учет теплоэнергии будет очень востребован. Поэтому есть смысл во время запланированного капитального ремонта (а если ремонт делается в новостройке, то сразу) установить приборы учета на батареи и ручку регулятора. Так можно будет регулировать и комфортную температуру в квартире, и объем потребляемого тепла. Правда, это уже очень похоже на первый шаг к английскому стилю — спать в пижамах.

 

Еще один простой и очевидный способ экономии — лампочки. По оценкам «Мосэнергосбыта», около 15% в ежемесячном счете за электроэнергию приходится на осветительные приборы. Не так много, но есть возможность сократить и эти расходы, причем не только по своей воле — с 1 января 2013 года продажа ламп накаливания мощностью свыше 75 Вт будет запрещена. А с 2014 года с прилавков исчезнут и лампы мощнее 25 Вт. Таким образом россиян подталкивают к переходу на энергосберегающие лампы. По оценкам компании Philips (подразделение «Световые решения»), такие лампы в пять и более раз эффективнее, чем лампы накаливания, и служат в 6—10 раз дольше (6—10 тыс. часов против 1 тыс. часов у обычных ламп). Но у энергосберегающих ламп есть и свои минусы. Они существенно дороже (150 рублей против 10—15 рублей за обычную лампу), они не подходят, если выключатель оснащен светодиодной подсветкой или диммером — в этом случае лампа мерцает даже при выключенном свете, они долго разгораются, а частые включения-выключения быстрее выводят их из строя.

 

Новый тренд в экономном освещении — это уже не энергосберегающие, а светодиодные LED-лампы (они, правда, тоже являются энергосберегающими). «Мы наблюдаем стремительный рост доли светодиодов на рынке. В течение последних лет она ежегодно увеличивалась вдвое, и в Европе светодиодные решения составляют уже около 8% от общего объема продаж ламп. Преимущества светодиодов налицо: их использование позволяет вдвое сократить затраты на энергию и операционное обслуживание, они не содержат ртути и позволяют избежать теплового, УФ- и ИК-излучения, а также экологичны. Они излучают качественный свет, а благодаря компактным размерам и богатой палитре цветов открывают новые возможности для использования света в дизайне. Распространение светодиодных технологий коснется и России, где к 2015 году доля светодиодного освещения в общей структуре рынка светотехники страны увеличится до 16—17%», — прогнозируют в Philips.

 

Кроме того, срок службы светодиодов составляет 25 тыс. часов. Правда, и стоят они пока в России от 400 рублей. Но знающие люди давно заказывают такие лампы через Интернет по $5—7, а с ростом рынка можно ожидать и снижения цен.

 

Установка приборов учета в доме и замена «лампочек Ильича» на энергосберегающие лампы — это первый шаг к экономии ресурсов. И со счетчиками можно накрутить немаленькую сумму, поскольку количество бытовых приборов в наших квартирах постоянно растет. Потребление электричества в домах составляет одну треть всего мирового потребления электроэнергии, а почти половина всей используемой электроэнергии приходится именно на бытовую электротехнику. Поэтому важно еще и позаботиться о том, чтобы бытовые приборы были достаточно экономичными. Безусловно, замена всей техники обойдется дороже, чем можно потратить на электричество за пару десятков лет. Однако если речь идет о плановом обновлении отдельных бытприборов или въезде в новую квартиру с покупкой новой техники, то тут уже лучше сразу рассматривать варианты покупки устройств с максимально высоким классом энергоэффективности (А и выше).

 

В концерне BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GMbH отмечают, что по объему потребляемой энергии на первом месте среди бытовых приборов стоят холодильники, т.к. они работают 24 часа в сутки круглый год. «Бытовая техника потребляет 40% электроэнергии, расходуемой в домашнем хозяйстве. А 42% приборов, работающих в жилищах россиян, старше 10 лет. Если заменить около 28 млн старых холодильников новыми, экономичными (например, с классом энергоэффективности А+), можно сберечь до 12,6 гВт/ч в год, или примерно 10% всей электроэнергии, потребляемой российскими домохозяйствами», — подсчитали в компании.

 

Всего существует семь классов энергоэффективности — от А до G, — правда, встретить технику с классом ниже С сегодня представляется сложной задачей. Напротив, движение происходит в сторону снижения энергоемкости, хотя в основном пока для холодильников и морозильников. «Показатели энергоэффективности являются индивидуальными для каждого вида приборов. Например, стиральная машина класса А в среднем на 17% экономичнее стиральной машины класса B: она потребляет меньше 0,19 кВт/ч на 1 кг белья против 0,23 кВт/ч», — рассказывает представитель концерна BSH.

 

Впрочем, в сэкономленных рублях разница между устройствами класса А и В не кажется критичной: в среднем годовая экономия при использовании, скажем, «стиралки» класса А составит 300 рублей, А+ — 500 рублей. Кажется, совсем немного, но если вспомнить, что в наших домах работают электроплиты, холодильники, кондиционеры, посудомойки, то экономия выходит весьма существенная. Кстати, о посудомойках. Эти приборы не только скрашивают жизнь нелюбителям мыть посуду, но и позволяют экономить, как это ни странно, на воде. Учитывая, что посудомоечная машина тратит всего 9—12 л воды (в зависимости от режима и загрузки) на 12 комплектов посуды, можно представить, во сколько раз это меньше тех объемов воды, которые будут потрачены на классическое мытье посуды.

 

Еще одна возможность срезать затраты на электричество — использовать современные индукционные электроплиты. Коэффициент полезного действия у них равен 90%, тогда как у газовых и обычных электрических устройств КПД колеблется от 50% до 65%. Для кипячения 2 л воды индукционная плита израсходует 0,23 кВт/ч, а обычная электроплита — на 20% больше. Современные технологии позволяют немного экономить и на таких пожирателях электричества, как кондиционер и микроволновка. Для этого при покупке сплит-систем и СВЧ эксперты рекомендуют сразу обращать внимание на инверторные модели. Эта технология позволяет экономить не только электричество, но и ресурс самой бытовой техники.

 

Но и для тех, кто не готов потратить деньги сейчас, чтобы сэкономить их потом, есть свой рецепт. Можно экономить и бесплатно. Для этого, по словам представителей концерна BSH и «Мосэнергосбыта», достаточно следовать некоторым несложным правилам. При установке холодильника рекомендуется располагать его вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов, чтобы избежать его излишнего нагрева и, следовательно, потери электроэнергии. Лишняя энергия тратится холодильником и на охлаждение теплых блюд, поэтому, прежде чем ставить в него продукты, стоит их сначала охладить до комнатной температуры.

 

При использовании пылесосов чаще меняйте пылесборники, так как по мере заполнения пылью они создают повышенное сопротивление проходящим сквозь них потокам воздуха и требуют больших мощностей для всасывания. Выключайте телевизоры и компьютеры из розеток, когда ими не пользуетесь, — в режиме ожидания эти приборы потребляют за сутки около 0,3 кВт/ч, а за год, соответственно, свыше 100 кВт/ч. Старайтесь по возможности максимально загружать посудомоечную машину перед запуском цикла мытья. Чем больше посуды будет вымыто за один цикл, тем больше будет в итоге сэкономлено воды и энергии. Стирайте белье в стиральных машинах, а также мойте посуду в посудомоечных машинах в ночное время, когда действуют наиболее выгодные тарифы на электроэнергию. Эти простые правила, не требующие дополнительных затрат — ни финансовых, ни физических, — помогут не только немного сэкономить, но и научиться относиться к ресурсам более рационально. Главное только захотеть этого.

 

Источник: Profile

 

Ссылка: http://www.profile.ru/article/postavit-na-schetchik-72726

Мы будем рады вашему обращению