Philips на стадионах

    28 Май 2012

    Свет для главного летнего евросоревнования по футболу

     

    Компания Philips объявила о запуске проектов по освещению большей части футбольных стадионов на Украине и в Польше, включая Олимпийский стадион в Киеве (НСК Олимпийский). Летом этого года эти спортивные арены станут площадками для проведения части игр во время Чемпионата Европы по футболу. Инновационные решения Philips были специально разработаны для обеспечения съемки в формате HDTV, более того они позволяют усилить впечатления игроков и зрителей как на стадионах, так и у экранов телевизоров. Оборудование компании было установлено на поле и фасадах шести из восьми стадионов («Донбаcс Арена», стадион «Металлист» в Харькове, «Львов Арена», «Городской стадион» в Познани, «Муниципальный стадион» во Вроцлаве и «Олимпийский стадион» в Киеве), принимающих игры чемпионата.

     

    «Уже многие годы продукты Philips для спортивного освещения демонстрируют свои преимущества, тем самым сохраняя компании статус мирового лидера в освещении, и мы продолжим совершенствовать наши технологии, используя последние разработки в области энергоэффективных решений, — сказал генеральный директор Philips «Световые решения» Эрик Рондола. — Главное в спорте — движение и эмоции. Решения Philips позволяют увидеть каждый момент игры и палитру эмоций участников соревнований, позволяя зрителям наслаждаться матчем. Я очень горжусь тем, что наше оборудование будет освещать главные стадионы на Украине и в Польше, включая Олимпийский стадион в Киеве. Я собираюсь следить за играми в кругу семьи и друзей, и я уверен, что благодаря нашему свету на стадионах, мы получим большое наслаждение от просмотра».

     

    При трансляции спортивных событий важно запечатлеть каждую деталь и эмоцию, поэтому система освещения должна полностью соответствовать самым высоким требованиям телеканалов. Прожекторы заливающего света ArenaVision создадут идеальные условия для просмотра матча с любого места на стадионе. Более того, качественное и ненавязчивое освещение обеспечит оптимальные условия для выступления спортсменов и работы судей.

     

    Олимпийский стадион в Киеве

     

    Компания Philips специально разработала систему освещения для крупнейшего в Украине Олимпийского стадиона в Киеве, который вмещает до 60 тыс. зрителей. Освещение обеспечивается 608 прожекторами заливающего света Philips ArenaVision для спортивных объектов. На стадионе в Киеве был реализован концепт, совмещающий решения для функционального и декоративного освещения, что позволяет создавать эффект «огненного кольца» охватывающего крышу спортивного комплекса. Более того, мы провели светотехнический аудит и привели в соответствие с ним систему управления и контроля. Специалисты Philips контролировали весь процесс установки, включая планировку расположения светильников, пуско-наладочные работы и светотехнические расчеты в сотрудничестве с партнерскими организациями.

     

    Освещение Philips было также установлено в технических помещениях и местах общего пользования, включая парковку, санитарные зоны, комментаторские кабинки, туалеты, служебные и другие помещения. В результате, прожекторы Philips используются для подсветки футбольного поля, беговых дорожек и зрительских секторов в соответствии со стандартами FIFA, UEFA и GAISF/IAAF по трансляции футбольных матчей и спортивных соревнований.

     

    Для привлечения внимания к проблеме внезапных сердечных приступов в общественных местах, Philips также устанавливает мобильные дефибрилляторы HeartStart FRx на Олимпийском стадионе в Киеве для оказания экстренной помощи в случае угрожающей жизни сердечной аритмии. Компания проведет тренинги по оказанию первой помощи для сотрудников стадиона, в том числе тренинги по использованию дефибрилляторов в чрезвычайных ситуациях.

     

    Прожекторы Philips ArenaVision установлены на более чем половине главных футбольных стадионов мира. Компания Philips обладает уникальным опытом в освещении спортивных событий – начиная с Олимпийских Игр 1952 года в Осло до первой ночной гонки Формулы 1. На протяжении многих лет компания была техническим партнером международных спортивных федераций, таких как IAAF (легкая атлетика), FIFA (футбол) и FIBA (баскетбол). В рамках этих партнерских отношений, компания Philips помогла разработать официальные технические характеристики и нормативы для освещения спортивных объектов.

     

    Городской стадион, Познань

    Стадион Познани был первым завершенным объектом в Польше, готовым к приему гостей на летнем футбольном турнире. Стадион примечателен своей динамичной, разноцветной подсветкой внешнего фасада, выполненной при помощи светодиодных технологий. В общей сложности 195 светодиодных прожекторов Philips, а также система контроля и программное обеспечение использованы для освещения наружного фасада познаньского стадиона и призваны отвечать за смену цветов. Таким образом, освещение арены в Познани может делать еще более насыщенными спортивные и развлекательные события, а также концерты, проходящие на этом стадионе.

     

    Освещение наружного фасада, обладающее всеми преимуществами последних светодиодных технологий, пробуждает эмоции с помощью света, приветствуя болельщиков со всех концов земного шара цветами национальных флагов или клубной символики. Светодиодные прожекторы долговечны (50000 часов), при этом потребляют очень мало энергии (потребляемая мощность одного прожектора всего 55W). Использование энергоэффективных решений в данном проекте соответствует политике города Познани, которая в течение многих лет была сосредоточена на сохранении окружающей среды и устойчивом развитии и принимала 14-ую конференцию по изменению климата.

     

    Источник: Promyshlenniy ezhenedelnik

     

    Ссылка: http://www.promweekly.ru/archive/2012/pw18(426).pdf