Philips Lighting projecta Cidade do Futuro em Portugal

     

    A Philips Lighting apresenta a aplicação Philips CityTouch no Smart Mobility Summit Lisboa, que permite gerir a iluminação exterior das cidades, tornando-as mais sustentáveis.

    Em Portugal, Peniche implementa o maior projeto de iluminação conetada com Philips CityTouch que vai permitir uma poupança de energia de 75%.

    3 de Maio de 2017

    Lisboa, Portugal – A Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), líder global em iluminação, marca presença na edição deste ano do Smart Mobility Summit que tem lugar em Lisboa dias 3 e 4 de Maio. Neste evento dedicado às cidades inteligentes, a Philips dá luz às cidades do futuro, apresentando a aplicação Philips CityTouch, que possibilita uma gestão mais eficaz da iluminação exterior das cidades. Em Portugal, a cidade de Peniche é o maior projeto de iluminação a utilizar esta aplicação, prevendo-se que consiga uma poupança energética de 75%.

     

    As cidades do futuro já estão a ser desenvolvidas

     

    Atualmente, as cidades enfrentam várias exigências, nomeadamente no que toca à sustentabilidade e às práticas amigas do ambiente. E não é por acaso. 78% da energia mundial é consumida pelas cidades e a iluminação pública representa cerca de 50% desse consumo. (Fonte: UN Habitat). Por isso, é cada vez maior a necessidade de poupar no consumo energético, ao mesmo tempo que se trabalha para aumentar a eficiência no controlo desse consumo e a qualidade de vida nas cidades. Hoje em dia existem 300 milhões de pontos de luz em todo o mundo dos quais apenas 10% são iluminação LED e somente 2% estão conectados. 

     

    Na edição deste ano do Smart Mobility Summit, que decorre nos dias 3 e 4 de Maio no Centro Cultura de Belém, a Philips apresenta uma aplicação que permite dar resposta a estes desafios e ter um papel preponderante nas cidades do futuro. A aplicação Philips CityTouch é uma plataforma de software para gestão da iluminação exterior, que oferece um nível elevado de controlo e monitorização, assim como uma poupança significativa de energia. Esta ferramenta baseia-se em três pilares integrados numa só solução: software, luminárias e serviços. Com esta aplicação, a Philips Lighting pretende tornar as cidades mais sustentáveis, mais eficientes, mais confortáveis e, ao mesmo tempo, procura liderar o vertical da iluminação conectada dentro das Smart Cities. Neste contexto, a Philips Lighting está a trabalhar em estreita colaboração com os seus parceiros para integrar o seu sistema (CityTouch) com outras plataformas e sensores (IoT).

     

    A Philips CityTouch disponibiliza duas aplicações baseadas na Web, a Philips CityTouch Connect App, uma ferramenta de gestão de iluminação remota que controla as luminárias e comunica com elas através da rede de comunicações móveis pública; e a Philips CityTouch Workflow App, que faz a gestão de elementos de iluminação, permitindo ver com nitidez os fluxos de trabalho e gerir os elementos da iluminação urbana. O resultado é uma plataforma avançada que facilita a operação das infra-estruturas de iluminação.

     

    Com esta aplicação é possível que as luzes da cidade se liguem e desliguem de forma autónoma, de acordo com as necessidades de iluminação; consultar o gasto de energia e quais as luzes a precisar de manutenção; e, ainda, estabelecer programas e níveis de regulação em função de necessidades específicas. A iluminação conectada da Philips é uma solução completa que permite gerir de forma eficaz e sustentável a iluminação de uma cidade, sem comprometer o conforto e a qualidade de vida daqueles que nela habitam. 

    Peniche: O maior projeto Philips CityTouch em Portugal 

     

    A cidade de Peniche é o maior projeto com o sistema de iluminação conectada Philips CityTouch em Portugal, tendo neste momento mais de 4.300 pontos de luz com iluminárias LED, dos quais 700 (14%) estão a ser geridos através da aplicação Philips CityTouch.


    A utilização da solução da Philips para gestão da iluminação pública da cidade já permitiu, de acordo com dados do ISETE, um dos parceiros do projecto, uma poupança de energia na casa dos 75%. Mas Miguel Matos, Responsável do ISETE, vai mais longe, afirmando que “com este projeto, não estamos só a poupar luz. Estamos a dar mais luz à cidade do que tinha inicialmente. Com o sistema Philips CityTouch, podemos ter uma luz adaptável à vida da cidade – com as variações necessárias de verão e de inverno e dos dias de semana para o fim-de-semana”.

     

    A Câmara Municipal de Peniche é também parceira deste projeto e reconhece os benefícios que tem gerado, nomeadamente na redução do consumo de energia e dos gastos em iluminação pública. Nas palavras de Nuno Cativo, Chefe da Divisão de Energia Ambiente da Câmara Municipal de Peniche: “Este projeto representa não só uma mudança de tecnologia, mas também uma mudança do paradigma da iluminação pública, alavancado pelo sistema CityTouch da Philips Lighting”.  
     

    Para mais informações, contacte:

    Philips Lighting Portugal & Spain

    Philips Lighting Portugal & Spain

    Jordi Manrique

    Communications Manager

    Tel.: +34 672 221 958

    E-mail: jordi.manrique@signify.com

     

    Porter Novelli 

    Mafalda Gomes e Frederico Seruya

    mafalda.gomes@porternovelli.pt | 21 313 61 07

    frederico.seruya@porternovelli.pt | 21 313 61 00

     

    Sobre a Philips Lighting

    A Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), é líder global em produtos, sistemas e serviços de iluminação e apresenta soluções inovações que abrem novas perspetivas de valor comercial e  proporcionam experiências enriquecedoras aos utilizadores e contribuem para melhorar a sua qualidade de vida.  Servindo os mercados profissionais e de consumo, lideramos o setor potenciando a Internet das Coisas para transformar casas, edifícios e espaços urbanos. Com vendas de 7.100 milhões de euros em 2016, temos cerca de 34.000 colaboradores em mais de 70 países. Mais informações em http://www.newsroom.lighting.philips.com